All Electric Society 공원의 네트워크로 연결된 조명 솔루션 더 높은 효율성, 품질 및 지속 가능성을 위한 최적의 솔루션입니다.
간단한 요약
All Electric Society 공원에 스마트 조명 시스템을 구현한 사례는 최첨단 기술이 산업 기업들이 직면한 과제를 극복하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지를 잘 보여줍니다. 디지털화를 통해 지속 가능성과 비용 효율성을 높이기 위해 노력하는 기업을 지원하고 섹터 커플링을 효과적으로 촉진하는 디지털 커뮤니케이션 인프라를 제공합니다.
이 특별한 가로등은 공원 전체에서 수요에 기반한 기능적 조명을 보장합니다. 센서는 하단 투광 조명등 부품에 눈에 띄지 않게 통합되어 있습니다.
인텔리전트 조명 솔루션에 최적
도시 및 지방자치단체와 마찬가지로 산업 기업들도 운영 비용을 절감하고 효율성을 높이는 동시에 높은 안전 및 환경 기준을 충족해야 한다는 끊임없는 압박을 받고 있습니다.
시설에 조명을 제공하는 것도 이러한 퍼즐의 한 조각입니다. Blomberg에 위치한 피닉스컨택트의 All Electric Society 공원은 미래 지향적 맞춤형 솔루션을 통해 이러한 퍼즐을 해결하는 방법을 보여줍니다.
전시관의 전체 조명도 중앙 조명 제어 시스템에 연결되어 있습니다. 이를 통해 All Electric Society 공원에서는 언제든지 적절한 조명이 적시에 적재적소에 제공되도록 할 수 있습니다.
스마트 조명: 효율적이고 지속 가능한 조명
효율적이고 지속 가능한 조명을 완성하려면 어떻게 해야 합니까? 답은 단순한 조명 이상의 기능을 갖춘 스마트 조명 시스템을 구현하는 것입니다.
Blomberg에 위치한 피닉스컨택트의 All Electric Society 공원의 조명 시스템은 공원 전체 에너지 관리 시스템의 필수적인 부분입니다. 동시에 이 시스템은 네트워크의 다양한 장치, 액추에이터, 센서, 에너지 소비 장치, 발전기에 필요한 통신 인프라를 제공합니다.
각 가로등은 LoRaWAN을 통해 전체 시스템에 무선으로 연결되고 데이터 네트워크에 통합됩니다
더 많은 조명, 더 높은 안전성
공원은 자유롭게 이용할 수 있으며 연중무휴로 운영됩니다. 그렇기 때문에 해질녘이나 어두워진 후에도 방문객들에게 안전하고 매력적이며 개방된 곳이어야 합니다. 전체적인 조명 컨셉은 매력적이고 조화로우며 쾌적한 분위기를 조성하는 것입니다. 이로 인해 디자인과 기술 측면에서도 매력적인 이 공원은 밤에도 회사의 자랑거리가 되었습니다.
All Electric Society 공원의 가로등은 매우 다재다능합니다. 움직임과 조도를 감지하는 LED 조명과 센서가 위쪽에 있습니다. 그 아래에는 라우드 스피커와 분위기 있는 조명을 연출하는 컬러 조명용 특수 LED 시스템이 있습니다다.
충전 시설의 차고에도 조명이 켜집니다. 이는 또한 공원의 전반적인 안전과 사용자 편의를 위한 중요한 요소입니다.
All Electric Society 공원의 총 조명 전력은 약 7.8kW입니다. 예를 들면, 여기에에 사용되는 LED 가로등의 최대 전력 소모량은 36와트이고 광 출력은 와트당 약 91루멘입니다. 지연 없이 수준으로 밝기를 조절할 수 있습니다.
즉, 수요와 방문객의 방문 빈도에 따라 All Electric Society 공원의 조명 수준을 조정할 수 있습니다. 공원에는 모션 센서를 포함하여 조명 시스템에 연결된 수많은 센서와 액추에이터가 설치되어 있습니다. 공원에 방문객이 없을 때에는 조명 수준이 규정 사양의 약 40%로 낮아집니다. 움직임이 감지되면 시스템이 최대 전력으로 작동됩니다. 이를 통해 사양을 충족하고 통행로의 안전을 최대한 보장할 수 있습니다.
이렇게 하면 규제 요건을 충족하는 동시에 추가적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 이 효율적인 LED 기술은 필요에 기반한 인텔리전트 제어 관리와 연결되어 있어 기존의 조명에 비해 약 80% 더 효율적이고 더 지속 가능합니다.
스마트 커뮤니케이션 솔루션 기반
이를 위해서는 조명 시스템을 공원 전체에 연결하는 스마트 커뮤니케이션 솔루션이 필요합니다. 이 솔루션은 사전 조정된 하드웨어, 맞춤형 서비스, 고성능 및 개방형 아키텍처를 갖춘 IoT 플랫폼, 직관적인 소프트웨어를 특징으로 합니다.
이러한 블록들과 함께 조명의 품질을 개선하고 운영 비용을 절감하며 에너지 소비를 최적화하는 유연하고 효율적인 시스템을 형성합니다. 공원의 제어 시스템은 가로등 제어를 관리하는 grovez.io IoT 플랫폼에 연결되어 있습니다.
공원 내 계단의 난간에도 조명이 설치되어 있습니다. 이는 또한 공원의 전반적인 안전과 사용자 편의를 위한 중요한 요소입니다.
시스템 작동 방식
하드웨어는 LoRaWAN 지원 조명 컨트롤러 유닛(LCU)과 세그먼트 컨트롤러 유닛(SCU)으로 구성됩니다. LoRaWAN은 엔드투엔드 암호화에 기반한 높은 수준의 전송 안정성과 낮은 에너지 소비량을 바탕으로 장거리 조명을 지원하기 때문에 넓은 야외 공간에서 사용하기에 이상적입니다. 컨트롤러는 개별 조명 또는 조명 그룹에서 게이트웨이로의 연결을 설정합니다. 이러한 게이트웨이는 속성 관리를 위한 제어 장치와 다른 시스템 간의 통신 및 데이터 전송을 위한 인터페이스 역할을 합니다.
IoT 플랫폼은 이 시스템의 핵심입니다. 환경 센서, 기상 감지기 및 관련 시스템의 작동 상태를 보여주는 모든 정보가 여기에 수집됩니다. 공원의 데이터는 하나의 중앙 위치에 기록되고 서로 연결됩니다.
명확하게 정리된 대시보드가 있는 소프트웨어를 통해 언제 어디서나 시스템을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 실시간 모니터링, 에너지 분석, 조명 시나리오 계획 및 자동화, 비정상 또는 시스템 장애 발생 시 경보 시스템 등의 기능이 있습니다.
All Electric Society 공원에 스마트 조명 시스템을 구현한 사례는 최첨단 기술이 산업 기업들이 직면한 과제를 극복하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지를 잘 보여줍니다. 에너지 효율적인 LED 조명과 수요 기반 인텔리전트 제어 시스템을 사용하면 에너지 소비를 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 운영 비용을 절감하고 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 운영 비용도 절감되고 안전성도 향상됩니다.
전반적으로 이러한 사례는 스마트 조명이 단순한 조명 이상의 기능을 제공하며, 디지털화를 통해 지속 가능성과 비용 효율성을 높이기 위해 노력하는 기업들에게 디지털 커뮤니케이션 인프라를 제공할 수 있다는 것을 보여줍니다.
요약
All Electric Society 공원에 스마트 조명 시스템을 구현한 사례는 최첨단 기술이 산업 기업들이 직면한 과제를 극복하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지를 잘 보여줍니다. 디지털화를 통해 지속 가능성과 비용 효율성을 높이기 위해 노력하는 기업을 지원하고 섹터 커플링을 효과적으로 촉진하는 디지털 커뮤니케이션 인프라를 제공합니다.