ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

側面電線接続型のさまざまな端子台

PTV端子台シリーズ

PTV端子台製品シリーズは、工具を使用しないPush-in式接続とねじ端子台の側面配線の利点を組み合わせています。PTV端子台は、ダイレクトですばやい接続技術と、曲げ半径のない明確な配線を1つの端子台で実現しています。

特長

  • 電線と接続マーキングの取付けと読取りがシンプル
  • 曲げ半径のない明確に配置された配線
  • 工具不要のPush-in式のダイレクト接続技術により、時間短縮、メンテナンスフリーの電線接続を実現
  • 特別な工具を使用せずに簡単に電線の取外しが可能
  • トルクに依存しないスプリングコンタクトの接触品質
  • 側面電線電源入力により、ねじ端子台配線の制御盤レイアウトを頻繁に再利用可能
  • CLIPLINE completeアクセサリの使用
Push-in式端子台、側面電線電源入力、透明コンタクトチャンバ付き

側面にPush-in式接続

Push-inテクノロジ

PTV端子台を使用すると、工具を一切使わずに単線またはフェルール付き電線を直接接続することができます。スプリング形状により、工具を使用せずに0.5 mm²以上の単線を簡単に接続することができます。電線を押し込むと、スプリングが自動的に開き、必要な圧力が確保されます。

断面積0.14 mm²以上の撚線を、フェルールなしで開放ボタンを使って接続することができます。使用する電線サイズにかかわらず、コンタクトスプリングは最大の接触力と導体引張強度を確保し、耐振動性とガスタイトな接続を実現します。さらに、高品質で硬い表面を持つ銅合金は、接触抵抗を最小限に抑え、最大の電流伝送を確保することができます。

中継端子台やさまざまな多線式端子台を1つの端子台で実現。

中継端子台および多線式端子台

中継端子台および多線式端子台

中継端子台および多線式端子台は、コンパクトなデザインが特徴です。端子台は柔軟にブリッジしたり、すばやく簡単にマーキングすることができます。また、端子台はテストポイント経由やブリッジシャフト内で迅速かつ容易にチェックすることができます。その結果、この端子台は真の意味でユニバーサルな接続テクノロジとなっています。

複数の二段型端子台を1つの端子台に

二段型端子台、オフセット配列あり

二段型端子台

また、二段型端子台は非常にコンパクトな端子台で、2つの電位を並列に配線するために使用することができます。二段型端子台は、2か所のブリッジシャフトとさまざまなブリッジバージョンにより、水平方向と垂直方向の両方に接続できます。これにより、近くの端子台と各レベルを接続することができます。

二段型端子台にはオフセット配列もあります。このオフセットにより、全ての接続ポイントに配線されている場合でも下段や開放ボタンに自由にアクセス可能です。

ヒューズ端子台を1つの端子台に

ヒューズ端子台

ヒューズ端子台

PTVヒューズ端子台により、タイプG(5×20)ヒューズを省スペースで明確にシステムに組み込むことができます。回転式レバーにより、ヒューズをすばやく便利に交換することができます。

光学式インジケータを使用すると、電流の方向に関係なく、故障したヒューズをすばやく特定することができます。側面接続のため、電線が接続されている場合でも、問題なくヒューズ端子台のレバーを完全に開くことができます。

断路端子台と断路ナイフ端子台を1つの端子台に実現

断路端子台と断路ナイフ端子台

断路端子台と断路ナイフ端子台

スペースが限られている場合には、側面接続のPTV断路端子台により、信号電流を明確に分離することができます。これらの端子台の製品ラインアップは、ブリッジシャフト付きバージョンとブリッジシャフトなしバージョンで構成されています。

断路ナイフ端子台の回路は標準ドライバで簡単に開くことができます。断路レバーは最終位置にラッチされ、断路ナイフ端子台の切替え状態が永続的に固定され、常に明確に検出されます。一方、PTV断路端子台は、工具を使用せずにさまざまな機能プラグを取り付けることができる断路部を備えています。

組立式ブリッジシャフトでも最適なテストオプションを確保するために、端子台は両面テストポイントを備えています。これらのテストポイントにより、簡単で安全なテストオプションが確保されます。電流バーの平型コンタクトにより、信頼性の高い試験結果が確実に得られます。

各種機能プラグを含むアース断路端子台の断路部

多機能断路部

多機能断路部

PTV断路端子台には標準化された断路部があります。断路部にはヒューズプラグ、部品コネクタ、貫通型コネクタ、絶縁プラグなどの各種コネクタが収納されます。この汎用性により、開閉機器をカスタマイズすることができます。機能プラグを使用します。断路端子台を、コンポーネント端子台、ヒューズ端子台、または中継端子台にすばやく簡単に変更します。

テストソケット内蔵のテスト断路端子台

テストソケット内蔵のテスト断路端子台

試験用断路端子台

PTVME 6/S…製品は、垂直Push-in式接続のテスト断路端子台です。これらは、変換器や信号用の開閉機器の二次配線側にあるすべてのアプリケーションで使用することができます。定格電圧1000 Vと定格電流30 Aの変流端子台は、スパークオーバーや破壊放電に対する耐性が強化しているのが特徴です。

2つの端子台のバージョンの違いは、テストソケットです。... 6/Sバージョンは、オプションのアクセサリとしてテストソケットを使用して拡張することができます。... 6/S-Pバージョンには、標準の防爆作業としてすでに4 mmのテストソケットが内蔵されています。

どのバージョンに決定するかは、お客様の優先順位により異なります。テストソケットが内蔵されたバージョンでは、配線を構成する際の時間と費用を節約することができます。テストソケットが内蔵されていないバージョンでは、フエニックス・コンタクトの絶縁テストソケットを取り付けることができます。これにより、IEC EN 61010-031に準拠した耐接触性の測定ラインを使用した試験や測定作業も可能になります。

タイプ2 Push-inサージ保護

タイプ2 Push-inサージ保護

タイプ2 Push-inサージ保護

VAL-MS PTは、Push-in式接続テクノロジを使用した世界初のタイプ2サージ保護機器です。PTVはサージ保護機器に内蔵されているため、この分野でも設置時のメリットが実証されています。推奨された定格締付けトルクをテストする時代は終わりました。
また、貫通配線のオプションにより、追加の設置材料が必要ないため、さらなるコスト節約にも繋がります。保護機器の監視を確実に行うために、貫通配線で簡単に取付けができるオプションのリモート表示接点をご使用ください。