ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

電源と機器保護 フエニックス・コンタクトの電源と機器用サーキットブレーカで、優れたシステム可用性を確保します。

DINレール上に取り付けられた電源と機器用サーキットブレーカ

可用性はシステムと機械における最大の資産です。フエニックス・コンタクトの電源と機器用サーキットブレーカの適切な組合せで、システムに確実に給電しながら、同時に過負荷や短絡から保護することができます。

必要なレベルの可用性を達成するために、適切な製品をお選びください。

TRIO POWER電源とQUINT POWER電源およびコンパクトなCBMC電子式サーキットブレーカ

TRIO POWER、QUINT POWER、CBMC

最適設計

電子式サーキットブレーカを使用する際、機器用サーキットブレーカが確実に機能することを確実にするためには、低い予備電流で十分です。

当社のTRIO POWER電源とQUINT POWER電源は、容量の100%が使用されている状態でも追加のダイナミックブーストを提供します。つまり、電源を過大にする必要はありません。欠陥のある経路の電源は制限されシャットダウンされる一方、システム内のその他すべての経路は動作を継続します。

QUINT POWER電源とCB TM熱磁気式機器用サーキットブレーカ

QUINT POWERとCB TM

SFB Technologyで確実に制御

SFB Technologyを搭載したQUINT POWER電源は、熱磁気式機器用サーキットブレーカの理想的なパートナーです。熱磁気式機器用サーキットブレーカの安全なトリップを確実にするには、定格電流の数倍の電流を短時間流す必要があります。

SFB Technologyを搭載したQUINT POWER電源は、定格電流の最大6倍の電流を15ミリ秒間流します。欠陥のある経路は電気的に絶縁されます。これにより、システムを過負荷や短絡電流から保護します。

冗長化システムの構造

冗長化システムの構造

優れた可用性

冗長電源システムは、個別の電流経路を選択的に保護しながら、より高いレベルのシステム可用性を実現します。

電源を冗長化設定にすることで、例えば、主要な給電分岐での電圧降下が、出力電圧に影響することはありません。

詳細情報

電源と機器用サーキットブレーカの詳細は、次のリンクをクリックしてください。