ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ファルケンベリ(Falkenberg)ソーラーパークでの最適な収量 ソーラートラッカの追跡で信頼性の高いシステム運用を確保します。

ファルケンベリ(Falkenberg)トラッキングパーク

お客様情報


フエニックス・コンタクトの従業員と会話中のGeneral Manager、Josef Ecker氏

各ソーラートラッカの出力は35 kWです

2017年、ランツフート(Landshut)を本拠地とするElektro Ecker GmbH &Co. KG社は、旧ドイツ連邦軍基地の敷地内にトラッキングパークを設置し、運営されています。弾薬庫として使用されていた掩蔽壕(バンカー)上に22基のソーラートラッカが設置されています。パークに設置された総出力は、770 kWです。

課題


中央制御盤内のサーバコントローラ

トラッカ上の22台のクライアントコントローラは、サーバコントローラを介して制御されます

各トラッカには、それぞれ245 Wの定格電力を持つ143枚のソーラーパネルがあり、それらは太陽の位置に基づいて2軸に配置されます。ソーラートラッカ1基の重量は合計55メートルトン、出力は35 kWです。

当初、個々のトラッカの追跡システムは、工業規格に準拠していないRaspberry Piミニコンピュータにより制御されていました。しかし、このソリューションが確実に機能していないことがすぐに明らかになりました。短い時間操作をした後、完全に失敗に終わりました。トラッカが太陽に向けて配置されていないことによる歩留まりの損失をできるだけ低く保つために、適切な代替案を迅速に見つけ出す必要がありました。Elektro Ecker社は、過去に太陽光発電パークの送電制御でフエニックス・コンタクトの制御技術で良い経験を積んでいました。そのため、Josef Ecker氏は、同社の産業用コントローラを使用して、ソーラートラッカの追跡システムも導入することを決定しました。

ソリューション


クライアントコントローラILC 131 ETH

Elektro Ecker社は、クライアントの制御盤内にモジュール式小型コントローラILC 131 ETHを使用しています

各トラッカには、2台のインバータと追跡システムに必要な制御技術を備えたクライアントの制御盤が設置されています。Elektro Ecker社は、PLCとしてモジュール式小型コントローラILC 131 ETHを使用しているため、システムを簡単に自動化することができます。ILC 131 ETHは、PROFINET機器またはModbus/TCPクライアントとして機能します。上位のサーバコントローラからコマンドを受信します。このコントローラはAXC 1050 Axiolineコントローラであり、その制御盤はサイトの中央に配置されています。このコントローラは、制御されたアプリケーションのシャットダウン向けに内蔵された無停電電源装置と、電磁的に互換性のあるハウジングを備えた堅牢な設計が特徴です。高い伝送速度に加えて、USBポートは診断目的などのための迅速なアクセスを提供します。

太陽の位置を計算するファンクションブロックや太陽光発電トラッカ用追跡システムを備えた包括的なSolarworxライブラリにより、Josef Ecker氏や彼のチームは、太陽光発電アプリケーションをすばやくプログラムすることができました。このライブラリには、データロガー用の他のドライバやインバータ用のインターフェースも含まれており、常に拡張されています。事前にプログラムされたファンクションブロックは徹底的に試験されているため、プロジェクトをすばやく導入することができるだけでなく、信頼性の高いシステム操作も確保されます。サーバコントローラは、風センサを使用して現在の風速を測定します。風負荷が大きすぎる場合、AXC 1050が下位クライアントコントローラにコマンドを発行し、トラッカを風から遠ざけます。

サーバコントローラを含む制御盤の横に変電所があります。ここで、交流電圧が低電圧から中電圧レベルに変換されます。トラッキングパークの外にあるグリッド接続ポイントで、生成された太陽光発電がグリッドに供給されます。現地の送電網が過負荷にならないようにするために、Elektro Ecker社はフエニックス・コンタクトの送電コントローラを設置しました。 太陽光発電トラッカが生成する電気が多すぎる場合、発電プラントコントローラは個々のインバータが確実にシャットダウンされるようにします。このために、必要な信号をサーバコントローラを介してクライアントコントローラに転送します。

担当者

太陽光発電のエキスパートのグループ写真
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
持続可能な電源への道のりについては、ぜひ当社にお任せください。
上空から見たファルケンベリ(Falkenberg)ソーラーパーク

トラッカの追跡によりファルケンベリ(Falkenberg)ソーラーパークの収量を最適化

ポイント

Josef Ecker氏は、トラッキングパークの建設者兼運営者として、追跡システムに対するフエニックス・コンタクトのソリューションに感銘を受けました。それは確実に機能し、「2度支払う」必要はありません。したがって、太陽光発電スペシャリストは、近い将来、パークにエネルギー貯蔵施設を追加することを計画することができます。そうすれば、太陽光発電システムをこれ以上保留にする必要はありません。代わりに、過電流は短期間に保存され、過負荷ではない時に後でグリッドに供給されます。

制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。