Arntz Optibelt社のセキュアで安定した製造ネットワーク Arntz Optibeltグループは、世界各地の製造拠点をデジタル製造の要件に適合させるため、ネットワークを包括的に最新化しました。新しいインフラは、安定したプロセスデータの取得を確実にすると同時に、サイバー攻撃に対する信頼性の高い保護も提供します。

Arntz Optibelt社製ドライブベルト

お客様情報


Arntz Optibelt社の高性能ドライブベルト

Arntz Optibelt社はドライブテクノロジの信頼できるパートナーです。

高性能ドライブソリューションのスペシャリスト

Arntz Optibelt社は、高性能伝動ベルトとシステムの開発・製造において150年を超える経験を持つ国際的な企業です。品質と技術革新に明確な重点を置き、同社はドライブテクノロジの信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。

Arntz Optibelt社の製品は、自動車産業、工作機械、農業などさまざまな分野で使用されています。同社は顧客の高い要求に応えるため、世界各地の製造拠点で最新の技術を駆使しています。

課題


制御盤の前で会話する従業員たち

ネットワークを包括的に最新化する必要がありました

限界に達したネットワーク

10年以上前、Arntz Optibelt社は機械データを効率的に取得し、それを利用可能にするという課題に直面していました。工場はよりデジタル化される予定でした。しかし、それは既存のITネットワークでは不可能でした。ネットワークは不安定で、クラスCのネットワークとして、限られた数の機器しか統合することができませんでした。加えて、最新の製造基準を満たさない、孤立した解決策や過渡的な構造が数多く用いられていました。

その結果、安定した信頼できる製造ネットワークを確立する必要がありました。焦点は、製造プロセスをより効率的に監視し、目標を定めて最適化できるよう、機械へのフェイルセーフなデータ接続に置かれていました。

ソリューション


制御盤の部品のビュー

冗長化インフラによる信頼性の高い通信

冗長ネットワーク

ドイツのヘクスター(Höxter)の製造拠点では、共同で包括的なネットワークコンセプトが策定されました。最初のステップは、安定した効率的なネットワークを構築することでした。これには、サブネットワークの設定や、工業規格のレイヤ2・レイヤ3スイッチを使用して冗長化ネットワーク構造を構築することも含まれました。つまり、部分的な障害が発生してもネットワークは機能し続けるということです。

コンセプトのテストがパイロットエリアで成功した後、このネットワークはドイツの他の製造拠点や中国、ルーマニア、メキシコにも徐々に展開されました。

注目のセキュリティ:制御盤のサイバーセキュリティ用コンポーネント

注目のセキュリティ

サイバー攻撃からの保護

共同作業が進むにつれ、ネットワークコンセプトはさらに発展し、特にネットワークセキュリティに焦点が当てられました。重要なコンポーネントは、製造工場とITネットワーク間のすべての通信関係を監視・規制する、より高度なファイアウォールの導入でした。ファイアウォールとして機能し、不正アクセスからネットワークを保護する産業用セキュリティルーターは、製造ネットワークのセグメント化に使用されました。中央管理システムにより、セキュリティコンポーネントの管理と監視が容易になります。さらに、定期的なトレーニングコースにより、従業員は常に最新の知識を維持することができます。

2024年に起きたある事件は、ネットワークセキュリティの重要性を浮き彫りにしました:Arntz Optibelt社は大規模なサイバー攻撃の標的となり、ITシステムの一部も麻痺する事態に陥りました。しかし、セキュアなネットワークコンセプトにより、攻撃者は製造ネットワークにはアクセスできませんでした。

ノートパソコンで作業する従業員

セキュアな製造プロセスのための中央ネットワーク管理

効率的なネットワーク管理

Arntz Optibelt社は、拡大する製造ネットワークを管理するために、専門的なネットワーク管理に依存しています。ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、現場で使用されている機器を一元的に設定・監視し、通信関係に基づいてファイアウォールのルールセットを生成することができます。機器管理ソフトウェアは、コンテナベースのプラットフォーム上に柔軟なソリューションとして実装されました。

ポイント:


会話中のフエニックス・コンタクトとArntz Optibelt社の従業員

セキュアで効率的なプロセスのための協力

セキュリティと効率性のためのパートナーシップ

Arntz Optibeltグループは、製造ネットワークの最新化により、デジタル製造の将来的な基盤を構築しました。可用性の高いセキュアなネットワークは、機械データを確実に取得し、サイバー脅威から効果的に保護します。

Arntz Optibelt社はフエニックス・コンタクトとの緊密なパートナーシップのもと、プロジェクトを実施しました。ネットワークコンセプトは共同で開発され、他の製造拠点にも順次展開されました。フエニックス・コンタクトは、Arntz Optibelt社の従業員に的を絞ったトレーニングを提供し、ネットワークのさらなる発展を支援しました。ネットワークも緊密に連携して設置されました。例えば、製造施設に設置された多数のスイッチボックスは、フエニックス・コンタクトが既製品として供給したものでした。
これらのスイッチボックスは現在、第3世代が使用されており、さらなる共同プロジェクトがすでに計画されています。

動画で見る共同プロジェクトの詳細

また、将来性のあるネットワークをお望みですか。