すべてがカチっと嵌めるだけなら最高だと思いませんか。

ヘビーデューティコネクタ用コンタクトインサートは、工具を使用せずに設置することができます。
Push-inテクノロジとClick-inラッチ機構を備えたHEAVYCON MODULARヘビーデューティコネクタ用モジュラーコンタクトインサートおよび固定位置型コンタクトインサート

コスト削減。効率向上。

ヘビーデューティコネクタの組立てと取付けの時間を短縮。Push-inテクノロジをClick-inラッチ機構と組み合わせることで、制御盤からフィールドに至るまでのケーブル配線作業を完全に工具不要で行うことができます。「カチッ」と嵌まるHEAVYCONコンタクトインサートは、非常に簡単な操作性と確実な取付けが確保されます。固定位置型・モジュラーいずれの用途でも、以前はねじが必要だったコンタクトインサートを、今ではプラグインするだけで接続できるようになりました。

モジュラーコンタクトインサート


カスタマイズ済みで工具不要

HEAVYCON MODULARにより、独自の個別コネクタを作成することができます。信号、データ、電力用コンタクトインサートモジュールを1つのコネクタで組み合わせることができます。Click-inラッチ機構を備えたモジュールキャリアフレームは、工具不要の便利な組立てが特長です。モジュールをフレームに挿入し、フレームをコネクタハウジングに取り付ける作業は、「カチッ」と嵌めるだけで完了します。Push-inテクノロジを備えたモジュラーコンタクトインサートと組み合わせれば、設置や取付けを常に簡単で便利かつ工具不要で行うことができます。

Click-inラッチ機構を備えたモジュラーコンタクトインサートで付加価値

HEAVYCON Click-inラッチ機構
Push-inテクノロジによる電線接続
モジュラーコンタクトインサート向けの便利なモジュールラッチ機構
マルチメディアコネクタ
高性能電源モジュール
HEAVYCON Click-inラッチ機構

工具不要のHEAVYCON Click-inラッチシステムにより、コンタクトインサートを苦労せずにすばやく確実に取り付けることができます。聴覚と触覚で確認できるクリックにより、正しい位置がわかるため、最小限の時間で最大限のプロセス信頼性を確保しています。追加の工具が不要なため、組立て時間を短縮できるだけではなく、製造プロセス全体のコストも削減することができます。

無料サンプルを申し込む
Push-inテクノロジによる電線接続

実績のあるPush-inテクノロジで、すばやく工具不要の電線接続が可能です。特筆すべきは設置済みの状態で保護導体コンタクトを取り付けられるオプションがあることです。これによって時間を節約でき、限られた空間での設置を促進し、配線効率を向上させることができます。また、ねじ不要の保護導体接続により、お使いのアプリケーションの操作の安全性も確実に向上します。

無料サンプルを申し込む
モジュラーコンタクトインサート向けの便利なモジュールラッチ機構

モジュールラッチシステムにより、個別コンポーネントの直観的に分かる安全な接続を確保することができます。モジュールを組み立てる際、明確なカチッと嵌まる感触により、直接的なフィードバックと高い取付けの信頼性が得られます。つまり、困難な状況でもエラーなしですばやく設置することができるということです。

無料サンプルを申し込む
マルチメディアコネクタ

より少ないスペースで多機能:コンパクトなマルチメディアコネクタは、電力、信号、データを同時に伝送でき、用途に応じて個別に設定することができます。これにより、必要な配線数と設置スペースが削減され、制御盤や機械環境におけるフリースペースを生み出します。

無料サンプルを申し込む
高性能電源モジュール

本電源モジュールは大電流用途向けに特別に開発されており、最大300 Aを安全に伝送することができます。したがって、バッテリーモジュールシステムやサーバラックなどの電力消費の大きい用途に最適です。堅牢なデザインにより、恒久的に確実な接続が確保されます。

無料サンプルを申し込む

Click-in式HEAVYCONコンタクトインサート – エキスパートチェック

制御盤構築におけるケーブルハーネス組立て時およびシステム配線作業時、手作業工程がコストに大きく影響します。工具不要の接続テクノロジが今日必須となっている理由、およびClick-in式コンタクトインサートが設置時間を最小化し、プロセスの信頼性を最大化する様子の詳細については、動画をご覧ください。

無料サンプル
Click-inラッチ機構の詳細をご覧ください

Click-inラッチ機構を備えたHEAVYCONコンタクトインサートの、非常に簡単な操作性と確実な取付けの体験をご希望ですか。それなら今すぐ無料サンプルをご注文ください。

サンプルを申し込む
Click-inラッチ機構を備えたHEAVYCONヘビーデューティコネクタ

一定の極数を持つコンタクトインサート


Push-in式とClick-in式の組合せ

固定位置型コンタクトインサートを備えたHEAVYCONヘビーデューティコネクタは、堅牢なプラグ・アンド・プレイソリューションが必要なアプリケーションにおいて、確固たる地位を築いています。ここでも、Push-in式電線接続とClick-inラッチ機構により、ねじ不要で安全な設置を数秒で実現しています。これにより時間が節約され、制御盤配線時の取り扱いも簡単になります。

Click-inラッチ機構を備えた固定位置型コンタクトインサートで付加価値

簡単なラッチによるHEAVYCON Click-inの取付け
Push-inテクノロジで簡単な電線接続
Push-inテクノロジによる安全なPE接続
簡単なラッチによるHEAVYCON Click-inの取付け

HEAVYCON Click-inを使用すると、コンタクトインサートを簡単で確実に取り付けることができ、また
EVOやSTANDARDコネクタ筐体に工具不要。聴覚と触覚のラッチ機能で、確実な取付けを確認。

無料サンプルを申し込む
Push-inテクノロジで簡単な電線接続

HEAVYCON Click-inコンタクトインサートは、Push-inテクノロジにより組み立てられます。これにより、便利で工具不要の電線接続が可能になります。直接挿入で、単線や先端処理済みの電線を簡単かつ確実に接続することができます。

無料サンプルを申し込む
Push-inテクノロジによる安全なPE接続

Push-inテクノロジ搭載のPE接続により、保護電線の容易かつ衝撃や振動に強い配線が可能になります。工具を使わず直接挿入できるため、制御盤内からの設置も可能です。

無料サンプルを申し込む

まだねじを使用していますか、それともカチッと嵌める作業に移行しましたか。

HEAVYCONの取付けは工具不要で簡単、作業者の負担も軽減され喜ばれます。

ご質問と回答

HEAVYCON – ご質問と回答
HEAVYCON – ご質問と回答
HEAVYCON – ご質問と回答
HEAVYCON – ご質問と回答
HEAVYCON – ご質問と回答
HEAVYCON – ご質問と回答
HEAVYCON – ご質問と回答

Click-inラッチ機構を備えたモジュラーコンタクトインサートおよび固定位置型コンタクトインサートは、HEAVYCON STANDARDおよびEVOシリーズのすべてのプラスチック製および金属製長奥行型ケース、ならびにHEAVYCON ADVANCEDシリーズの金属製エンクロージャに、工具不要で挿入することができます。また、その他のメーカーのケースに取り付けることも可能です。ただし、その場合はねじが4本必要となります。Click-inラッチ機構を工具不要で使用できるのは、ラッチをはめ合わせるための溝を備えたフエニックス・コンタクトのヘビーデューティコネクタに取り付ける場合のみです。

無料サンプルを申し込む
HEAVYCON – ご質問と回答

はい、Click-inラッチ機構を備えたモジュラーコンタクトインサートおよび固定位置型コンタクトインサートは、フエニックス・コンタクトのClick-inラッチ機構を使用しなくてもプラグイン式に対応でき、その他の著名なメーカーのソリューションと共に使用することも可能です。

無料サンプルを申し込む
HEAVYCON – ご質問と回答

Click-inラッチ機構は、標準化され最も頻繁に使用されるデザインであるデザインBに導入されています。Click-in機能付き固定位置型コンタクトインサートとモジュールキャリアフレームには、B6、B10、B16、B24のサイズがあります。

無料サンプルを申し込む
HEAVYCON – ご質問と回答

いいえ、電線接続、個別モジュールのモジュールキャリアフレームへの挿入、コネクタハウジングにおけるフレームの取付けについては、決まった順番はありません。完全な柔軟性を備えています。Click-in機能付きコンタクトインサートは、設置状態での取付けや保護導体接続も行うことができます。

無料サンプルを申し込む
HEAVYCON – ご質問と回答

Click-inラッチ機構を備えた固定位置型コンタクトインサートおよびモジュールキャリアフレームは、非常に高い信頼性を誇ります。コネクタハウジングにラッチで取り付けるため、耐衝撃性および耐振動性を備えた接続が可能で、鉄道産業など振動レベルの高いアプリケーションでも使用することができます。

無料サンプルを申し込む
HEAVYCON – ご質問と回答

はい、コーディングピンとスリーブは固定位置型コンタクトインサートおよびClick-in式モジュラーコンタクトインサートと共に使用することができます。

無料サンプルを申し込む