Modulært huskonsept med T-konnektor Modulære elektronikkhus i serien BC står for fremtidsorienterte applikasjoner innen bygningsautomatisering. Scheidl GmbH bruker hussystemet BC for sin Energy Controller.

BC-hus for Energy Controller

Kundeprofil Scheidl GmbH

Firmaet Scheidl GmbH, som er en ung bedrift fra Nürnberg, har spesialisert seg på ny måle-, styre- og reguleringsteknikk innen varmeanleggsteknikk med hovedfokus på fornybare energier og effektiv energibruk. Energy Controller finnes også som uavhengig produkt som måledatalogger – for overvåking av anlegg ved hjelp av registrering av temperatur, tilstand og målere.

Achim Scheidl og Arno Friedrich

Achim Scheidl og Arno Friedrich benytter hus fra Phoenix Contact i sine løsninger

Utfordring

"En måledatalogger – som er et apparat som registrerer temperaturer og energi – gjør funksjonene i komplekse varmeanlegg transparente", forteller daglig leder Achim Scheidl. "Tidligere var detaljerte måleverdier sjelden viktig, systemene var enkle og energikostnadene ikke relevante." Nye varmeanlegg, og da spesielt for bruk av fornybare energikilder, er mer komplekse. Scheidl: "Det er kun mulig å virkelig forstå anleggene dersom de elektriske og termiske dataene evalueres over en lang tidsperiode."

Mye utviklingsarbeid måtte fullføres før Energy Controller nådde dagens funksjonsomfang. "Ved første generasjon så vi nesten ikke på huset, og kun på funksjonene", forteller Scheidl. "Vi hadde et sammensurium av deler i forskjellige hus som var tilkoblet hverandre via kabel." Da en redesign stod for døren, lette Scheidl etter et egnet hussystem for alle utstyrskomponentene.

Basismodulen i Energy Controller

Basismodulen i Energy Controller er huset BC 107 fra Phoenix Contact

Løsning

"Med elektronikkhuset BC fra Phoenix Contact fikk vi et fleksibelt system for basis- og tilleggsmoduler som tilpasser seg, slik at utformingen blir som vi ønsker", forteller Scheidl. Husbreddene fra 17,8 mm til 161,6 mm åpner for enkel oppbygging av forskjellige moduler i samme husdesign.

Den generøst utformede kretskortbestykningsflaten forenkler konfigureringen under layout- og utviklingsprosessen. Innenforliggende kretskortføringer i alle tre retninger sørger for en funksjonstilpasset installering av elektronikken – kretskortene kan sneppes både parallelt og rettvinklet på monteringsskinnen i forskjellige posisjoner.

"Den 16-polede bussforbinderen er selve nøkkelen til utstyrsutformingen vår", forteller Scheidl. "Data og energi overføres praktisk serielt eller parallelt. Kablingsarbeidet er minimalt."

Med elektronikkhuset BC fra Phoenix Contact fikk vi et fleksibelt system for basis- og tilleggsmoduler som tilpasser seg slik at utformingen blir slik vi ønsker.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Daglig leder
Ansatt har tilgang til kraft-varmeaggregater via Internett

Tilgang til kraft-varmeaggregater via Internett – måledataene forblir i energimanager

Også på sin videre vei frem til sluttbruk – for eksempel på kraft-varmeaggregater – spiller T-konnektoren en viktig rolle.

"Grunnet den selvoppbyggende kontakten fra enhet til enhet uten ekstra kabling forenkles konfigureringen til vår energimanager", sier Arno Friedrich, som er daglig leder hos Optimus Meine Energie GmbH. "Også installeringen på stedet samt utskiftning av moduler i ettertid uten at hele enheten må løses opp, er en rask og enkel sak.“

Som kunde og samarbeidspartner for Scheidl GmbH benytter Optimus Meine Energie GmbH deres Energy Controller som sentral komponent for sin energimanager. Energimanageren brukes bl.a. i kraft-varmeaggregater hos den regionale energileverandøren Rewag i Regensburg. Varmeanleggene med kraft-varme-kobling blir slik styrt behovstilpasset og tilpasset hverandre. Alle relevante driftsspesifikasjoner kan avleses via fjerntilgang, ved feil informeres operatøren automatisk og omgående. Dermed bortfaller tidkrevende kontrollarbeid på anlegget på stedet, og tilgjengeligheten øker.

T-konnektor

Praktisk modulskift grunnet T-konnektor

Optimus tilbyr ikke bare installeringer, men også energiovervåking som komplett pakke og som tjenesteytelser for operatøren – i den sammenheng spiller også det modulære monteringsskinne-huskonseptet en viktig rolle.

"Dette modulære konseptet gjør oss i stand til å konfigurere vår energimanager nøyaktig for hvert anlegg, og modifisere den på en praktisk måte", sier Friedrich i sin nærmere forklaring av prinsippet. "Hvis operatøren deretter likevel ønsker et ekstra aggregat, tilføyes helt enkelt en ytterligere modul fra Scheidl." Den såkalte Hot-Plugging er her en støtte – enheten trenger ikke å stenges ned, og ingen ekstra programvare må installeres.

Modulære elektronikkhus BC for bygningsautomatisering

Produkter Modulære elektronikkhus BC

Modulære elektronikkhus i serien BC står for fremtidsorienterte applikasjoner innen bygningsautomatisering. Monteringsskinnehuset til automasjonsskapet imponerer med tidsriktig design, berøringsdisplayer og folietastaturer som mulighet, allsidig kretskorttilkoblingsteknikk og 8- eller 16-polet T-konnektor.

Fasit

En måledatalogger gjør funksjonene til komplekse varmesystemer transparente ved å registrere detaljerte måleverdier. Dette er spesielt viktig for moderne varmesystemer som bruker fornybar energi.

Scheidl GmbH utviklet Energy Controller og valgte det fleksible hussystemet BC fra Phoenix Contact. Dette huset gjør det enkelt å installere og bytte ut moduler, og reduserer kablingsarbeidet.

Optimus Meine Energie GmbH bruker denne Energy Controller til sine energimanagere, som blant annet brukes i kraft-varmeaggregater. Det modulære konseptet gjør det enkelt å tilpasse energimanageren til hvert enkelt system.