푸쉬-인 기술이 적용된 다른 단자대가 장착된 두 개의 컨트롤 캐비닛

빠르고 안정적인 푸쉬-인 기술을 채택한 Novum Automation

  • Novum Automation은 그동안 수동 프로세스를 사용했었지만 최적의 시스템 제어 및 최적화된 ROI(투자 수익)를 위해 프로세스를 자동화하기로 결정했습니다.
  • 컨베이어 시스템을 업그레이드하는 동안 Novum은 피닉스컨택트의 빠르고 쉽고 안정적인 푸쉬-인 기술을 알게 되었습니다.
  • 더 빠른 설치 시간과 높은 안정성으로 인해 장기적으로 비용이 절약되기 때문에 이제 Novum은 대부분의 프로젝트에서 피닉스컨택트의 제품을 사용하고 있습니다.
Novum Automation 로고

고객 프로필 – Novum Automation

Novum Automation은 미시간 주 트래버스 시티에 위치한 작고 혁신적인 엔지니어링 및 제조 회사입니다. Novum은 전체 수명 주기에 걸쳐 데이터 수집 및 제품 테스트와 같은 수동 프로세스를 오랫동안 수행했지만 최적의 시스템 제어 및 ROI(투자 수익)를 위해 프로세스를 자동화하기로 결정했습니다.

Novum의 오너이자 수석 시스템 엔지니어인 Reese Gallagher는 “우리는 신생 기업이며 최근에 Gallagher Engineering에서 Novum Automation으로 브랜드를 변경했습니다. 폭넓은 관심 분야를 가진 5명의 엔지니어가 팀을 이루고 있습니다. 우리는 즐겁게 일하면서 모든 일에 최선을 다하는 것을 생활화하고 있습니다. 이를 위해 항상 목표 수준을 높게 세웁니다.”
Reese는 “현재 업계에서는 장비가 설치된지 이미 20년, 아니 어쩌면 30년 또는 35년이 지났을 수도 있습니다. 오래된 많은 기술이 더 이상 지원되지 않기 때문에 이전 장비를 업데이트해야 합니다. 많은 문제가 발생하기 시작했으며 제조 공장에서 제어 시스템을 업그레이드할 필요성이 점차 커지고 있습니다. 산업 규모가 성장했지만 이에 맞게 제어 지원이 제대로 이루어지지 않는 미시간 북부 지역에서 많은 수요가 발견하고 있습니다. 고객들 사이에서 공통된 요구가 있다는 것이 우리가 공략해야 할 부분입니다."라고 언급했습니다.

Novum Automation에서의 컨트롤 캐비닛 설치

컨베이어 제어 시스템 현대화

Novum Automation은 컨베이어 시스템과 같은 다양한 유형의 애플리케이션에서 이러한 문제가 일어나고 있음을 확인했습니다.
Novum의 고객 중 하나는 4개의 음료 주입 생산 라인에서 컨베이어 시스템을 업그레이드해야 했습니다. 원래의 시스템은 오래된 하드웨어에서 실행되고 있었고, 이는 작동 생산성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Reese는 “많은 제조 회사에는 시설 전체에 제품을 운반하는 컨베이어가 있습니다.
공장에서 제품이 뒤로 밀리거나 혼잡한 상태인 경우, 운영자가 이를 알 수 있도록 기계 간에 핸드셰이킹이 가능한 일종의 제어 시스템이 있어야 합니다. 우리는 인라인 검사 장치도 제공합니다. 이제 표준 솔루션 포트폴리오를 개발하기 시작했습니다. 이 과정에서 많은 컨베이어 제어 시스템을 구축하고 있다는 것이 분명해졌습니다.
따라서 우리는 '특별히 이러한 목적을 위해 마케팅할 수 있는 표준 솔루션을 설계하는 것이 어떨까?'라는 생각을 갖게 되었습니다.”라고 설명했습니다.
Novum은 완전한 기능을 갖춘 컨베이어 제어 시스템을 설계, 개발, 설치 및 시운전했습니다. 이 시스템은 확장 가능하고 미래 지향적인 최신 PLC 및 패널 빌드 하드웨어를 기반으로 하며 운영자 사용을 위한 포괄적인 문서와 함께 제공됩니다.
새로운 시스템에는 병 걸림을 감지하는 디지털 광전지, 가속/감속 이벤트를 원활하게 하여 모터 수명을 극대화하는 가변 주파수 드라이브(VFD), 향상된 안정성 및 안전성을 제공하는 새로운 AC 드라이브 등이 포함되었습니다.
Novum은 단 4개월 만에 4개의 시스템을 모두 완료해야 했기 때문에 빠르게 작업해야 했습니다.
단자대 배선은 시간이 많이 소요되는 작업일 수 있습니다.
단자대는 컨트롤 캐비닛의 가장 기본적인 컴포넌트 중 하나이지만 시간이 지남에 따라 전선의 연결이 느슨해져서 문제가 발생하는 경우가 있습니다.
Reese는 “5시간 동안 문제를 해결한 다음, 단자 중 하나가 완전히 조여지지 않았고 전선의 무게를 버티지 못해 빠져나갔다는 것을 알게 되었습니다.
아니면 누군가가 와서 부딪쳤을 수도 있습니다.
전선의 연결은 헐거워집니다. 이제 우리는 어떤 전선이 연결되지 않았는지 확인하기 위해 어떻게 해서든 수천 개의 서로 다른 접점의 결함을 파악하여 바로잡아야 합니다.”라고 말했습니다.

컨트롤 캐비닛의 배선된 PTPOWER 고전류 단자대

쉽고 빠른 설치를 위한 푸쉬-인 기술

피닉스컨택트 제품으로 제작된 일부 패널을 본 후 Reese는 푸쉬-인 기술(PT)에 대해 더 많이 알고 싶어 했습니다. “이 제품을 처음 본 순간, 전선을 그냥 밀어 넣으면 된다는 사실에 크게 놀랐습니다. 그런 다음 전선이 고정된 상태로 유지되었고 심지어 진동을 견딘다는 이점도 있었습니다. 우리는 이 제품을 더 일찍 알았으면 얼마나 좋았을까 하고 생각했습니다.”
Reese는 처음에 피닉스컨택트의 다양한 제품 라인에 당황하기도 했었지만 Novum의 판매 담당 기술자인 Zach Vinski가 카탈로그를 보여주면서 쉽게 이해할 수 있도록 도와주었습니다.

"Zach는 우리가 나아가야 할 방향을 제시하고 올바른 제품을 제공하는 놀라운 일을 해냈습니다." Novum은 PTPOWER 고전류 단자대와 PTIO 센서/액추에이터 단자대를 구체적으로 제시했습니다. PTPOWER는 최대 350 kcmil(177 mm²)의 대형 전선을 배선하기 위한 빠르고 사용자 친화적인 연결 옵션을 제공합니다. PTIO는 최신 기계 컨트롤러의 배선용으로 설계되었습니다. 이러한 단자대는 피닉스컨택트의 CLIPLINE complete 점퍼 시스템과 동일한 모양으로 되어 있으며 최고 수준의 유연성을 제공합니다.
Novum은 매우 촉박한 기간 내에 컨베이어 제어 시스템을 완료해야 했습니다. "우리는 약 4개월 만에 이러한 시스템 중 4개를 구축했습니다. 이러한 시스템을 매우 빠르게 구축해야 했고, PTPOWER 및 PT 단자대의 가장 큰 장점 중 하나는 시간이 절약된다는 것입니다. 더 이상 스크류로 고정할 필요가 없었습니다.
이전에는 단자대에서 스크류로 고정하는 작업이 너무 많아서 테니스 엘보가 생겨 고생했는데 이제는 PT의 열렬한 팬이 되었습니다. 시간 절약으로 시스템을 더 빨리 구축할 수 있었습니다. 또한 놀랍게도 터치손상방지 기능도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 빠르고 간편합니다. 아무 것도 조일 필요는 없습니다.”라고 Reese는 말했습니다. Reese는 PTIO의 좁은 크기를 또 다른 이점으로 언급했습니다. "아주 좋은 센서 I/O입니다. 기본적으로 전원을 공급하고 거기에서 점퍼로 작업하면 됩니다. 매우 슬림하게 디자인되었습니다. 근접 센서를 배치할 수 있는 모든 위치에 I/O를 매우 효율적으로 라우팅할 수도 있습니다. 전원 공급 문제로 고민하지 않아도 됩니다. 개별 전원 라인을 연결할 필요가 없습니다. I/O를 직접 연결할 수 있는 정말 놀라운 제품입니다. 이 제품은 표준 피드스루 단자대가 있는 설계 외에도 또 다른 차원의 적용 영역을 제공합니다.”

푸쉬-인 단자대를 사용해본 후에는 다른 모든 것이 쓸모 없는 것처럼 보였기 때문에 고객에게 업그레이드하도록 권유하고 있습니다.

Reese Gallagher, 오너 및 수석 시스템 엔지니어
컨트롤 캐비닛에 배선된 푸쉬-인 기술을 사용하는 배선된 PTIO 센서 및 액추에이터 단자대

장기적으로 신뢰할 수 있는 연결

Novum은 촉박한 4개월의 일정 내에 4개의 제어 시스템을 모두 완전히 점검했습니다.
이전 시스템에서 3 - 4개의 컨트롤 캐비닛이 사용된 것과 비교하여 새 시스템에서는 단 2개만 사용하도록 설치 공간을 제한할 수 있었습니다.
Reese는 Novum이 모든 주요 전원 분배 애플리케이션에 PTPOWER를 사용한다고 말했습니다. “현재 거의 모든 애플리케이션에서 PT 단자대를 사용합니다. 선택의 폭이 다양하여 2단 제품도 구입할 수 있습니다. 심지어 3단 제품도 있습니다. 또한 매우 흥미로운 것은 AC 모터용 제품입니다. 이 경우 접지 전위도 포함되어 있으므로 VFD에 들어가거나 나오는 입력 또는 출력에서 신속하게 종료할 수 있습니다.
그런 다음 필드 배선을 직접 삽입 및 연결할 수 있습니다.
푸쉬-인 단자대를 사용해본 후에는 다른 모든 것이 쓸모 없는 것처럼 보였기 때문에 고객에게 업그레이드하도록 권유했습니다.” Reese는 푸쉬-인 기술 및 기타 피닉스컨택트 제품이 장기적으로 비용을 절약할 수 있다고 말했습니다. "피닉스컨택트 제품, 특히 푸쉬-인 단자대를 사용하면 패널을 제작할 때 많은 시간이 절약됩니다. 또한 고품질 제품이 장기적으로 끼치는 긍정적인 영향도 누릴 수 있습니다. 누군가 조작하지 않는 한 필드에서 고장나지 않을 것입니다. 따라서 우리는 무언가가 작동하지 않는다는 전화를 받은 적이 없습니다.”
"피닉스컨택트가 마음에 드는 점은 해당 제품 라인을 신뢰할 수 있다는 것입니다. 먼저 품질 테스트를 위해 제품을 가져올 필요가 없습니다. 제품이 2년 후, 심지어 스타트업 도중에 예상치 못한 방식으로 고장날까 걱정할 필요가 없습니다.”라고 Reese는 결론지었습니다. "피닉스컨택트 제품을 사용하기로 결정하고 나서는 더 이상 스트레스를 받거나 밤에 잠을 설칠 필요가 없었으며 이 회사가 판매하는 제품이 원래 설계된 대로 작동한다는 것을 확신할 수 있었습니다."