기사 ·
2025-01-30

인쇄되지 않아 – 너무나 단순하고 지속 가능한 새로운 포장의 새로운 색상은 회색입니다.

인쇄되지 않은 일반 회색 골판지 상자

간단한 요약

지속 가능성과 기후 보호의 관점에서 볼 때, 오늘날에도 밝게 인쇄된 배송 포장이 여전히 적절하다고 생각하십니까? 피닉스컨택트는 이 질문에 대한 해답을 스스로 찾았고 전 세계적으로 제품 포장을 인쇄되지 않은 접이식 상자로 변경했습니다. 미니멀리즘은 특히 에너지, 물, 탄소 배출량 측면에서 눈에 띄는 절감 효과를 가져옵니다.

패키지에 배송 라벨을 자동으로 부착하기 위한 인쇄 장치 및 로봇

앞으로는 완전 자동화된 과정을 통해 물류 센터의 패키지에 부착되는 배송 라벨에 피닉스컨택트의 브랜드가 적용될 예정입니다.

더 큰 지속 가능성을 위한 선언문

녹색 행동을 하는 사람은 녹색 붓을 휘두르는 것을 삼가야 합니다. 지속 가능성은 자원을 보존하는 것을 의미합니다. 적을수록 더 좋습니다. 그리고 이제 피닉스컨택트가 수십 년간 사용해 온 화려한 포장은 곧 과거의 유물이 될 것입니다. 국제적으로 상품을 운송하는 데 사용되는 골판지 상자에 메이그린, 청록색과 신호 체인이라는 친숙한 브랜드 마크가 표시되었던 시대는 지났습니다.

보다 간단한 디자인으로 변경하는 데는 두 가지 이유가 있습니다. 바로 지속 가능성과 공급 안정성입니다.

기능이 색상보다 우선합니다.

회색은 미묘하게 미니멀하고 균일하며 현대적인 새로운 모습을 지닌 새로운 색상입니다. 변화된 패키징은 포장의 기술적 특성에 영향을 미치지 않으며, 크기나 자동화 프로세스에도 영향을 미치지 않습니다. 피닉스컨택트는 이를 통해 자원 효율성을 개선하고 탄소 배출을 줄인다는 우리의 지속 가능성 전략 내에서 목표를 계속 추구합니다. 독일 Blomberg 본사의 물류 프로젝트 매니저인 Christin Schlieker는 "인쇄되지 않은 포장은 잉크를 사용하지 않아 오염을 줄일 수 있기 때문에 재활용 체인에 좋습니다."라고 설명합니다.

패키지 처리를 위한 물류 경로

인쇄되지 않은 포장으로 글로벌 물류 프로세스 간소화

더 나은 글로벌 가용성

또한 정교한 브랜딩이 없는 배송용 포장재는 피닉스컨택트 외에도 손쉽게 재사용할 수 있으며, 궁극적으로 포장재 수요를 줄이는 데 도움이 됩니다.

재료의 가용성 측면에서 볼 때, 인쇄되지 않은 접이식 상자는 국제 상품 분야, 특히 현지에서 더 쉽게 구할 수 있습니다. Christin Schlieker: "우리는 더 이상 특정 국가에서 우리가 원하는 색상의 소재로 골판지를 생산할 수 있는 인쇄 회사를 찾을 수 있을지에 대해 걱정할 필요가 없습니다."

다채로운 섹상의 포장재와 회색 포장재를 나란히 보여주는 직원

새로운 색상인 회색: Christin Schlieker는 "기능적 관점에서 볼 때 포장에 관해서는 아무것도 변하지 않습니다."라고 말했습니다.

유통망에서 포장을 더 오래 사용하기

그러면 브랜드 아이덴티티는 어디에 위치합니까? 전환 후에도 피닉스컨택트 제품은 로고 없이는 출시되지 않습니다. 독일 Ostwestfalen-Lippe의 회사에서 이를 대신해서 운송 라벨을 대신 사용할 것입니다. 이는 나중에 쉽게 가릴 수 있습니다. "우리에게는 힘든 결정이었습니다."라고 Logistics Marketing의 Louisa Sonntag가 말했습니다.

B2B 맥락에서도 “포장은 기능뿐만 아니라 감정에 관한 것”입니다. 하지만 더 이상 포장재를 폐기물로 여기지 않는다면, 기분도 좋아지고 좋은 브랜드 이미지도 만들 수 있습니다. "우리는 포장재가 재사용될 수 있도록 함으로써 포장재가 더 오랫동안 유통망에서 사용되기를 바랍니다. Louisa Sonntag은 눈짓을 하며 "그게 결과라면 우리는 눈물을 조금 흘려도 상관없습니다."라고 말했습니다.

요약

정교한 인쇄를 없앤 새로운 포장 디자인은 기후 보호를 위해 지속 가능성, 비용 효율성, 공급 보안이 어떻게 조화를 이룰 수 있는지를 보여주는 좋은 예입니다. 물론, 확립된 디자인 요소(여기서 핵심 키워드는 기업 디자인)에서 벗어나기 위해서는 어느 정도의 용기와 설득력이 필요합니다. 그러나 지속 가능성을 추구하는 기업이라면 브랜드 정체성은 아름다운 디자인 패키지에서 나오는 것이 아니라 제품과 서비스 전문성에서 나온다는 사실을 잘 알고 있을 것입니다.

작가: Thorsten Sienk

이메일:

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물