Arntz Optibelt를 위한 안전하고 안정적인 생산 네트워크 Arntz Optibelt Group은 전 세계 생산 현장을 디지털 생산 요구 사항에 맞게 만들기 위해 네트워크를 전면적으로 현대화했습니다. 새로운 인프라는 안정적인 프로세스 데이터 수집을 보장하는 동시에 사이버 공격에 대한 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다.
고객 프로필
신뢰할 수 있는 구동 기술 파트너인 Arntz Optibelt
고성능 구동 솔루션 전문가
Arntz Optibelt는 고성능 동력 전달 벨트와 시스템의 개발 및 생산 분야에서 150년 이상의 경험을 보유한 국제적 기업입니다. Arntz Optibelt는 품질과 혁신을 위한 노력을 바탕으로 구동 기술 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했습니다.
Arntz Optibelt 제품은 자동차 산업, 머신 빌딩 및 농업을 포함한 다양한 분야에서 사용됩니다. 이 회사는 고객의 높은 요구를 충족하기 위해 여러 글로벌 생산 현장에서 최신 기술을 활용하고 있습니다.
과제
포괄적인 네트워크 현대화의 필요성
한계에 도달한 네트워크
10년 전, Arntz Optibelt는 기계 데이터를 효율적으로 수집하고 이를 사용 가능하게 만들어야 하는 과제에 직면했습니다. 공장은 더 디지털화되어야 했습니다. 하지만 기존의 IT 네트워크로는 불가능했습니다. 네트워크는 불안정했고 클래스 C 네트워크였기 때문에 제한된 수의 장치만 통합할 수 있었습니다. 또한 현대 생산 기준을 충족하지 못하는 수많은 고립된 솔루션과 과도기적 구조가 사용되고 있었습니다.
따라서 안정적이고 신뢰할 수 있는 생산 네트워크를 구축해야 했습니다. 생산 공정을 보다 효율적으로 모니터링하고 목표 지향적으로 최적화할 수 있도록 기계에 대한 안전한 데이터 연결에 중점을 두었습니다.
솔루션
이중화 인프라를 통한 안정적인 통신
이중화 네트워크
독일 Höxter 생산 현장을 위한 포괄적인 네트워크 개념이 공동으로 개발되었습니다. 첫 번째 단계는 안정적이고 효율적인 네트워크를 개발하는 것이었습니다. 여기에는 서브 네트워크를 설정하고 업계 표준인 레이어 2 및 레이어 3 스위치를 사용하여 이중화 네트워크 구조를 만드는 작업이 포함되었습니다. 즉, 부분적인 장애가 발생하더라도 네트워크가 계속 작동할 수 있음을 의미합니다.
이 개념이 시범 지역에서 성공적으로 테스트된 후, 이 네트워크는 점차적으로 독일의 다른 지역과 중국, 루마니아, 멕시코의 다른 생산 현장으로 확대되었습니다.
주목받는 보안
사이버 공격으로부터 보호
협업이 계속되면서 네트워크 보안에 중점을 두고 네트워크 개념이 더욱 발전했습니다. 중요한 구성 요소 중 하나는 생산 시설과 IT 네트워크 간의 모든 통신 관계를 모니터링하고 규제하는 상위 수준의 방화벽을 도입한 것입니다. 방화벽 역할을 하고 네트워크를 무단 접근으로부터 보호하는 산업용 보안 라우터를 사용하여 생산 네트워크가 세분화되었습니다. 중앙 관리 시스템을 사용하면 보안 구성 요소를 손쉽게 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 또한, 정기적인 교육을 통해 직원들이 항상 최신 정보를 습득할 수 있도록 합니다.
2024년에 발생한 한 사건은 네트워크 보안이 얼마나 중요한지를 보여주었습니다. Arntz Optibelt는 대규모 사이버 공격을 받았으며 이로 인해 IT 시스템의 일부가 마비되었습니다. 하지만 보안 네트워크 덕분에 공격자는 생산 네트워크에 접근할 수 없었습니다.
안전한 생산 프로세스를 위한 중앙 네트워크 관리
효율적인 네트워크 관리
Arntz Optibelt는 전문적인 네트워크 관리를 통해 성장하는 생산 네트워크를 관리합니다. 네트워크 관리 소프트웨어를 사용하면 현장에서 사용되는 장치를 중앙에서 구성하고 모니터링하고 통신 관계에 따라 방화벽 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 장치 관리 소프트웨어는 컨테이너 기반 플랫폼에서 유연한 솔루션으로 구현되었습니다.
요약
안전하고 효율적인 프로세스를 위한 협력
보안 및 효율성을 위한 파트너십
Arntz Optibelt Group은 생산 네트워크를 현대화하여 디지털 생산을 위한 미래 지향적인 기반을 마련했습니다. 가용성과 보안성이 뛰어난 네트워크는 기계 데이터를 안정적으로 수집하고 사이버 위협에 대한 효과적인 보호 기능을 제공합니다.
Arntz Optibelt는 피닉스컨택트와 긴밀한 협력을 통해 이 프로젝트를 구현했습니다. 이 네트워크 개념은 공동으로 개발된 후 다른 생산 현장으로 순차적으로 확대되었습니다. 피닉스컨택트는 Arntz Optibelt 직원에게 맞춤형 교육을 제공했으며 네트워크의 추가 개발을 지원했습니다. 네트워크도 긴밀한 협력을 통해 설치되었습니다. 예를 들어, 생산 시설에 설치된 수많은 스위치 박스는 피닉스컨택트의 ready-made 제품을 사용했습니다.
이 스위치 박스의 3세대가 현재 사용 중이며 추가적인 공동 프로젝트도 이미 계획되고 있습니다.