有用な情報 ·
2024-10-24

ピークシェービングとは 企業はどのようにしてピークシェービングを活用することができるでしょうか。

都市の電柱と街灯の様子

ピークシェービングとは、送電網内のピーク負荷を軽減することを目的とするエネルギーコンセプトです。これは、需要の高い時期にエネルギー消費を軽減することで達成され、その結果エネルギーコストが低減します。効果的なピークシェービングには、技術的なインフラとターゲットを絞った計画の両方が必要です。

ピークシェービング向けのバッテリーストレージシステム

バッテリーストレージシステムは安定した供給電力をサポートします

ピークシェービングのしくみ

ピークシェービングにより、ピーク時のエネルギー消費を削減します。これは、例えば、以前に蓄えたエネルギーを需要が高いときに放出するバッテリーストレージシステムを使用することで達成されます。もう1つの効果的な手段は、ソーラーパワーを提供して、追加の電気をグリッドから引き込むことなくピーク負荷に対応する、太陽光発電システムです。さらに、高い需要ピークが予測されるときに、空調システムや照明など、必須ではない負荷を自動的に削減したり切ったりするために、負荷管理システムを統合することができます。

ピークシェービングと負荷シフト

ピークシェービングと負荷シフトは、どちらもエネルギーコストの削減とグリッドの安定性向上を目標としています。しかし、これらのコンセプトのアプローチは異なります。ピークシェービングは、ピーク時に負荷にエネルギー需要を削減させるか、代替エネルギー源で給電することで、最大ピーク負荷を削減することを重視します。一方負荷シフトとは、エネルギー集中型の機械の運用を、電気料金の低い夜間に移すことです。これらの戦略は互いに補い合うことができますが、必要なテクノロジとアプローチは異なります。

ピークシェービング向けの太陽光発電システム

太陽光発電システムはピークシェービングにおいて中心的役割を果たします

太陽光発電システムとバッテリーストレージシステムでエネルギー要件に対応

ピークシェービングにおいては、変動するエネルギー要件に対応するために、太陽光発電システムとバッテリーストレージシステムが中心的な役割を果たします。太陽光発電システムはソーラーパワーを使用し、送電網への依存と関連コストを削減します。バッテリーストレージシステムは、余剰エネルギーを蓄えて必要な時に解放することで、太陽光発電システムを完璧に補完します。これにより、連続的で安定した供給電力が可能になります。

企業はインテリジェントなエネルギー管理システムを統合することで、最大効率を達成することができます。このようなシステムは、バッテリーの充電・放電プロセスと、太陽光発電システムの発電を最適化します。

ピークシェービングのメリット

主なメリットの1つは、コスト削減です。ピーク負荷を削減することで最大エネルギー調達コストを削減できるからです。さらに、エネルギー消費を最適化して不要な負荷を排除することで、エネルギー効率が向上します。

もう1つのメリットは、グリッドの安定性向上です。ピーク負荷が軽減され、送電網内の負荷が軽減されます。需要が高いときには、停電を避けるうえでこのような緩和が重要です。

さらに、再生可能エネルギーの統合が前進への道です。太陽光発電システムとバッテリーストレージシステムを使用することで、炭素排出の軽減と環境目標達成に貢献できます。

ピークシェービング向けのエネルギー消費分析

エネルギー消費分析は最初のステップ

アプリケーションと実装

企業は複数の明確に定義されたステップでピークシェービングを実装しています。ピーク時間と削減の可能性を特定するため、エネルギー消費の詳細な解析がまず実施されます。次のステップでは、技術的なインフラを評価して、必要に応じて調整します。エネルギー要件の変化に柔軟に対応するため、バッテリーストレージシステム、太陽光発電システム、負荷管理システムを統合することができます。

さらに、適切なソフトウェアソリューションを実装することも重要です。ピークシェービング対策が自動的に導入できるように、プロセスデータはリアルタイムで収集されます。技術的実装に続いて、テストランが行われます。これにより、すべてのコンポーネントがスムーズに連動することと、望ましい効果が得られることを確認します。最後に、収集したデータに基づいて継続的にシステムを改善し、効率を最大化するために、継続的な監視と最適化対策が実施されます。

ポイント:

ピークシェービングを実施する企業は、大幅なエネルギーコスト削減を達成することができます。さらに、ピークシェービングにより、需要が高い時期の送電網の負荷が軽減されることで、グリッドの安定性が向上し、そのため送電網の過負荷と停電のリスクが最小化されます。さらに、ピークシェービングは再生可能エネルギーの統合と利用もサポートします。

長期的には、ピークシェービングにより生態的かつ経済的に持続可能なビジネスモデルの開発も可能になります。そのため、ピークシェービングは運用コストの削減と、環境保護への好影響の両方にとって有用な手段です。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿