ブラジルで最も長いトンネルの効率的な照明 将来的には、曲がりくねったロドビア ドス タモイオス(Rodovia dos Tamoios)高速道路の利用者は、海岸地方からよりすばやく安全に内陸部まで到達できるようになるでしょう。トンネル内の照明を最適に制御することでエネルギーも節約することができます。

ブラジル東海岸のタモイオス(Tamoios)トンネルの眺め

お客様情報


ロドビア ドス タモイオス(Rodovia dos Tamoios)高速道路のトンネル建設工事

ブラジルのサンパウロ(São Paulo)州にある全長82キロメートルのロドビア ドス タモイオス(Rodovia dos Tamoios)高速道路は、セーハ・ド・マール(Serra do Mar)山脈を蛇行しながら進みます。4つの新たなトンネルシステムにより、沿岸都市カラグァタトゥバ(Caraguatatuba)と内陸部のテクノロジ都市サン・ジョゼ・ドス・カンポス(São José dos Campos)との間の移動距離が短縮され、安全性も向上しました。

課題


ロドビア ドス タモイオス(Rodovia dos Tamoios)のトンネルプロジェクト

すべてのトンネルにおける安全性と見やすさ

タモイオス(Tamoios)トンネルの入口と出口の照明は、異なる照明条件に設定する必要があります。トンネル利用者の目に明るさの違いをできるだけスムーズに取り込めるようにするには、インテリジェントな照明ソリューションが必要です。もう一つの重要な目標は、LED照明を効率的に動作させることで、エネルギーを節約することです。さらに、照明の高可用性を確保するには、個々のLED照明を継続的に監視する必要があります。照明システム全体の設置や試運転は、エラーなく迅速に実行する必要があります。

ソリューション


トンネル照明用の接続・供給ソリューション

タモイオス(Tamoios)トンネルでのフエニックス・コンタクトアプリケーションエンジニア
トンネルシステムの技術室にあるDALIボックス
トンネルを背景にしたインスタレーションシステム
照明で照らされたタモイオス(Tamoios)トンネル
タモイオス(Tamoios)トンネルでのフエニックス・コンタクトアプリケーションエンジニア

新たに構築されたトンネルシステムのオペレータは、ベルギーの照明専門家であるSchréder社のLED照明を採用しています。フエニックス・コンタクトでは、照明用オートメーション・テクノロジおよび接続テクノロジ向けシステムの幅広いラインアップを提供しています。共同で開発されたソリューションにより、現場での迅速かつ効率的な設置や試運転が可能になります。

トンネルシステムの技術室にあるDALIボックス

例えば、夜間に照明が大幅に暗くなった場合、フエニックス・コンタクトの制御システムは特定の照明を切り、それに応じて残りの照明の光量を増加させます。これにより、寿命が延びて、力率が最適化され、無効電力が削減されます。これに関しては、清掃周期や経年劣化などの他の要因も考慮されます。

また、Lumgate活性化エレクトロニクスは個々の照明の電流の測定・監視も行います。これを可能にするために、Schréder社は、Lumgateを照明または対応するドライバボックスに直接取り付けました。その結果、活性化エレクトロニクスにより、自由に選択可能なLEDドライバにおけるメーカーに依存しない制御が可能になります。

トンネルを背景にしたインスタレーションシステム

タモイオス(Tamoios)トンネルの電気設備計画は、QPDインスタレーションシステムを使用することで大幅に短縮されました。この目的のために必要なケーブルが準備されており、建設現場に搬送される前に、プラグや関連するマーキングを用いて組み立てられています。QUICKON接続テクノロジにより、トンネル内のLED照明やドライバーキャビネットの電源の接続時間が大幅に短縮されます。

照明で照らされたタモイオス(Tamoios)トンネル

トンネル管制システム(TCS)は、タモイオス(Tamoios)プロジェクトのすべてのトンネルに、トンネル管制センターの単一のエントリーポイントとして設置されています。TCSは、下位ユニットとトンネル管制センター(SCADAシステム)間のデータ転送を制御します。また、センサがトンネル内の明るさをチェックし、TCS経由でトンネル管制センターに報告します。このシステムは、トンネル管制システムに接続されていない状態でも照明がエラーなく作動するように設計されています。ネットワーク全体に障害が発生した場合、各種システムは単独で動作を継続します。

お問い合わせ先

担当者、Björn Dotremont
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
貴社のトンネルプロジェクト向けの照明、オートメーション・テクノロジ、接続テクノロジのソリューションについて、ご遠慮なくお問い合わせください。

ポイント:


タモイオス(Tamoios)トンネルでの試運転中のフエニックス・コンタクトのトンネルスペシャリスト

目的地までよりすばやく安全に到着

タモイオス(Tamoios)の4つのトンネルは、数年にわたる建設期間を経て、2022年の春に開通しました。ロドビア ドス タモイオス(Rodovia dos Tamoios)高速道路の利用者は、海岸地方からサン・ジョゼ・ドス・カンポス(São José dos Campos)までをより迅速に移動できるだけでなく、より安全に移動できるようにもなりました。これには、日中、夕暮れ時、夜間などの外的条件に簡単に適応できるトンネル照明が貢献しています。この適応により、トンネルの外側と内側の異なる照明状況の間でスムーズな移行を確実に行うことができます。