組立済み機能モジュールにより、モジュール型工作機械がシンプルに 工作機械において、すぐに使える組立済み取付けパネルは組立てプロセスを加速します。

Trepak社の充填ライン

Trepak International AB社では、組立済み機能モジュールにより、機械のモジュール型設計がシンプルになります。すぐに使える取付けプレートにより、Trepak社は同社のリソースをより効率的に活用でき、柔軟性が向上しロジスティクスも向上します。

液体製品充填用のTrepak製造ライン

Trepak International AB社―液体製品充填用システムのエキスパート

Trepak International AB社は、 液体製品の充填機およびあらゆるタイプの梱包向けのカプセル充填ラインの開発、構築、設置、メンテナンスを行っています。ソリューションは、化学、石油化学、医薬品、衛生、化粧品、食品飲料産業など、幅広い産業に納品されています。同社はスウェーデン南部のマルメ(Malmö)に拠点を起き、従業員は21名で、2021年に40周年を迎えました。営業の中心はスカンジナビア諸国ですが、さまざまなパートナーを通して全世界で機械の設置も行っています。

Trepak社での制御盤構築

液体製品充填用の完全な製造ラインの建設

Trepak社は基本的に、充填ライン、充填機、キャッピング装置の3種類の機械タイプを重視しています。しかし、同社は液体製品充填用の完全製造ラインを専門としています。そのため、よくコーディネートされ統合された充填ラインの設計に関して、幅広い経験があります。
Trepak社のソリューションは、各個別の顧客の特定の要件に常に適応しています。設置、サービス、メンテナンスは同社のエンジニアが実施します。
Trepak社のプロジェクトプロセスは、成功を保証するものです。共同調整、いわゆる設計監査により、同社はすべての充填ライン機能が顧客の要件を満たすことを保証します。これにより、設置と試運転の両方が、より簡単になります。Trepak社は毎年約50台の機械を納品し、すべてが合意済みの期間内に、品質と生産性に関する仕様を満たして納品されます。
納品日に関して顧客の要望に応じるため、Trepak社では短期間で製造することが重要な要素になります。

当社は、フエニックス・コンタクトとの協力関係が始まる前は、自社でDINレールやケーブルダクトを切断し、端子台の取付けやマーキングを行っていました。フエニックス・コンタクトのキットにより、時間が短縮され、組立ても容易になりました。これを自社で行う状態に戻すことは考えられません。

Fredrik Högberg氏 - Trepak International AB, Purchasing Manager
Trepak International AB社のPurchasing Manager、Fredrik Högberg氏
制御盤用のすぐに使用できる機能ボードを備えたさまざまなボックス

すぐに使える機能ボードで充填機製造を加速

製造を加速し、製造におけるプロセスの効率を向上させるため、Trepak社はフエニックス・コンタクトの組立てサービスを利用しています。10年近くにわたって、Trepak社はスウェーデンのフエニックス・コンタクトの付加価値センターで組み立てられラベル付けされたソリューションを購入してきました。すぐに使えるキットは、フエニックス・コンタクトの標準製品がDINレールに取付けられたもので、Trepak社の機械とキャビネットに直付けされています。このDINレール組立てサービスは、ご注文のピーク時に柔軟に対応し、量産時にすぐに使えるDINレールを供給するのに役立つツールです。このモジュール型アプローチにより、Trepak社は自身のリソースをより効率的に使用でき、柔軟性が向上しロジスティクスも向上します。

問合せ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
機械のオープン制御盤

工作機械の詳細をご覧ください 私たちは工作機械の強力なパートナーです。

工作機械にご興味をお持ちですか。それなら、機械メーカーや機械オペレータ向けの当社の総合的な提案を是非ご覧ください。当社の製品やサービスにより、機械の可用性を向上させ、世界的な機械との通信が確保されます。是非ご覧ください。