RFIDマーカーは瞬時にデータを提供します 雷保護システムの効率的な試験用のアプリ付きカスタム開発のRFIDマーカー

カスタム開発のRFIDマーカー

雷保護システムの機能が将来的にも安全に保護されることを確実にするためには、これらのシステムの定期的なメンテナンスや試験が非常に重要となります。最新の技術文書を現場で直接アクセス可能な状態にしておくことが不可欠です。これは、紙媒体の管理システムでは大きな課題となります。PMSP-RFID/NFC製品グループのRFIDマーカーと特別に開発されたスマートフォンアプリを組み合わせれば、この問題に正確に対応でき、この要件に対する効率的なシステムソリューションを提供することができます。

Hans Thormählen GmbH & Co. KG社のロゴ

Hans Thormählen GmbH & Co. KG社のロゴ

会社概要 Hans Thormählen GmbH & Co. KG社

雷およびサージ保護に関するドイツの大手企業であるHans Thormählen GmbH & Co. KG社は、70年にわたり雷保護システムを提供しています。これまでに2万近くのお客様に対し、10万台以上の雷保護システムを設置し、定期的に試験してきました。同社は雷保護システムのあらゆる分野を網羅しています。これには、民間・商業施設の屋内外の雷保護システムの計画、設置、試験、および産業用プラントや公的機関に対する特別保護も含まれます。Hans Thormählen GmbH & Co KG社は、ドイツ各地で15ヶ所に拠点を構え、120名の従業員を擁しています。

Hans Thormählen GmbH & Co. KG社の雷保護専門家

Hans Thormählen GmbH & Co. KG社の雷保護専門家

お客様の要件

雷保護システムの試験やこれらの試験内容の文書化には、多大な労力が必要となります。このため、Hans Thormählen GmbH & Co. KG社は、設置された雷保護システムの試験をペーパーレスでデジタル対応にすれば、膨大な付加価値を提供することができると早くから認識していました。産業用識別アプリケーションのシステムプロバイダであるフエニックス・コンタクトは、これらの要件を特定し、カスタムソリューションのコンセプトを開発しました。 目的は、効率向上に役立つ完全に調和されたシステムソリューションの開発にありました。ここで重要になるのは、耐久性がありさまざまな条件に対する高い耐性を誇るマーキングソリューションと現場で直接データを非接触で読み書きすることができる機能です。

カスタム仕様の製品


カスタム設計のPMSP-RFID/NFCマーカー

カスタム設計のPMSP-RFID/NFCマーカー、デジタル版技術文書のURL付き

RFIDマーカー

雷保護システムは屋外に設置されています。したがって、一年中、季節に応じた環境条件に晒されます。このため、恒久的な識別ソリューションには特に高い需要があります。このアプリケーションに対しては、製品グループPMSP-RFID/NFCの耐候性マーカーが最適なソリューションとなります。UV耐性も高く、-25°C ~ +60°Cまでの極端な温度変化にも耐えられます。撥水性・耐色性もきわめて高い製品です。マーカーはお客様にとって必要な形状や設計に応じてオーダーメイドされています。BLUEMARK IDおよびBLUEMARK ID COLORプリンタの実績のあるUV LEDテクノロジを活用し、耐久性の高いマーキングが可能となりました。

スマートフォンでRFIDマーカーへの書き込みと読み込みを行うためのアプリ

RFIDマーカーへの書き込みと読み込みを行うためのカスタム仕様のアプリ

スマートフォンアプリ

サービス専門家が雷保護システムのメンテナンス作業を効率的かつペーパーレスで行えるようにするため、マーカーにNFCトランスポンダを装備しました。このトランスポンダには、アンテナとチップの両方が含まれています。これにより、マーキングされた物体を明確かつ非接触で識別することができます。現在、NFCインターフェースを装備するスマートフォンはますます増えています。これにより、他のリーダーを必要とせず、RFIDマーカーへの書き込みと読み込みが可能になっています。このため、AndroidとiOS用のMicrosoft Sharepoint接続を使ったHans Thormählen GmbH & Co. KG社向けのカスタムアプリを開発しました。これにより、RFIDマーカーとスマートフォン間の通信は、非常に簡単で的を絞ったものになります。

識別システム


RFIDマーカーとアプリを使用して雷保護システムの試験をする人

雷保護システムの効率的な試験

識別ソリューション

どんなに特別な建物にも、地面に近いエリアに「分離または計測ポイント」と呼ばれる分離可能な接続ポイントを有する保護機器がいくつか用意されています。これらの計測ポイントはRFIDマーカーによって論理的に順番が付けられ、マーキングされています。URLはNFCトランスポンダのチップ内に保管されています。このURLにより、保守技術員はボタンをタッチするだけでデジタル版の技術文書(設置平面図、試験認定、メンテナンス文書など)にアクセスすることができます。これらの文書は1つの共有ポイントに集中して保管されているため、最新情報にいつでもアクセスが可能です。文書の変更や追加は、その必要性が確認された直後または迅速に行うことができます。特別に開発されたスマートフォンアプリは、場合によって機密性の高いデータをアクセス権限を有する担当者のみに限定することができるようにします。全ての文書に対して集中的に保管・管理を行うことで、Hans Thormählen GmbH & Co. KG社の保守技術員だけでなく、その顧客に対しても決定的な利点が提供されます。関連する建物の所有者または運用者もすべての情報に直接アクセスすることができます。これにより、保険会社に常に最新の関連文書を提供することが非常に簡単になります。

「[...] フエニックス・コンタクトは、私たちの個々の要件を詳細に分析し、共同で最適化されたソリューションを開発してくれました。Hans Thormählen GmbH & Co. KGのスマート切断ポイントの開発により、特に文書化におけるお客様の作業がさらに簡単になり、効率を大幅に向上させることができるようになります。」

Michael Kieler氏 - Hans Thormählen GmbH & Co. KG, 署名権限者兼マスター電気技師
建物で作業中の雷保護専門家

風力タービンで作業中の雷保護専門家

Hans Thormählen GmbH & Co. KG社のサクセスストーリー

NFCインターフェースへの書き込みと読み込みを行うためのスマートフォンアプリとRFIDマーカーにより、雷保護システムの試験をすばやく簡単に行うことができます。フエニックス・コンタクトが開発した識別ソリューションを使用すると、お客様の試験やメンテナンス作業における効率を向上させることができます。 Hans Thormählen GmbH & Co. KG社はこれを使用して、雷およびサージ保護システムの分野におけるトップの地位をさらに確固たるものにすることに成功しました。