有用な情報 ·
2025-08-11

直流とは この記事では、直流の世界を詳細に説明します。直流とは何か、交流との違い、どこで使用されるか、電源の未来でどのような役割を果たすのかを、ご説明します。

太陽光発電システムのある屋根の上の人々
壁面ソケットとプラグ

交流はソケットから流れます

簡単な概要

電気は、私たちの世界を動かす目に見えない力です。基本的に主に2つのタイプがあります:直流と交流です。交流はソケットから流れ、家庭や産業への電力供給の基盤となっています。一方直流(DC)は、日常の電子機器の多くにとって不可欠です。

基本

直流とは、電子が常に電源から負荷へ同じ方向に流れる電流の形態です。送水管を想像してください。直流では、水(電子)は管内を一度に一方向のみに流れます。電圧は一定、または非常にわずかのみ変化します。そのため均等な電流になります。

直流対交流

直流とは対称的に、交流(AC)では流れの方向が周期的に変化します。欧州では1秒あたり50回、北米では1秒あたり60回変化します。電圧と電流は波のように脈動します。送水管内を流れる水を想像すると、交流では水が常に方向を逆転させています。

Thomas Alva Edisonの白黒写真

Thomas Alva Edisonは直流を支持

「電流戦争」

直流(DC)と交流(AC)の選択に関する、いわゆる「電流戦争」は19世紀末に起こりました。Thomas Alva Edisonは直流を支持し、これを基盤とした最初の電力網を構築しました。

Nikola TeslaとGeorge Westinghouseは、電圧を効率的に伝送できるため、交流を支持しました。高電圧により、低損失長距離伝送が可能になる一方、低電圧は負荷に安全でした。このメリットは、大規模電源システムとしての交流の実装につながりました。

特性の比較

直流を本当に理解するためには、交流(AC)と区別することが不可欠です。

直流(DC)

交流(AC)

流れの方向 ソースから負荷へ、常に同じ方向 周期的に変化
電圧 一定 周期的に変化、正弦波形
変圧 より複雑で非効率的 変圧器で簡単かつ効率的
伝送 短距離または長距離の超高電圧直流送電(HVDCT)に最適 グリッド内の長距離伝送に理想的
アプリケーション バッテリー、エレクトロニクス、LED、電解、電気自動車、家庭用電気製品、産業 公共電源
都市の背景の前でスマートフォンを持つ手

日常生活におけるアプリケーションとテクノロジ

  • モバイル電子機器:スマートフォン、タブレット、ノートPC、MP3プレイヤー、デジタルカメラ、および同様のポータブル機器は、直流で駆動します。内部バッテリーと充電式バッテリーは直流を給電します。電源ユニットはソケットからの交流を充電用の直流に変換します。
  • 車両:自動車は、照明、ラジオ、パワーウインドウ、その他の電気コンポーネントに、12 V DCシステムを使用します。電気自動車は直流を給電する高電圧バッテリーにエネルギーを貯蔵します。充電ステーションでの、電気自動車のDC充電(急速充電)は、直流が直接車両用バッテリーに供給される、もう一つの重要なアプリケーション分野です。
  • LED照明:発光ダイオード(LED)が機能するには直流が必要です。そのため多くの家庭用LEDランプには、ソケットからの交流を変換する組込みの整流器があります。
  • 再生可能エネルギー:ソーラーシステムは主に直流を生成します。グリッドに給電し、家庭用電化製品の動作に使用できるように、これを交流に変換する必要があります。風力タービンは、グリッド統合用に変換される前に、内部で直流を生成することもできます。
  • 産業プロセス:直流は、電解(アルミニウム製造用など)および電気めっき(金属のコーティング)に不可欠です。多くの溶接プロセスも直流を使用します。
  • ITインフラ:データセンターおよびサーバは、ますますDC電源の利用が増えています。これにより変換損失を削減し効率を向上させることができるからです。
  • 高電圧直流送電(HVDCT):大量の電気エネルギーを非常に長い距離にわたって、あるいは水中で伝送するためには、直流は交流より効率的であることが多いです。HVDC線は、例えば、洋上システムからの風力発電電力や、数百キロメートル離れた遠隔地域からの太陽光発電電力の伝送に使用されます。ここでは、交流はまず高電圧直流に変換され、伝送されてから、目的地で再度交流に変換されます。

直流に関するよくある質問


12 Vは常に直流でしょうか。

いいえ、「12 V」という電圧の表記だけでは、それが直流か交流かは示されません。

しかし、12 Vが使用されるほとんどの日常的アプリケーションでは、実際には直流です。この例は次のとおりです:

  • 自動車用バッテリー
  • 小型電源ユニット(ルーター、外付けハードドライブなど)
  • ソーラーパネルシステム

特定の照明システム(ACトランスを使用するハロゲンランプ)や、一部の特殊な産業用アプリケーションなど、12 V AC電源もあります。電圧(ボルト)は電気の「圧力」を示す指標です。電流のタイプ(直流または交流)は、流れの方向を示します。

大電流は直流ですか。

いいえ、「大電流」という用語は、ほぼ交流、より正確には三相電流のみに使用されます。

「大電流」とは、通常の家庭用電流(単相交流)よりも高い電力と電圧の電気系統や機器を指します。家庭では、大電流は通常、赤色の専用コンセント(CEEソケット)に供給されます。電気ストーブ、瞬間湯沸し器、作業用機械などで利用されます。これらは、400 Vの電圧で三相交流を給電します。

洋上風力発電所

直流の未来

直流は多くの分野でますます重要性が高まっています。その背景には、とりわけ次のようなエネルギー転換と高度なデジタル化の進展があります:

  • 再生可能エネルギー:ソーラー設備は直流を発電し、風力タービンはますますDC接続を使用しているため、地域の送電網やマイクログリッドで直流を直接使用することが、ますます魅力的になっています。
  • E-mobility:電気自動車の急速充電はDC充電に基づいており、より高性能な直流インフラの開発を促進しています。
  • データセンターとスマートホーム:コンピュータの内部コンポーネントや現代的なスマートホーム機器のほとんどが、直流で動作します。ここでは、DCを直接給電することが効率向上につながります。
  • 高電圧直流送電(HVDCT):HVDCTテクノロジは、大量のエネルギーを長距離にわたって輸送するために、世界中で拡張されています。

ポイント:

交流は世界の送電網の中心であり、長距離にわたって効率的に伝送できますが、直流は再び脚光を浴びています。これは特に、再生可能エネルギーの統合と、E-MobilityやITインフラなどの分野での、電気エンジニアリングのさらなる開発の必要性のためです。この2つのタイプの電力の違いを理解することは、現代的な電気の世界の仕組みを理解する上で鍵となります。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:
無料オンデマンドウェビナー
DCグリッド:構想から現実へ

直流が今話題になっています。しかし、そのテクノロジは実際にはどのように機能するのでしょうか。節減の可能性はどの程度でしょうか。どのような障害があり、それをどのように克服できるのでしょうか。フエニックス・コンタクトのエキスパートであるTobias Lükeが、具体例を用いてその基本と実践方法について説明します。

今すぐご登録ください
フエニックス・コンタクトのDCエキスパート、Tobias Lücke

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿