参考事例 ·
2024-09-13

未来への種まき 南ドイツのAlztaler Hofmolkerei酪農場は、技術革新への情熱の共有が、農業の未来とどう関係するかを示しています。

緑の風景の電気トラクターの前の2人

簡単な概要

田畑で電気で稼働:Tadusトラクターは、カーボンニュートラルな未来への道の実際的な例です。また、Tadus GmbH社の創立者であるDr. Thaddäus Baierや、Phoenix Contact Deutschland GmbHのSolution EngineerであるFrank Bulmahnのように、カーボンニュートラルな農業は現在すでに可能だと確信している人々の、個人的な道程でもあります。

電気トラクターの隣に立つ2人

Dr. Thaddäus Baierにとって、未来の農業は電動化

化石燃料は完全に不要

ある人は、航空宇宙工学の学位を持ち、連続生産向けに電気トラクターを開発する専門チームと協力しています。別の人は、熟練の工具製作者で、フエニックス・コンタクトのE-Mobilityの分野でお客様固有のソリューションを専門とする、14年の経験を持つ販売の専門家です。

現代の農業では、機械や灌漑システム、建築物の動力として、いまだに化石燃料が広く使用されています。これは必要でしょうか。「いいえ」とDr. Thaddäus Baierは断言します。このTadusトラクターの開発者は、環境にやさしくエネルギー効率の優れた方法で運営するためのインフラが、すでに多くの農場にあると確信しています。ドイツ連邦統計局(Federal Statistical Office of Germany)の最新の数字によれば、2023年に、ドイツの農業従事者の26%が再生可能エネルギーを生成しました。そのために、94%が太陽光発電システムを使用しています。ドイツの農場には61,200基の太陽光発電システムがあります。

充電コネクタを電気トラクターの充電インレットに挿し込む人

Frank Bulmahnは、試乗後にTadusの充電も試験

持続可能な農業へのギャップを埋める電気トラクター

Tadusトラクターは屋根に太陽光発電システム、壁面に家庭用充電器を搭載し、持続可能な農業へのギャップを埋めるための、パズルの欠かせないピースであることを証明できるでしょう。持続可能な方法で生成されたエネルギーを使用、保存、供給するので、All Electric Societyを農場で実現できます。そのため、再生可能なエネルギー源から生成されたエネルギーが必要に応じて使用される、セクターカップリングの完璧な例でもあります。

電気駆動トラクターは、現在試験車両としてAlztaler Hofmolkerei酪農場で試用されています。出力100 kWで、干し草作りに最適で、Phoenix Contact Deutschland GmbHの営業担当者Frank Bulmahnは、牧草地を運転した後に満面の笑みを浮かべ「すごい、本当によく走るんですね!」と話しました。

Frank BulmahnがThaddäus Baier博士とTadusを訪れたのは、この試乗が最初ではありません。2人は技術革新とビジョンのある考えを共有しています。「Tadus社を立ち上げる時に、充電インレットに小さな問題がありました。フエニックス・コンタクトに少し電話で話をした後すぐに、プロジェクトに情熱を注ぐFrank Bulmahn氏が現場に来てくれました」とBaier氏が説明します。彼は献身的で直接的なサポートに感心しました。「それは、なかなかこのような規模の企業に期待できることではありません」

農場の建物内の2人

干し草の乾燥は、太陽光発電システムと、Tadus(田畑で使用されていないとき)によって行われます。

「ビジョンのある人々が必要です」

「ここでは農業が考え直されています」と、Tadusプロジェクトへの関与について、Frank Bulmahnが説明します。「それはまさに、All Electric Societyを前進させるために私たちが必要とする人々と考え方です」 営業部門の専任者にとって、Thaddäus Baier氏のような開発者と直接接触することは、仕事の中でも本当に喜ばしいことです。「適切な製品と適切な人々を、適切なタイミングで引き合わせ、彼らを積極的にサポートすること、私はそれに情熱を注いでいます」

フエニックス・コンタクトのCCSタイプ2充電インレットは、Tadusトラクターにとって適切な製品です。連続的に250 Aで、一時的には500 Aで充電できます。IP6K9K(前面)と保護等級IP67で、農業の過酷な条件に非常に適しています。

Frank Bulmahnは、Alztaler Hofmolkerei酪農場を訪問したときに、これを実際に見ることができました。家族経営の有機農場は、キーム湖(Lake Chiemsee)から30 kmの場所にあります。牧草で育てられた60頭の牛が、バターやヨーグルト、チーズなどさまざまな製品用の有機牛乳を供給し、製品は農場で直接生産されます。

冬には、干し草飼料が農場の干し草乾燥施設から運ばれます。この施設は農場の最大級のエネルギー消費者でもあります。最適な乾燥のために、30 kWのファンと25 kWの除湿器が休むことなく稼働しています。基本的には、農場の太陽光発電システムが電源を供給します。しかしTadusトラクターが田畑で必要ではない場合には、ここでも力を発揮します。可動機械としての使用に加えて、バッテリーモジュールとしてビル管理に組込むこともできるのです。交換可能なバッテリーシステムにより、常に動作できる状態にあります。

充電コネクタを持つ手

将来の農業では、充電インレットのところに行くのは搾乳器のところに行くのと同じぐらい自然なことになるかもしれません

最大80%の節減の可能性

「トラクターが、8,000時間、つまり1年のうち500~1,000時間しか運転されないことを考えると、そこからまったく新しい可能性の世界が開きます」とThaddäus Baierは言います。可能性は膨大です。ドイツ連邦自動車交通局(German Federal Motor Transport Authority)によると、ドイツの農業で使用されているトラクタの数は300,000台を超え、毎年約30,000台が新規に追加されています。また、農業従事者の作業のコスト効率向上の圧力は高まっており、その原因はディーゼル補助金の撤廃が近づいていることだけではありません。「この酪農場のような条件では、太陽光発電システムを使用するだけで、トラクターの経費を最大80%削減できます。それはビル管理に統合することによる付加価値を考慮しなくても実現できます。」

Tadusチームは現在、トラクタを連続生産できるように全力で取り組んでいます。バッテリー容量200 kWhの試作機が、2025年半ばまでに田畑に導入され、市場での発売は2025末を予定しています。Frank Bulmahnが南ドイツを訪れたとき、適切な充電インレットを持っていきました。彼自身、「持続可能な未来への道程では、行動は言葉より雄弁なり」とわかっているからです。

ポイント

Dr. Thaddäus BaierとFrank Bulmahnとの間の協力は、技術革新によってカーボンニュートラルな農業への道がどのようにして拓かれるかを、見事に示しています。Tadusトラクターは持続可能な農業の象徴であり、再生可能エネルギーと現代的なテクノロジの可能性を示しています。Alztaler Hofmolkerei酪農場での試験運用は、太陽光発電システムと電気トラクターを使用することによって、農業でいかに運営コストを大幅に削減でき、一方で同時に気候保護に重要な貢献ができるかということを示す例です。Baier氏やBulmahnのような人々のビジョンと貢献は、将来農業を持続可能で効率的なものにし、All Electric Societyの考えを実現するために、非常に重要です。

著者: Nicole Koch

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿