Blitzduell

サージ保護についての情報を得て楽しく学習したいとお考えですか。それなら、Blitzduellアプリをダウンロードしてください。

合計8つのカテゴリで、楽しく刺激的な設問が用意されています。

Blitzduellのダウンロード
Blitzduell

高性能?超高速?それがBlitzduellです。

サージ保護に詳しいのは誰でしょうか。ただコツを知っているだけでなく、迅速で、最もポイントを貯めているのは誰でしょうか。 フエニックス・コンタクトのBlitzduellは、プロのためのゲームアプリです。他の人と対決し、高得点を競いましょう。

スマートフォンのBlitzduellアプリによるサージ保護のエキスパート

プレイするにはどうすればいいですか。 本当に簡単です。

  1. Apple App StoreまたはGoogle Play Storeからアプリをダウンロードしてください。
  2. Eメールアドレス、お好みのニックネーム、パスワードを入力してログインしてください。
  3. アバターセットの中からキャラクターをお選びください。
  4. これで準備は整いました。楽しく遊びましょう。

また、他の人をゲームに招待し、直接対決することもできます。ゲーム画面の「Invite friends(友達を招待する)」ボタンをクリックするだけで招待することができます。お使いのメッセージアプリでリンクをシェアするか、Eメールでリンクを送信してください。

サージ電圧―過小評価される危険
ダウンタイムと機器の障害を予防

稲妻は魅力的であると同時に恐ろしいものです。驚異的な破壊力を秘めているのです。電気系統の場合、スイッチング動作ははるかに頻度が高く、致命的でもあります。サージ保護機器は危険な過電圧を安全に放電するため、機器とシステムを保護します。サージ保護向けの幅広いアプリケーションの詳細をご説明します。

詳細をご覧ください
空港のビルへの落雷