Se on hieman suurempi kuin jalkapallokenttä. Puiston keskipisteenä oleva All Electric Society -paviljonki kertoo, mitä All Electric Society tarkoittaa Phoenix Contactilla ja miten sektorikytkentä edistää optimaalista uusiutuvan energian virtausta.
Tervetuloa All Electric Society -puistoon
Koe ja tutki tulevaisuutta ja tutustu siihen:
Kuinka luotettavia uusiutuvat energialähteet ovat? Mistä saamme energiaa, kun aurinko ei paista eikä tuuli puhalla? Miksi on olemassa erilaisia tapoja ladata sähköauto? Entä miten vihreä sähkö oikeastaan päätyy autoon, rakennukseen tai tuotantoon?
Vastaukset näihin ja muihin jännittäviin kysymyksiin saat All Electric Society -puistosta: koe Blombergissa, miten energiaa tuotetaan, varastoidaan, jaetaan ja miten energiankulutus optimoidaan – ja miten kaikki nämä osa-alueet liittyvät toisiinsa.
Suunnittele vierailusi luonamme
- Aukioloajat All Electric Society -paviljonki ja kuutiot: maanantaista sunnuntaihin klo 7.00–21.00.
- All Electric Society -puiston alueelle on vapaa pääsy ja siellä voi vierailla milloin tahansa.
- Pääsymaksu: vierailu on maksuton.
- Kohderyhmä: Puisto sopii kaikille ikäryhmille. Sovellusten selitykset on suunniteltu erityisesti auttamaan lapsia ja asiaan perehtymättömiä kävijöitä ymmärtämään All Electric Society -yhteiskuntaan liittyviä aiheita.
- Osoite: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Saksa
All Electric Society -puisto yhdellä silmäyksellä
All Electric Society -puisto on suunniteltu niin, että voit ottaa siitä selvää itse. Tähän tarkoitukseen on saatavilla erilaisia tietolähteitä.
Lasikuutioissa ja paviljongissa olevilla näytöillä on seuraavia tietoja:
- Yleiskatsaus All Electric Society -puistosta, jossa on kaikki energia- ja tietovirrat sekä tietoikkunat PARK-näkymässä.
- Kuution teemaan sopivat selittävät videot CUBE-näkymässä.
- EXPERTS-näkymä tarjoaa yksityiskohtaisempia teknisiä tietoja.
Ne ovat kosketusnäyttöjä, joten voit valita, mitä haluat nähdä. Lasikuutioihin on rakennettu vuorovaikutteisia toimintoja, jotka sopivat kulloiseenkin teemaan. Näiden leikkimielisten elementtien avulla voit kokeilla itse, mihin All Electric Societyn teknologia pystyy.
Puiston eri kohteista löytyy QR-koodeja. Ne voidaan skannata älypuhelimella, jolloin kohteesta saadaan lisätietoja.
Paras paikka aloittaa vierailu on All Electric Society -paviljonki. Voit vapaasti valita muut asemat.
Mitä tarkoittaa All Electric Society?
All Electric Society -visiossa käytetään vain uusiutuvaa sähköenergiaa. Kestävä toiminta ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että on luovuttava asioista. Kyse on pikemminkin sen varmistamisesta, että olemassa olevia resursseja käytetään optimaalisesti ja että ne saadaan tasapuolisesti kaikkien maailman ihmisten saataville.
Tämä on mahdollista niin sanotun sektorikytkennän avulla, mikä merkitsee kaikkien asiaankuuluvien elämän- ja työelämän alojen, kuten liikkuvuuden, energian, infrastruktuurin ja teollisuuden, yhdistämistä yhdeksi järjestelmäksi. Siinä energiaa jaetaan kysynnän mukaan ja automatisoidusti. Jotta sitä olisi aina saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan.
Huikea tulevaisuusidea, tiiviisti esitettynä
Se varmistaa korkeuksissa, että tuulivoimala toimii: tuulivoimalan konehuone. Tavallisesti tälle tärkeälle alueelle pääsevät vain asiantuntijat, mutta puistossamme sinulla on mahdollisuus paitsi tarkastella konehuonetta läheltä, myös mennä sen sisään.
Vuorovaikutteiset lasikuutiot antavat kävijöille mahdollisuuden tutustua All Electric Societyn aihealueisiin leikkimielisellä tavalla. Kaikki kuutiot on verkotettu älykkäästi keskenään. Näin tiedetään aina, kuinka paljon energiaa on käytettävissä ja missä sitä tarvitaan.
All Electric Society -puiston noin 550 aurinkopaneelia takaavat, että se toimii kokonaan uusiutuvalla energialla. Kattomoduulien tai ikkunoihin integroitujen aurinkopaneelien lisäksi jalkakäytäviin on integroitu 26 m² aurinkopaneelilaattoja, joiden päällä voi kävellä.
All Electric Society -puisto yhdistää kaiken toisiinsa. Sähkö kulkee kaapeleissa, joiden kokonaispituus on 7 km. Muut 12 kilometriä kaapelia tarvitaan datayhteyttä varten.
All Electric Society -puisto – kulissien takana
FAQ
Kyllä. Sinne pääsee myös pyörätuolilla, lastenvaunuilla jne.
Ei. All Electric Society -puistossa kestävän ja elämisen arvoisen maailman perusteet selitetään niin, että tekniset ratkaisut voidaan ymmärtää myös ilman teknistä tietämystä.
Kyllä, käytettävissä on kolme maksullista Type 2 AC-latausasemaa, joiden teho on 22 kW (32 A / 400 V). Ad-hoc-lataus on mahdollista näillä latausasemilla sovittujen verkkovierailuhintojen avulla.
Vierailuun kannattaa varata 60–90 minuuttia, jotta voit tutustua kaikkeen rauhassa. Tämä riippuu tietenkin siitä, kuinka paljon olet kiinnostunut yksittäisistä aiheista.
WC:t sijaitsevat All Electric Society -paviljongin kellarikerroksessa. Sisäänkäynti tapahtuu rakennuksen sivussa olevien ulkoportaiden kautta.
Pyörätuolin käyttäjät voivat soittaa ovikelloa paviljongin pohjakerroksen portaikon ovella. Näytämme sitten reitin hissille.