Phoenix Contact Güneydoğu Asya bağlı şirketleri 100.000 km hedefini aşarak topluma bir şeyleri geri veriyor.
Sürdürülebilirlik projeleri
Dünya çapında sürdürülebilir projeler
Phoenix Contact'ta sürdürülebilirlik, küresel olarak dikkate aldığımız temel bir konudur. Şirketimiz, uzun yıllardır yaşam alanlarının sürdürülebilir kullanımına ve kaynakların korunmasına kendini adamıştır.
Burada en küçük adım bile önemlidir. Bu amaçla, tüm bağlı şirketlerimizde sürdürülebilirliği yaşamanın ve solumanın farklı yollarını gösteren özel sürdürülebilirlik projeleri bulunmaktadır. Bu sürdürülebilirlik projelerinin her biri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini (SDG'ler) teşvik etmeyi ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlamaktadır.
İlham veren projeleri burada görebilirsiniz. Bir SDG veya ülke seçmek için filtre seçeneklerini kullanın.
Sürdürülebilirlik projelerimiz
- Filtreler:
-
Sürdürülebilir gelişme için hedefler
-
Ülke
Güneydoğu Asya'da iyi bir amaç için 100.000 km
Almanya'daki anaokulları ve okullar için MINT projesi
Anaokulu çocukları, ing'enious ağının bir MINT projesi aracılığıyla ilk kez teknolojiyi deneyimliyor.
Belçika'daki güneş enerjili otopark binanın enerji ihtiyaçlarını karşılıyor
Ekonomik ve ekolojik enerji tüketimi.
Phoenix Contact Çin, daha fazla sürdürülebilirlik için bağlantılar kuruyor.
“AES Gençlik”, değerleri ortak fayda için şekillendiriyor.
Phoenix Contact ABD, pozitif iklim değişikliği için güneş enerjisini kullanıyor.
Yenilenebilir enerji sistemleri vasıtasıyla karbon ayak izinin azaltılması
Phoenix Contact Japonya, karbon emisyonlarının şeffaflığı için uygulama geliştirdi
Kişisel ve günlük karbon ayak izine ilişkin bilgiler.
İtalya'da biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve restorasyonu
3Bee ile birlikte bir biyoçeşitlilik vahasının kurulması.
Fransa, gelecek için düşük emisyonlu mobilite çözümleri yaratıyor
Çalışanlar karbon ayak izini azaltmak için bisiklet ve elektrikli araç kullanıyor.
Sarotlahütte dağ evi güç kaynağının modernizasyonu
Ülkeye özgü ve fayda sağlayan toplum.
Polonya'da 100 yıl için 100 ağaç
Çevre için toplumsal eylem
Teorik ve uygulamalı olarak son teknoloji
Öğrencileri kariyer yolculuklarında destekliyoruz
Sınıfının en iyi su filtrasyon sistemi
Airfield Estate'te, ana hedef öz yeterlilik ve kaynakların korunmasıdır.
İspanya, ERP'yi (Kurumsal Kaynak Planlaması) güneş enerjisiyle birleştiriyor.
Lojistik merkezinin çatısındaki fotovoltaik sistem, ihtiyaç duyulan elektriğin dörtte birini karşılamalıdır.
Almanya, All Electric Society projesi geliştiriyor.
Blomberg'deki All Electric Society Fabrikası, sektör entegrasyonunu endüstriyel ölçekte hayata geçiriyor.
Danimarka yarış pistine gidiyor
Sürdürülebilirlik ve eğitim birlikte pol pozisyonunda.
Portekiz tüketimde netlik yaratıyor
Enerjiden tasarruf etmek istiyorsanız, elektriğin tam olarak nereye gittiğini bilmeniz gerekir.
Almanya bir toplantıya ev sahipliği yapıyor
İş gücüne yönelik kapsamlı program, sürdürülebilirliği hayata geçiriyor.
İsviçre güneş enerjisine güveniyor
Önce çakıllı kum aşağı iner, ardından paneller yukarı çıkar: Çatıda 224 m²'lik güneş pilleri.
Çin güneş enerjisi topluyor
Phoenix Contact Çin, yeni bir fotovoltaik sistemle yenilenebilir enerji kullanarak öz enerji tedariğine yatırım yapıyor.
Brezilya sosyal dezavantajlarla mücadele ediyor
Büyük São Paulo'daki şirket, yoksul bir geçmişe sahip dokuz gence geniş tabanlı mesleki eğitim sağlıyor ve bu muazzam bir sosyal etkiye sahip.
Sürdürülebilir faaliyetler ve yönetim
Phoenix Contact, kaynakların korunması ile çevre ve iklimin korunmasına tamamen bağlıdır ve bu taahhüdünü tekil projelerin çok ötesine taşımaktadır. Bu konuları ciddiye alıyor ve geliştirmeden üretim ve lojistiğe kadar sürdürülebilir bir değer zincirine odaklanıyoruz.
Uluslararası hedef
Dünya genelinde sürdürülebilir projeler başlatma ve uygulama taahhüdümüz, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri veya kısaca SDG'ler ile yakın şekilde uyumlaştırılmıştır.
Bu uluslararası sürdürülebilirlik hedeflerinden toplam 17'si, ekonomik, sosyal ve ekolojik düzeylerde sürdürülebilir kalkınma sağlamak için 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir.