Endüstriyel haberleşme – Fieldbus'tan Endüstriyel Ethernet'e

Endüstriyel haberleşme – Fieldbus'tan Endüstriyel Ethernet'e

Endüstriyel haberleşmenin amacı, sahadan kontrol düzeyine kadar verilerin güvenilir iletimidir. Endüstriyel Ethernet, en yeni kablosuz teknolojileri ve siber güvenlikle birlikte uyumlu çözümler, burada ağa entegre edilen sistemlerin sürekliliğini ve güvenliğini artırır. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS ve INTERBUS gibi ağ protokolleri ve fieldbus sistemleri verimli haberleşme sağlar.

SPS fuarında Phoenix Contact

SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

Saha seviyesinden kontrol seviyesine istikrarlı network entegrasyonu

Dijitalleşme, – sensör seviyesinden buluta kadar – tüm sistem ve bileşenlerin uçtan uca networke bağlı olmasını gerektirir. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Ethernet, saha seviyesinden kontrol seviyesine ve ofis sahasına (IT) kadar uçtan uca network haberleşmesi için ortak bir haberleşme standardı olarak kendini kanıtlamıştır.

Üretimde dijitalleşme

Üretimde dijitalleşme

Yeni ürünler

Endüstriyel Wi-Fi 6 modülleri

Güçlü network'ler için Wi-Fi 6/6E

Yeni nesil WLAN modülleri

Wi-Fi 6/6E özellikli yeni WLAN 2300 erişim noktası ve WLAN 1000 client serisi, güvenilir gerçek zamanlı haberleşmenin yanı sıra yüksek güvenilirlik sunar ve çok sayıda cihaz içeren büyük network'leri destekler. Wi-Fi 6E ayrıca daha iyi performans için 6 GHz bandında yeni iletim kanalları kullanır.

Temel özellikler

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, versiyona ve ülkeye bağlı olarak)
  • Brüt veri hızı 2.400 Mbps'ye kadar
  • Hücresel uygulamalarda hızlı dolaşım
  • REST API ile kontrol edilebilir
  • WPA2 / WPA3 ile maksimum güvenlik
  • 10/100/1.000 Mbps ile Ethernet

Avantajlarınız

  • Daha iyi kaynak kullanımı, kararlılık ve network kapasitesi için Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX)
  • 6 GHz bandında yeni, ücretsiz kanallara sahip Wi-Fi 6E
  • Dolaşım fonksiyonunun yazılım optimizasyonu yoluyla WLAN hücrelerinin hızlı değişimi
  • WLAN client'leri her üç bandı da destekler: 2,4 GHz, 5 GHz ve yeni 6 GHz
  • WPA 3 ve tasarıma göre güvenlik (IEC 62443-4-1) ile çok yüksek güvenlik seviyesi

Bununla birlikte, günümüzün endüstriyel otomasyon dünyasında geleneksel fieldbus'lar, farklı protokoller ve seri arayüzlere sahip uç cihazlar sıklıkla kullanılmaktadır. Phoenix Contact, buna yanıt olarak farklı haberleşme sistemlerini Endüstriyel Ethernet networküne dahil eden ve ardından verileri dönüştüren seri cihaz sunucuları ve gateway'ler sağlamaktadır; böylece veri, network'ün herhangi bir yerinde kullanılabilir hale gelmektedir.
Network'teki tüm verileri akıllı şekilde dağıtan dayanıklı otomasyon switchleri saha ve kontrol seviyelerinde güvenilir network haberleşmesi sağlar. Yüksek performanslı omurga switchler, IT networkü (kurumsal network) ile kolay network oluşturmaya izin verir. Network bölümleri arasında kontrollü ve güvenli haberleşmeyi garanti eden güvenlik duvarları gerekli güvenliği sağlar.

Bakır, fiber optik kablolar ve kablosuz network üzerinden endüstriyel haberleşme

Bakır, fiber optik kablolar ve kablosuz network üzerinden endüstriyel haberleşme

Bakır, fiber optik kablolar ve kablosuz network üzerinden endüstriyel haberleşme: Her şey tek bir kaynaktan sağlanır

Uygulamanız için hangi iletim ortamı doğru? Büyük mesafeleri kat etmek istiyorsanız fiber optik kablolar (FO) önerilir. Kablo çekilmesi çok pahalıya mal oluyorsa veya mümkün değilse, WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless ve WirelessHART gibi kablosuz çözümleri kısa ve orta mesafeler için uygun seçeneklerdir. Eğer bir haberleşme kablosu yoksa mevcut hücresel networkler iyi bir alternatif olabilir. Phoenix Contact, her iletim ortamı için uygun bileşenlere sahiptir: Fiber optik kablolara dönüşüm sağlayan medya dönüştürücüler ve (hücresel) kablosuz modüllerden, ideal konnektör, kablo ve antenlere kadar.

Yüksek performanslı, güvenilir networkler

Yüksek performanslı, güvenilir networkler

Ölçüm değerleri, durum mesajları ve komutlar gibi prosesle ilgili veriler, otomasyon sisteminizin bileşenleri arasında sürekli olarak değiş tokuş edilmektedir. Ayrıca, örneğin proses optimizasyonu veya kestirimci bakım için ek bilgiler, ofis düzeyine iletilmektedir. Phoenix Contact, giderek artan bu veri miktarını güvenilir şekilde taşımak için Gigabit iletimi ve akıllı filtre fonksiyonları ile yüksek performanslı network bileşenleri sağlamaktadır.
Ayrıca, MRP, DLR, RSTP, PRP vb. gibi yedeklilik mekanizmaları, üretim networkünüzü arıza emniyetli olarak tasarlamanıza ve böylece sürekliliği artırmanıza olanak tanır.

Siber güvenliği ve network güvenliğini temsil eden güvenlik kilidi

Siber güvenlik, güvenilir bir network için ön şarttır.

Yüksek network güvenliği için siber güvenlik

Network entegrasyonu arttıkça network güvenliği daha önemli hale gelir. Komponentlerimiz, sistemlerinizi tehditlerden ve yetkisiz erişimden korumak için network bölümleme, güvenlik duvarı, güvenli uzaktan erişim, şifreli veri iletimi, port güvenliği ve bunun gibi işlevleri destekler.

Bununla birlikte, Phoenix Contact'ta kapsamlı siber güvenlik, sadece güvenlik fonksiyonları sağlamanın ötesine geçer. Güvenli ürün geliştirme ile başlar, devam eden analizlerle ve olası güvenlik açıklarının anında ortadan kaldırılmasıyla, gerekli güncellemelerin uzun vadeli kullanılabilirliğiyle devam eder ve güvenilir kapsamlı çözümler ve danışmanlık hizmetleri sağlamaya kadar uzanır.

Dağıtılmış istasyonların kontrol odasına güvenli bağlantısı

Dağıtılmış istasyonların kontrol odasına güvenli bağlantısı

İnternet ve bulut üzerinden uzaktan bakım

Bakım ve servis işleri geniş çaplı endüstriyel tesislere doğrudan erişim ile hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilebilir. Gereksinimlerinize bağlı olarak, mevcut hatları kullanabilir veya hücresel network üzerinden tüm dünyayla iletişim kurabilirsiniz. Phoenix Contact, DSL, LAN ve hücresel router'lardan fieldbus ve Ethernet genişleticilere kadar her uygulama için doğru çözümü sağlar. Phoenix Contact, network bağlantılarını parazite ve müdahaleye karşı korumak için VPN, IPsec şifreleme ve entegre güvenlik duvarları gibi son teknoloji güvenlik mekanizmalarına sahip ürünler sunar.

Bir müşteri hizmetleri çalışanı

Size yüz yüze veya telefonla tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarız

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız Network planlaması ve devreye alma sırasında destek

Network uzmanlarımız, network planlaması ve devreye almadan bakıma kadar size uzman desteği sağlayabilir. Otomasyon teknolojisinde uzun yıllara dayanan tecrübemizle karşılaştığınız zorlukları yakından tanıyor ve sizi en son Endüstri 4.0 teknolojileri ve güvenlik standartları konusunda bilgilendiriyoruz. Ayrıca çalışanlarınıza Endüstriyel Ethernet, güvenlik bilinci ve ürünlerimizi nasıl doğru kullanacakları konusunda eğitim veriyoruz.

LinkedIn logosu

LinkedIn: Endüstriyel haberleşme ve siber güvenlik Şimdi topluluğumuzun bir parçası olun!

Endüstriyel haberleşme network'leri, verileri sahadan kontrol düzeyine ve buluta kadar güvenilir şekilde iletmemizi sağlar. Endüstriyel__haberleşme ve siber güvenlik__ LinkedIn sayfamız, size network sürekliliği, uzaktan bakım ve çok daha fazlası hakkında ilgi çekici bilgiler sunuyor. Topluluğumuzun bir parçası olun!