Güneş enerjisi

Fotovoltaik uygulamaların tüm yönleri için ilham verici endüstri çözümleriyle sürdürülebilir bir güç kaynağı tasarlayın.
Güneş panelleri

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji üretimi için vazgeçilmezdir. Sürekli artan enerji ihtiyacının karşılanmasına büyük bir katkı sağlar. Bu bağlamda network oluşturma, izleme ve haberleşme vazgeçilmezdir; özellikle de gereksinimlere uygun tutarlı network kalitesi ve bakım açısından. Phoenix Contact, güneş enerjisi sistemlerinin optimum ve güvenilir işletimi için uzman iş ortağınızdır. Yere monte sistemlerden çatı sistemlerine ve hibrit enerji sistemlerine kadar daima doğru çözümü sağlıyoruz.

PV yenilenebilir enerjinin itici gücüdür. İzleme, kontrol ve yazılım çözümlerimizle emisyonları azaltmaya kararlıyız.

Andre Koehnke - Phoenix Contact, Global Endüstri Yönetimi Yenilenebilir Enerji Direktörü
Andre Koehnke

Güneş parkı yönetimi için çözümler

Büyük PV sistemlerinin işletilmesi, segment seviyesinde sürekli izleme ve kontrol gerektirir. Güvenilir izleme çözümleri, fotovoltaik sisteminizle ilgili sürekli bilgi sunarak maksimum verim için hızlı tepki verebilmenizi sağlar. Güneş parkınızdan sürekli olarak veri toplamanızı, görüntülemenizi ve değerlendirmenizi mümkün kılan Phoenix Contact çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güneş enerjili çatı sistemi arasındaki kişiler

Çatı sistemleri için çözümler

Ancak, yıldırım düşmesi ve aşırı gerilimlerin etkileri fotovoltaik sistemde önemli hasarlara neden olabilir. Bu nedenle, PV çatı sistemlerinin sorunsuz çalışması için aşırı gerilim koruma konsepti büyük önem taşır. Konsept, invertörün, PV panellerin ve harici yıldırım koruma sistemine sahip PV çatı sistemlerinde binanın kendisinin korunmasını içermelidir. Ayrıca, aşırı gerilim koruması normatif gereklilikleri karşılamalıdır.

Bu zorluklara yanıt olarak, önceden monte edilmiş sistem çözümleri ile güvenilir string bağlantı kutuları sağlıyoruz. String bağlantı kutusunu seçerken nelerin önemli olduğunu öğrenin ve çatı üstü PV sistemleriniz için ürün portföyümüze genel bir bakış elde edin.

Kuru bir ortamda güneş panelleri

Hibrit enerji sistemleri için çözümler

Dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar insanın elektriğe erişimi yoktur. Bu yüzden gerekli ve bağımsız bir enerji kaynağı üretmek için birçok yerde dizel jeneratörler kullanılıyor. Ancak, dizel jeneratörlerin yakıt fiyatı sürekli artıyor. Hibrit fotovoltaik sistemlerin kullanılması yalnızca mali yükü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda karbon emisyonlarını da sürdürülebilir şekilde düşürür. Yerel bir elektrik şebekesi olmayan kırsal bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde hibrit fotovoltaik sistemler, elektrik üretmek için düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatiftir. Enerji üretim üniteleri, akümülatör ve invertör ile birlikte kontrol ve düzenleme için gerekli cihazların da zorlu ortam koşullarına dayanabilmesi gerekir. Phoenix Contact'ın çözüm ve komponentleri bu gereksinimleri karşılamada idealdir.

Tabletteki bir ürün hakkında konuşan bir erkek ve kadın çalışan

Enerji Çözüm Ortaklarımız

Phoenix Contact, ürün ve sistemleri konusunda geniş uzmanlığa sahip, dünya genelinden seçilmiş iş ortaklarıyla iş birliği yapmaktadır. Bu, güneş enerjisi endüstrisi için çözümlerimizin tüm dünyada bireysel müşteri gereksinimlerini karşılamak için ideal şekilde uyarlanmasını sağlar.

Şimdi uzman Çözüm Ortaklarımızdan yararlanın ve ayrıntılı tavsiye alın.

Ürünler

Phoenix Contact, fotovoltaik enerji üretiminin her yönü için yenilikçi ürünler sunar. Bu çözümler, endüstriyel olarak test edilmiş çok sayıda bağlantı ve otomasyon teknolojisine dayanır. Bu ürünler akıllı bir şekilde bir araya getirildiğinde, kontrol, uzaktan izleme veya ölçüm verisi toplama gibi çeşitli işlevler için sistemlere dönüşür.

Hizmet ve destek

Fotovoltaik projelerinizi daha da hızlı ve verimli uygulayın. İster fotovoltaik sistemleri planlıyor, ister kuruyor ya da bakımını yapıyor olun, hizmetlerimiz size güvenilir destek sağlar. Hizmetlerimiz, güneş enerjisi üretim ihtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmıştır.

Bir kontrol panosu üzerinde çalışan uzman personel

Mühendislik ve kontrol panosu çözümleri Projenin tüm aşamalarında size eşlik ediyoruz

Sektör uzmanlarımız, proje döngünüzün her aşamasında size tavsiyelerde bulunur ve sisteminize gereken mühendislik desteğini verir. Phoenix Contact'ın tüm komponentleri bağımsız ve akredite Phoenix Testlab'de kapsamlı şekilde test edilmektedir. Kontrol panosu çözümleri, gerekli standart ve direktiflere uygun olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Fotovoltaik projenizi hayata geçirirken karşılaştığınız zorluklar ne olursa olsun, size destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Fotovoltaik network'ler için IT güvenliği hakkında konuşan çalışanlar

Fotovoltaik şebekelerde IT güvenliği Uzmanlarımızın bilgisinden yararlanın

Sistemlerinizi yetkisiz kişilerin erişimlerine veya kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyun. Phoenix Contact'ın Endüstriyel Etherneti otomasyon altyapınıza kolayca entegre edilebilir. Phoenix Contact, ICS güvenliği ve endüstriyel haberleşme teknolojisi alanında kapsamlı bir hizmet portföyü sunmaktadır. Fotovoltaik sisteminizdeki otomasyon ve network teknolojisi ile ilgili gereksinimleri anlıyoruz. Bu nedenle size tavsiyelerde bulunacak, başvurunuza göre değerlendirme yapıp planlama yapacak ve gerekli önlemleri uygulayacağız.

Bir güneş enerjisi seminerindeki eğitim sırasında katılımcılar

Eğitim ve seminerler Bilgi seviyenize uyarlanmış uzman bilgisinin paylaşılması

Müşterilerimizle yoğun temasımız ve sahadaki yıllara dayanan deneyimimize dayanarak, bireysel gereksinimlerinize uygun nitelikleri belirlememizi sağlayan bir yeterlilik konsepti geliştirdik: Proje aşamasına, hedef kitleye ve ön bilgi düzeyine bağlı olarak size uygun hizmeti sunuyoruz.

Güneş enerjisi satış sonrası hizmetinden bir çalışan telefonda

Satış sonrası hizmet Satın alma işleminizi yaptıktan sonra bile hizmet ağımıza güvenebilirsiniz.

Servis ekiplerimiz; özel uzmanlık alanları, yıllara dayanan tecrübeleri ve yüksek esneklikleriyle üstün bir hizmet sunar. Servis ağımız montaj, devreye alma ve işletim sırasında, dünyanın en uzak bölgelerinde bile 24 saat ürün desteği veren ücretsiz çağrı hizmeti sunar. Acil durumlarda çalışma saatleri dışında bile yedek parça temini yapabiliriz.