Elektrik santralleri için yenilikçi teknolojiler

Elektrik santralinizdeki verimli prosesler için akıllı ve güvenilir çözümlere güvenin.
Kilitler ve rezervuar ile hidroelektrik santrali
Bir elektrik santralindeki sistemlerin önünde bir mühendis

Enerjinin zorlu geleceği

Depolama sistemlerinin ve merkezi olmayan jeneratörlerin sürekli gelişmesiyle birlikte, enerji üretim ortamımızdaki değişim bizi güvenli ve aynı zamanda yalın bir güç kaynağı kullanma göreviyle karşı karşıya bırakıyor. Geleneksel elektrik santrallerinin yerini, gittikçe artan biçimde yenilenebilir enerji kaynakları alıyor. Bunun ardında yatan nedenler, iklim değişikliği ve diğer çevresel sürdürülebilirlik konularıdır. Bununla beraber, birçok elektrik santrali türü enerji üretim alanımızdan tamamen kaldırılacaktır. Gereken farklı elektrik santrali teknolojileri network'ü, verimli ve güvenilir proseslere ihtiyaç duymaktadır.

Elektrik santrali teknolojileri Ürünlerimiz çeşitli tipteki elektrik santrallerinde kullanılabilmektedir.

Alacakaranlıkta aydınlatılmış doğal gaz yakıtlı elektrik santrali
Gaz yakıtlı elektrik santralleri hızlı ve esnek bir şekilde düzenlenebilir, bu da onları yenilenebilir enerjilere ideal bir katkı haline getirir. Gelecekte yeşil hidrojenle çalıştırılacaklar, ancak ithal doğal gaza olan talep 2030 yılına kadar yüksek seviyede kalmaya devam edecek.
Arka planda güneş varken sis içinde kömürle çalışan elektrik santrali
Kömür yakıtlı elektrik santralleri 19. yüzyıldan bu yana elektrik üretiminde devrim yaratmıştır. Ancak bunlar, yenilenebilir enerjilerin ortaya çıkması ve artan çevre bilincimiz nedeniyle artık zorluklarla karşı karşıyalar. Bu nedenle gelecekte kömür kullanımında bir düşüş görülecektir.
Gün batımında rezervuarlı hidroelektrik santrali
Hidroelektrik santralleri 3.500 yıldır suyun gücünden faydalanmaktadır. Bugün, içlerinde barındırdıkları teknolojiler geleneksel olsa da, yenilenebilir enerjinin temel taşlarından birini oluşturuyorlar. Bununla birlikte, iklim değişikliği, kuraklık ve şiddetli yağmurlar güvenilirliklerini tehdit etmektedir.
Nehir üzerinde nükleer santral
Nükleer santraller 1950'lerden bu yana düşük karbonlu enerji sağlamaktadır, ancak kazalar ve nükleer atıklar gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Birçok ülke nükleer santralleri aşamalı olarak kapatmayı planlamakta, ancak acil durum rezervi olarak kullanmaktadır. Yeni reaktörler ve nükleer füzyon geleceği şekillendirebilir.
Gün batımında nehir üzerindeki petrol yakıtlı elektrik santrali
Petrol yakıtlı elektrik santralleri petrol yakarak elektrik üretir. Bir zamanlar ana güç kaynağı olan bu santraller günümüzde çoğunlukla yedek güç istasyonu olarak kullanılmaktadır. Petrol üreten ülkelerde, baz yüke hizmet etmeye devam etmektedirler. Alternatif, sürdürülebilir enerji ve yakıt hücreleri gibi teknolojiler bu teknolojinin geleceğini belirleyecektir.

Kararlı bir elektrik şebekesi, olumsuz koşullarda bile akıllı tepki veren ve güvenilir çalışan çözümler gerektirir. Onlarca yıllık deneyim ve yenilikçi teknolojilerle, sisteminizin üstün kullanım kapasitesini garanti ediyoruz – şimdi ve gelecekte.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, İş geliştirme müdürü, Enerji Yönetimi
Matthias Schröder, enerji santrallerinde elektrik üretimi uzmanı

Avantajlarınız Çözümlerimizle birlikte

Bir sistemde yeşil sinyal ışığı
Kontrol panosunda klemens kablolaması
Bir elektrik santralinde fiber optikler ve konnektörler aracılığıyla güç dağıtımı
Elektrik santrali markalama için el tipi barkod tarayıcı
Bir sistemde yeşil sinyal ışığı

Önemli bir anahtar faktör olarak sistem sürekliliği elektrik santralinizin verimliliğini belirler. Düşük değerler, plansız aksama sürelerinden veya başka sebeplerden kaynaklanabilir ve maliyetlerinizi olumsuz şekilde etkileyebilir.

Sisteminiz için sürekli yüksek süreklilik sağlayın ve plansız arızaları önleyin: Phoenix Contact'ın güç kaynakları, kontrol ve uzaktan kontrol sistemleri en yüksek kalite standartlarını karşılar ve optimum sistem sürekliliği sağlar.

Kontrol panosunda klemens kablolaması

Proses optimizasyonu – her elektrik santralinin hedefi: Düzgün prosesler, daha yüksek kalite ve maliyet tasarrufları, sizinle birlikte öne çıkardığımız olumlu sonuçlardır.

Elektrik bağlantılarının kolay planlama, konfigürasyon ve montajını sağlıyoruz. Klemens dizilerini hızlı ve pratik şekilde planlayın ve konfigüre edin. Basit ve güvenli kablolama için çözümlerimizden yararlanın. Proseslerinizi böyle optimize eder ve kısaltırsınız.

Bir elektrik santralinde fiber optikler ve konnektörler aracılığıyla güç dağıtımı

Network tabanlı ve dijitalleştirilmiş sektör ve endüstriler gelecekte giderek daha önemli hale gelecek. Bu, elektrik santralinizin içinde ve dışında optimal şekilde veri ve bilgi alışverişi yapmanın tek yoludur.

Uzun yıllar boyunca geliştirme deneyimimize dayanan yeni akıllı teknolojiler verilerinizin hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesini ve işlenmesini sağlar. Bu, sürekli gelişen bir pazarda her zaman ve her yerden sisteminizle ilgili verileri güvenilir şekilde izlemenizi sağlar.

Elektrik santrali markalama için el tipi barkod tarayıcı

Çok miktarda kablo ve telin yanı sıra diğer elektronik ve elektromekanik komponentler nedeniyle, özellikle elektrik santrallerinde her şeyi takip etmek genellikle zordur. Bu yüzden, doğru ve izlenebilir markalama zorunludur.

Uygun markalama, işletim hatalarının engellenmesine yardımcı olur. Kolay montaj ve bakımla, işletmelerin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayın. Markalama sistemlerimiz her talebi karşılar ve özellikle elektrik santrali bakımı için çok uygundur.

İrtibat kişisi

İrtibat kişiniz: Matthias Schröder
Matthias Schröder
İş Geliştirme Müdürü, Enerji Yönetimi
Geleceğin dijital elektrik şebekesine doğru yolculuğunuzda sizi desteklemekten mutluluk duyacağım.