Atık yerine depolama: batarya depolama sistemleri

Batarya enerji depolama sistemleri (BESS) için çözümünüzü yapılandırırken Phoenix Contact'ın yenilikçi bileşenlerine ve teknolojilerine güvenebilirsiniz.
Batarya depolama sistemleri ve fotovoltaik sistemin yanında duran bakım personeli
Arka planda rüzgâr türbini jeneratörleri ile gün batımında bir batarya depolama sisteminin önünde duran bir kadın çalışan

Batarya enerji depolama sistemleri Güneş battığında, işimiz başlar

Güneş her zaman parlamaz, rüzgâr sürekli esmez ancak enerjiye daima ihtiyaç vardır. Batarya depolama sistemleri, elektrik jeneratörlerinin değişkenliğine rağmen bağımsız bir güç kaynağı için çözümdür. Batarya depolama sisteminizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için Phoenix Contact, tüm farklı boyut ve uygulamalardaki batarya depolama sistemleri için kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir.

Batarya depolama sisteminiz için hizmet portföyümüz hakkında bilgi edinin


Phoenix Contact'la sahip olduğunuz avantajlar


  • Tek kaynaktan kapsamlı ve koordineli ürün portföyü
  • Batarya depolama sisteminin güvenilir çalışması için sahada test edilmiş bileşenler, sistemler ve teknolojiler
  • BESS uzmanlarımızla optimizasyon potansiyelini ve mümkün olan en iyi çözümleri belirlemek için uzman, kişisel danışmanlık

Batarya depolama sistemi uygulamaları

Hidrojen tankı
Batarya depolama sistemleri, güçten-gaza (PtG, hidrojen) ve güçten-ısıya (PtH) gibi çeşitli PtX teknolojilerini birleştiren hibrit sistemlere entegre edilebilir. Bu, üretilen gücün verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Batarya depolama sistemli rüzgâr çiftliği ve güneş parkı
Yenilenebilir enerji jeneratörlerinin değişkenliğini ortadan kaldırmak için, şebekeyi destekleyen şebeke ölçeğinde depolama sistemleri, geleceğin enerji ortamında merkezi bir rol oynayacaktır. Güneş veya rüzgâr olmadığında gerekli şebeke stabilizasyonunu sağlarlar.
E-mobilite için şarj istasyonları
Enerji depolama sistemleri, güvenilir bir şarj altyapısının önemli bir bileşenidir. Şebeke kapasitesinin sınırlı olduğu yerlerde bile kapsamlı şebeke yükseltmelerine gerek kalmadan hızlı şarj istasyonlarının kurulmasını sağlarlar.
Garajda evde depolama sistemi
Özel konutlarda, batarya depolama sistemleri genellikle bir güneş sistemi, invertör ve ev şarj cihazı ile birlikte kullanılır. Burada, öz tüketimi optimize etmek için kullanılırlar. Bu da maliyet tasarrufu ve enerji bağımsızlığı sağlar.
Doğru akımın üretimde kullanılması
Batarya depolama sistemleri endüstriyel DC şebekelerine kolayca entegre edilebilir. Pik yüklerle başa çıkmak ve sistemin verimliliğini artırmak için esnek bir çözümdür. Aynı zamanda, önemli ölçüde daha az dönüşüm kaybı olur.
Veri merkezinin iç kısmı
Veri merkezlerinde enerji depolama üniteleri, elektrik kesintisi durumunda bile kesintisiz bir güç kaynağı sağlar. Hassasiyet ve potansiyel veri kaybı nedeniyle, yüksek kullanılabilirlik operasyon için çok önemlidir.

Bataryalar şeklinde enerji depolama sistemleri, güç beslemesini daha bağımsız ve daha iklim dostu yapar. Sadece bu tür teknolojilerin yardımıyla mevcut enerjinin optimal kullanımını sağlayabiliriz.

Batarya depolama sistemleri için uzman ekip - Phoenix Contact,
Batarya depolama sistemleri için Phoenix Contact uzmanlar ekibi

SSS: Batarya depolama sistemleri


Bir enerji depolama ünitesinin iç görünümü
Dünya küresini tutan bir el
AES Parkı'nda bulunan bir batarya depolama sisteminin iç görünümü
Işık denizi ile yarım küre
Bir enerji depolama ünitesinin iç görünümü

BESS kısaltması batarya enerji depolama sistemi anlamına gelmektedir. Batarya enerji depolama sistemi (BESS), modern enerji altyapısının önemli bir parçasıdır. Bu teknoloji, elektrik enerjisinin verimli bir şekilde depolanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar serbest bırakılmasını mümkün kılmaktadır. Bu aynı zamanda gelecek için daha dengeli ve güvenilir bir enerji arzının sağlanmasına da belirleyici bir katkıda bulunmaktadır.

Dünya küresini tutan bir el

Yenilenebilir, değişken enerjilerin küresel enerji karışımındaki artan payı göz önüne alındığında, batarya depolama sistemleri sürdürülebilir ve verimli bir enerji geçişinin gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Gelecekte de sürekli bir güç kaynağının sağlanması önemli olmaya devam edecektir. Batarya depolama sistemleri, talebin düşük olduğu zamanlarda fazla enerjinin depolanması ve yoğun zamanlarda kullanım için serbest bırakılması yoluyla akıllı ve optimize edilmiş enerji yönetimi sağlar. Bu, dalgalı satın alma ve tüketim miktarlarını dengeler. Bu nedenle, batarya depolama sistemleri elektrikli bir dünyanın vazgeçilmez bir parçasıdır ve All Electric Society'nin önemli bir temelidir.

AES Parkı'nda bulunan bir batarya depolama sisteminin iç görünümü

Batarya depolama sistemleri evler ve şirketler için cazip bir çözüm olup çok sayıda avantaja sahiptir. Kendi ürettikleri elektriği verimli bir şekilde kullanmayı ve dış enerji kaynaklarına daha az bağımlı olmayı olanaklı hale getirirler. Bu da, kamu şebekesinden daha az elektrik çekilmesine yol açtığı için enerji bağımsızlığını artırır. Ayrıca batarya depolama sistemleri, depolanan enerjinin kamu şebekesinden alınan elektriğin pahalı olduğu saatlerde kullanılmasını sağlayarak elektrik maliyetlerini düşürdüğü için maliyetlerden tasarruf edilmesine yardımcı olur. Üstelik, batarya depolama sistemleri yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik kullanımını destekler ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur. Bu nedenle çevrenin korunmasına olumlu katkıda bulunurlar.

Işık denizi ile yarım küre

İhtiyaç duyulan batarya depolama kapasiteleri önümüzdeki yıllarda dünya genelinde orantısız bir şekilde artacaktır. Tahminlere göre 2031 yılına kadar toplam 1.400 GWh kapasiteye ihtiyaç duyulacaktır. Bunun yüzde 77 gibi büyük bir kısmı şebeke destekli batarya depolama sistemleri tarafından karşılanacaktır. Depolama kapasitesinin yüzde 14'ü evde depolama uygulamaları tarafından kullanılacaktır.

Teknik bülten
Geleceğin toplumu için yeşil enerji

Enerji depolama sistemleri All Electric Society'de (AES) merkezi bir rol oynayacaktır. Teknik bülten, AES'nin temel bir unsuru olarak enerji depolama ünitelerinin önemine ışık tutmakta ve sektör entegrasyonu için uygun depolama teknolojilerini incelemektedir. Çeşitli enerji depolama ünitesi türlerinin uygulamaları ve pazar gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Teknik bülteni ücretsiz olarak indirin
Batarya enerji depolama üniteleri

İletişim

Gömlek giymiş 3 çalışan
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Batarya depolama sistemleri uzman ekibi
Batarya enerji depolama sistemleri ile sürdürülebilir bir geleceğe giden yolculuğunuzda size eşlik etmekten mutluluk duyacağız.