Almanya, All Electric Society projesi geliştiriyor.
Proje hedefi
Hem sektör entegrasyonu hem sürdürülebilir çözümler için modern teknoloji kullanılarak akıllı bir ticari yapının inşası.
Kilometre taşları
- Somut sektör entegrasyonu örneği
- Isı pompaları ve buz depolama tankı ile soğutma ve ısıtma şebekesi
- Endüstriyel DC elektrik şebekesi
- Değişken oda konseptleri
Yatırım tutarı
Batarya depolama sistemleri
endüstriyel DC elektrik şebekesinde
Phoenix Contact, Blomberg'de bulunan genel merkezindeki All Electric Society Fabrikası ile tüm enerji akışlarının iki yönlü bağlaşımını gösteriyor. Bu konsept, tüm enerji üreten ve tüketen komponentler arasında elektriksel, termal bağlantılar ve haberleşme bağlantıları oluşturuyor. Dolayısıyla bu yatırım, All Electric Society'nin – karbon emisyonları olmadan üretilen elektriğin ana enerji şekli olduğu bir dünya – gerçekçi bir projesi ve somut bir kanıtıdır.
Binalar başınızın üzerinde bir çatıdan çok daha fazlasını sunar
Bunun nasıl yapıldığını gösteriyorlar. Akıllı teknoloji ve entegre çözümlerle enerji geçişinin nasıl başarılabileceğine dair ilham veriyorlar. Bu amaç için, All Electric Society Fabrikası örneğin kendi ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için bir buz depolama tankı, 2,5 MWp'lik bir fotovoltaik sistem ve öncü depolama çözümleri kullanıyor. Phoenix Contact burada batarya depolama sistemlerine ve hidrojene güveniyor. Sürdürülebilir binalar için projeye dahil edilen bir başka özellik, iki yönlü şarj teknolojisiyle bağlantılı olarak bir DC elektrik şebekesinin kurulmasıdır. Burada e-otomobiller aynı zamanda geçici enerji depolama sistemi haline geliyor ve binaya enerji sağlıyor. Bu, sürdürülebilir olmanın yanında aynı zamanda akıllı bir çözümdür. Yaklaşık 35 milyon avro değerindeki iddialı proje 2023'te, yüzüncü yıldönümümüz sırasında faaliyete geçirildiğinde sektör entegrasyonu için ayrıntılı bir şablon görevi görecektir.
All Electric Society Factory, enerji verimliliği ve yapı malzemelerinin tekrar kullanılması açısından inşaat inovasyonlarını, yenilenebilir enerjilerin üretiminden kullanımına kadar uzanan geniş bir yelpazede geleceği düşünen endüstriyel uygulamalarla birleştiriyor.
Farklı enerji şekilleri burada birlikte akıyor
Şirket özellikle ısı pompaları ve 1.500 m³'lik bir buz depolama tankı kullanarak yerel düzeyde bir termal network inşa ediyor. Burada tüm proseslerden çıkan atık ısının entegre edilerek kullanılması amaçlanıyor. Elektriksel olarak ilk aşama batarya depolama sistemlerinin, iki fotovoltaik sistemin ve bir kısmi DC elektrik şebekesinin kullanımını gerektirecek. Buna, e-mobilite için şarj altyapısı bağlanacak. Endüstriyel kullanım için bir DC elektrik şebekesinin kurulması planlı stratejik bir karardır; çünkü bu, - örneğin, tamamı doğru akıma dayanan yenilenebilir enerji kaynaklarının, batarya depolama sistemlerinin ve e-mobilite'nin güçlendirilmiş entegrasyon yeteneği nedeniyle - enerji devrimini öne çıkarmada hayati bir rol oynayacaktır. İlave olarak, güç kaybı etkili şekilde azaltılabilir – örneğin, elektrikli araçlarda rejeneratif frenlemeden gelen enerji kullanılarak. Plan, All Electric Society projesini hidrojen ve power-to-X ile ilgili endüstriyel çözümleri içerecek şekilde genişletmeyi hedefliyor.
Bizimle irtibata geçin
Bu da ilginizi çekebilir
İspanya, ERP'yi (Kurumsal Kaynak Planlaması) güneş enerjisiyle birleştiriyor.
Lojistik merkezinin çatısındaki fotovoltaik sistem, ihtiyaç duyulan elektriğin dörtte birini karşılamalıdır.
İsviçre güneş enerjisine güveniyor
Önce çakıllı kum aşağı iner, ardından paneller yukarı çıkar: Çatıda 224 m²'lik güneş pilleri.