Sarotlahütte dağ evi güç kaynağının modernizasyonu

Ülkeye özgü ve fayda sağlayan toplum.
Avusturya'daki Sarotlahütte dağ evi

Proje hedefi

Phoenix Contact Avusturya, All Electric Society'nin stratejik yönünün bireysel boyutlarının topluma fayda sağlayacak şekilde cesurca hayata geçirileceği ülkeye özgü bir proje uygulamak istiyordu. Vorarlberg Alpleri'nde deniz seviyesinden 1.611 metre yüksekte yer alan ve Österreichischer Alpenverein (kâr amacı gütmeyen Avusturya Dağcılık Kulübü) tarafından işletilen muhafazasız Sarotlahütte dağ evi proje için seçildi. Felaketle sonuçlanan bir çığ ve bunu izleyen yeniden yapılanma sonrasında, güç kaynağı ilk kez yeniden kurulduğunda yeterli değildi.

Kilometre taşları

  • Fikir üretmek için iç toplantılar ve beyin fırtınası oturumları
  • Avusturya Dağcılık Kulübü ile irtibata geçin
  • Vorarlberg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği
  • Planlamacılar, elektrikçiler ve sistem entegratörleri ile işbirliği

1.611 m

deniz seviyesinden yüksekte, yalnızca yürüyerek veya helikopterle ulaşılabilir

5 kW

yeni planlanan mikro hidroelektrik santralin çıkışı (önceden 0,7 kW)

11,5 kWp

yeni kurulan fotovoltaik sistemden elde edilen azami güç (58 kWh batarya depolama sistemiyle)

Avusturya'daki Sarotlahütte dağ evi

Enerjinin optimal kullanımı

Modernizasyon projesi sırasında Phoenix Contact, yeni planlanan ve üretimi 0,7 kW'tan yaklaşık 5 kW'a çıkarılmış bir mikro hidroelektrik santralinin tam entegrasyonu için destek sağladı. Aynı zamanda 11,5 kWp azami güce sahip fotovoltaik sistem ve 58 kWh batarya depolama sistemi kuruldu. Kilit noktalardan biri, en büyük iki yükün (elektrik enerjisi için batarya depolama sistemi ve sıcak su depolama tankı) beslemesini, üretilen elektrik verimli şekilde kullanılmasını, konfor ve kolaylık temin edilmesini sağlayacak tarzda akıllı bir şekilde bağlamaktı. Elektrik planlamasından sorumlu Technisches Büro Lorenz mühendisi Gebhard Lorenz, “Bu nedenle mevcut sınırlı enerji en iyi şekilde kullanılmalı ve asla israf edilmemelidir. Bu itibarla, enerji üretim sistemini buna göre tasarlamak ve iki farklı enerji kaynağının paralel olarak optimum kullanımını sağlamak ilginç bir zorluktu," diyor. Phoenix Contact'ın sağladığı akıllı ve esnek yük yönetimi burada değerli bir rol oynuyor. Bir yandan fazla enerji her zaman kullanılabilirken, diğer yandan (hava koşullarına bağlı) enerji kesintileri durumunda elektrik enerjisi verimli şekilde temel yüklere dağıtılır.

Sarotlahütte dağ evi fotovoltaik sisteminin kontrol panosu önünde dizüstü bilgisayarı olan iki iş arkadaşı

FL mGuard uzaktan bakım router'ı, vadiden kulübeye kadar güvenli bir bağlantı kurulmasına olanak sağladı. IMA Satış Müdürü ve proje yöneticisi Michael Schuler açıklıyor: "Phoenix Contact, diğer şeylerin yanı sıra, ölçüm cihazlarının Modbus bağlantısı, enerji optimizasyonu, görselleştirme, uzaktan bakım kurulumu, Proficloud.io'da enerji verilerinin grafiksel gösterimi ve komponent seçimi için programlama çalışması şeklinde destek sağladı."

Image for sustainability development goal number 07
Uygun fiyatlı ve temiz enerji

Doğanın ortasında sürdürülebilir güç kaynağı

Projede yer alan herkesle birlikte, kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir güç kaynağının nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterdik. Bu, CO₂'i teknolojiden vazgeçerek değil teknoloji aracılığıyla azaltma felsefemizle tamamen uyumludur.

Thomas Lutzky, Genel Müdür

Bizimle irtibata geçin

Martin Reissig, Phoenix Contact Avusturya
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Avusturya

Bu da ilginizi çekebilir