IO-Link
Ce reprezintă IO-Link?
IO-Link este prima interfață I/O standardizată la nivel mondial. Tehnologia este consacrată ca standard de comunicație în producția de utilaje și sisteme. Numărul produselor utilizate cu interfață IO-Link crește rapid. Standardul de comunicație îți oferă multe avantaje, realizează noi posibilități de aplicare și ia în considerare teme importante precum Industrial Internet of Things (IIoT). Prin definiție, IO-Link este un protocol de comunicație deschis, în serie, punct cu punct, pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor la un sistem de automatizare.
IO-Link Safety realizează comunicația sigură până la capăt. Acest lucru înseamnă că utilizatorii beneficiază de avantajele tipice ale IO-Link în domeniul siguranței funcționale, cum ar fi parametrizarea simplă prin IODD sau înlocuirea rapidă a dispozitivelor.
Avantajele IO-Link
- Creșterea productivității
- Simplificarea proceselor de instalare, întreținere și înlocuire
- Disponibilitate și acuratețe a datelor mai mari
- Remedierea erorilor prin intermediul diagnozei de la distanță
Productivitate
Dispozitivele IO-Link furnizează controlerului date de stare detaliate. Aceste date contribuie la planificarea lucrărilor de întreținere, deoarece poți identifica rapid problemele. Dacă în calitate de utilizator primești, de exemplu, la fiecare șase luni o avertizare privind senzorii murdari, poți planifica lucrările de curățare de două ori pe an, la anumite momente favorabile. Identificarea în timp real a erorilor dispozitivelor îți permite în plus să reduci costurile de exploatare prin minimizarea timpilor neplanificați de nefuncționare.
Simplitate
Totul este simplu la IO-Link. Instalarea este simplă deoarece poți utiliza cabluri și fișe standard. Întreținerea este simplă deoarece îți poți monitoriza sistemele și poți efectua modificări ale setărilor. Prin identificarea erorilor dispozitivelor IO-Link, poți determina în mod simplu și rapid cauza unei probleme. Procesul de înlocuire este, de asemenea, simplu datorită datelor de parametrizare memorate în controler. Dacă un dispozitiv IO-Link trebuie înlocuit, parametrii memorați sunt transmiși automat la dispozitivul IO-Link fără utilizarea unui dispozitiv de programare. Astfel, instalația ta este din nou gata de funcționare în mod rapid.
Disponibilitate și acuratețe a datelor mai mari
Senzorii analogici fără IO-Link trec adesea prin mai multe conversii A/D înainte ca datele să ajungă la controler, ceea ce poate provoca erori. La dispozitivele IO-Link, există doar o conversie A/D. Acest lucru mărește exactitatea de măsurare și astfel exactitatea întregului proces.
Configurație de la distanță
Poți modifica parametrii dispozitivului IO-Link de la biroul tău, reacționând la mesajele de stare. Astfel, pentru a remedia erorile, nu mai sunt necesare decuplarea liniei de producție și accesul fizic la dispozitiv.
Componentele unui sistem IO-Link
Arhitectura unui sistem IO-Link este alcătuită dintr-un controler, un master IO-Link și unul sau mai multe dispozitive IO-Link. Acestea sunt conectate printr-un cablu simplu neecranat cu trei conductoare, ceea ce simplifică instalarea și o face mai economică.
Ce poate face un dispozitiv IO-Link spre deosebire de un senzor standard?
Dispozitivele IO-Link oferă trei tipuri de date:
-
Date de proces: informații de stare pe care dispozitivul IO-Link le citește și le trimite către masterul IO-Link sau informații pe care masterul IO-Link le trimite către dispozitivul IO-Link. În cadrul acestui proces, sunt transmise, de asemenea, informații de stare. Astfel, poți verifica dacă datele de proces sunt valide. Un exemplu de date de proces: distanța măsurată de un senzor de distanță.
-
Date de service: informații care pot fi scrise la dispozitivul IO-Link sau citite de acesta. Exemplu: numărul de model sau de producător al senzorului ajută la identificarea unui dispozitiv sau la configurarea unuia nou.
-
Date de eveniment: notificări, ca de exemplu, mesaje de eroare, care sunt trimise de la dispozitivul IO-Link la masterul IO-Link imediat ce apare un eveniment, precum supraîncălzirea.
Produse IO-Link
Portofoliul nostru de produse pentru comunicație până la capăt: