Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Phoenix Contact E-Mobility se extinde în China

14.11.2023
A fost pusă piatra de temelie pentru noua fabrică E-Mobility din Lishui, China

Phoenix Contact își extinde capacitatea de producție în domeniul mobilității electrice cu o nouă fabrică în Lishui, China. După sediul central din China și o altă unitate de producție din Nanjing, aceasta este cea de-a treia fabrică a grupului Phoenix Contact din China.

Noua locație din zona de dezvoltare Lishui se va concentra pe producția de componente pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru mobilitate electrică și pe producția de interfețe de încărcare pentru vehiculele electrice. Acest lucru are un efect special de semnalizare pentru întreaga regiune: Lishui se concentrează pe industriile pentru sisteme de propulsie alternative.

La noua unitate de producție din Lishui, Phoenix Contact E-Mobility va dezvolta și va produce diverse cabluri de încărcare pentru vehicule electrice, care vor fi livrate producătorilor chinezi de automobile și de infrastructură de încărcare. Compania se bazează pe aprovizionarea locală, în care piețele de achiziție, de producție și de vânzare sunt situate aproape una de cealaltă. În ultimii ani, districtul Lishui s-a dezvoltat puternic în industria mobilității electrice. Cinci companii producătoare de vehicule electrice și peste 200 de companii producătoare de componente de bază din domeniu s-au stabilit deja aici.

Piatra de temelie pentru noua fabrică Phoenix Contact a fost pusă în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sfârșitul lunii iunie 2023. Gu Jiandang, directorul executiv al Phoenix Contact China, a subliniat în discursul său importanța noii fabrici din Lishui: „Phoenix Contact China a intrat activ pe piața chineză a vehiculelor electrice încă din 2010. Cu noua fabrică din Lishui, ne aflăm într-un nou punct de plecare. Vom colabora îndeaproape cu regiunea pentru a continua să fabricăm produse de înaltă calitate pentru acest domeniu și să finalizăm proiectele pentru clienții noștri așa cum am planificat. Împreună cu regiunea Lishui, invităm și alți parteneri din domeniu să participe la locația Lishui și să creeze împreună un viitor pentru noua industrie a vehiculelor.”
Arno Kiefer, director de strategie și coordonare pentru China, Phoenix Contact E-Mobility, subliniază, de asemenea, importanța noii locații: „Dezvoltarea accelerată a domeniului mobilității electrice în China necesită o a treia locație chineză. Continuăm astfel colaborarea de succes dintre echipele chineze și germane.”

Noua clădire are o suprafață totală de aproximativ 26.000 m² pe un teren de aproape 20.000 m². Aceasta include 20.000 m² de spații de producție și depozitare și 6.000 m² de spații de birouri. Forța de muncă va crește la peste 200 de angajați până la începerea producției în primul trimestru al anului 2025. De la accelerarea producției în a doua jumătate a anului 2025, se urmărește o capacitate de producție anuală de câteva sute de mii de cabluri de încărcare pentru curent alternativ și curent continuu. În plus, sute de mii de mufe de intrare pentru vehicul vor fi produse anual pentru piața chineză.

Subiectul mobilității electrice se află pe o traiectorie de creștere nu numai în China. La sediul central al Phoenix Contact E-Mobility din Schieder-Schwalenberg, în 2023 au fost create noi spații de birouri pentru aproximativ 160 de angajați pe o suprafață de 2.300 m². Evoluțiile de pe piața nord-americană înregistrează, de asemenea, progrese dinamice. Phoenix Contact își extinde aici activitățile de mobilitate electrică și se concentrează, de asemenea, pe aprovizionarea locală. Prin extinderea structurilor sale de vânzări, compania își consolidează segmentele de produse pe piața nord-americană.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications