Phoenix Contact plănuiește un amplu program de investiții pentru o creștere pe termen mediu și lung

14.11.2023
Ulrich Leidecker vorbește la târgul de automatizare SPS din Nürnberg

În cadrul conferinței de presă de la târgul de automatizare SPS din Nürnberg, Ulrich Leidecker, COO al Phoenix Contact, a vorbit despre creșterea economică a companiei, care, după doi ani de creștere peste medie, a fost caracterizată de o scădere semnificativă a comenzilor primite începând cu al doilea trimestru al anului 2023. Din perspectiva de astăzi, Phoenix Contact va încheia anul financiar 2023 cu o scădere a cifrei de afaceri de puțin peste 2 % față de anul precedent și cu o cifră totală de afaceri de 3,5 miliarde de euro.

„Dacă ne uităm la evoluția multianuală din 2019 până în prezent, s-a atins o creștere medie de 9,1 % pe an. Prin urmare, creșterea economică actuală nu este o problemă structurală. Produsele și soluțiile Phoenix Contact sunt utilizate în special pentru electrificare și automatizare, domenii în care se va continua să se investească și în viitor.” Scăderea cererii, determinată de stocurile excesiv de mari în multe puncte de-a lungul întregului lanț valoric, afectează toate regiunile lumii. Acest lucru este vizibil în special în Asia, în timp ce în anumite țări din Europa continuă să se înregistreze o creștere. Numărul angajaților este în creștere lentă, rămânând puțin sub 22.000.

În ciuda declinului economic care a început în a doua jumătate a anului 2023, Leidecker a subliniat caracterul special al acestui an pentru Phoenix Contact: „Am avut plăcerea și privilegiul de a sărbători cea de-a 100-a aniversare la nivel mondial alături de angajații și clienții noștri. Împreună am realizat multe în acești 100 de ani și am rămas fideli valorilor și culturii afacerii noastre de familie, în ciuda creșterii și a dezvoltării ulterioare.”

Directorii executivi și acționarii au folosit numeroase evenimente, zile ale familiei și petreceri ale personalului ca o oportunitate de a-și exprima aprecierea față de angajați pentru dedicarea și angajamentul lor special, care au permis companiei să se dezvolte și să devină ceea ce este astăzi. „De asemenea, am accentuat și intensificat relațiile bazate pe parteneriat cu clienții noștri prin momente speciale împărtășite în cadrul evenimentelor. La urma urmei, clienții și partenerii noștri de afaceri sunt cei alături de care promovăm soluții pentru tranziția energetică, care constituie baza unei lumi sustenabile.” Din acest motiv, accentul a fost pus, de asemenea, pe proiectele globale de sustenabilitate care au fost implementate împreună cu partenerii și filialele globale în 2023.

Poți afla mai multe despre programul de investiții și despre măsurile de sustenabilitate și eficiență, atât în noua clădire 60, cât și în clădirile existente, în declarația disponibilă pentru descărcare în coloana din dreapta.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications