수로의 안전 신호 시스템 시그널링 시스템을 위해 제공되는 피닉스컨택트의 에너지 효율적이고 유지 관리가 적은 솔루션은 수문 장치, 가동교 및 게이트의 운항 안전을 보장하기 위한 모든 요구 사항을 충족합니다.

수로 시그널링에 대한 Kiel 운하에서의 대화

안전 신호 시스템

과제


암스테르담의 가동교

기계류 지침에 따른 안전한 교량 움직임

수로에서의 안전한 작동

전세계의 다양한 지역과 국가는 수로에서의 시스템 안전을 보장하기 위한 서로 다른 개념과 요구 사항을 가지고 있습니다. 신체적 부상 및 장비 손상을 방지하기 위해 기계적으로 움직이는 부품이 있는 시스템은 기본 안전 요구 사항을 준수해야 합니다. 대부분의 장소에서 가동교, 수문, 보 및 제방 게이트에도 기계류 지침이 적용됩니다.

통합 안전 기능이 있는 신호 시스템은 엄격한 안전 요구 사항을 충족하여 신호 장비가 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 예를 들어, 조정된 시스템은 빨간색 선박 신호가 양방향으로 활성화되지 않는 한 교량의 하강을 차단합니다.

솔루션


안전 수문 시스템

기계류 지침에 따른 안전한 작동을 위한 신호 시스템

CE 규격을 준수하는 신호 시스템을 사용하여 수문, 교량, 항구에 적합한 안정적이고 에너지 효율적인 신호 시스템을 설계하십시. 신호 라이트와 케이블링에서 자동화 기술에 이르기까지 현장에서 입증된 신호 시스템을 통해 필요한 모든 것을 단일 공급업체로부터 제공 받을 수 있습니다.

IEC 61508에 따른 세이프티 관련 제어 및 진단의 이점을 누리고 기계류 지침에 따라 해양 시그널링 장비를 설정하십시오. 이 시스템은 필요한 증거 보존 및 작동 동작의 추적 가능성 외에도 간단하고 빠른 유지 관리를 가능하게 합니다.

신호 시스템은 수로에서 높은 가용성을 보장하기 위해 견고하고 바닷물에 강한 설계를 채택했습니다. 사전 구성된 시스템을 기존 시그널링 장비에 통합하는 작업은 일반적인 산업용 통신 인터페이스를 통해 원활하게 이루어집니다.

대화형 이미지 맵: 수로를 위한 세이프티 관련 시그널링 시스템
신호 라이트
안전 신호 라이트와 표준 신호 라이트를 결합하고 하나의 시스템에서 작동할 수 있는 시스템 유연성 이점을 누리십시오. 시스템에 안전 요구 사항이 적용되지 않는 경우는 표준 신호등만 필요합니다. 더 이상 신호 라이트 인터페이스가 필요하지 않습니다.
신호 라이트로 이동하기
신호 라이트
신호 라이트 인터페이스
라이트를 네트워크에 안전하게 연결하기 위해 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛입니다.
신호 라이트 인터페이스
신호 라이트 제어
소프트웨어와 표준 PLC로 구성된 안전 시그널링 및 시스템 자동화 간의 인터페이스입니다. 세이프티 지향 소프트웨어를 사용하면 표준 프로토콜(PROFINET, PROFIsafe)은 물론 I/O 커플링을 통해 개별적으로 시스템에 통합할 수 있습니다.
애플리케이션 소프트웨어로 이동하기
신호 라이트 제어
안전 컨트롤러
통합 PROFIsafe 안전 컨트롤러가 있는 PROFINET 컨트롤러입니다. 다양한 프로세서와 최대 300개의 PROFIsafe 장치 지원을 통해 높은 수준의 기계 안전성을 제공합니다.
안전 컨트롤러로 이동하기
안전 컨트롤러
안전 I/O
PROFIsafe 또는 SafetyBridge 기술 중에서 무엇을 사용하든 상관이 없습니다. 안전 I/O 모듈을 통해 세이프티 애플리케이션을 매우 쉽게 구현할 수 있습니다. 이러한 작업을 사용된 네트워크에 상관없이 안전 컨트롤러 없이 수행할 수 있습니다.
I/O로 이동하기
안전 I/O
신호 시스템 앞에서 태블릿을 들고 있는 유지 관리 담당자
모바일 엔드 장치의 댐 및 가동교에 대한 상태 정보 및 경보 메시지
수문을 통한 내륙 운항
 커넥터 및 케이블
신호 시스템 앞에서 태블릿을 들고 있는 유지 관리 담당자

신호 시스템의 진단 및 모니터링 기능을 통해 신호 시스템에 대한 다양한 진단 및 상태 정보에 접근할 수 있습니다. 이를 통해 LED의 현재 광도, 전류 및 전압, LED 상태 및 라이트에 작용하는 광도에 대한 개요를 항상 확인할 수 있습니다. 시그널링의 가용성이 더 투명해집니다. 필요에 따라 유지 관리가 수행되기 때문에 장기적으로 유지 관리 및 에너지 비용이 최소화됩니다.

플랜트에서 사고가 발생하면 신호 시스템이 모든 관련 데이터를 제공합니다. 항만 당국 및 수문 운영자는 신호 라이트에서 진단된 데이터를 안전하게 보관할 수 있습니다. 이는 기계류 지침에 따라 수문 시스템에서 어떤 신호가 언제 활성화되었는지 문서화할 수 있다는 것을 의미합니다.

모바일 엔드 장치의 댐 및 가동교에 대한 상태 정보 및 경보 메시지

신호 시스템을 사용하면 신호를 안정적으로 전환하고 시스템 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. TÜV와의 협력을 바탕으로 정의된 시스템은 신호 라이트의 안전 관련 진단을 통해 최고 수준의 작동 가용성을 제공합니다.

잘못된 제어, 교차 회로 또는 오류로 인해 시스템이 더 이상 의도한 작동을 수행하지 않을 경우 신호 시스템이 안전 상태로 전환됩니다. 예를 들어 "록 잠김"에 대해 빨간색 신호가 활성화되었지만 실제로는 녹색 신호가 표시되는 경우 통합 스위치 오프 장치가 개입하여 잘못된 신호 라이트를 끕니다. 필요에 따라 "모든 녹색 라이트 꺼짐" 및 "모든 빨간색 라이트 켜짐"과 같은 안전 상태를 정의할 수 있습니다.

수문을 통한 내륙 운항

수로 관리에 있어서 신호 시스템의 가용성은 가장 중요한 요소입니다. CSD-SL 제품군의 신호 라이트는 이러한 요구 사항을 고려하여 일관되게 구현된 진단 속성과 안전한 산업 등급 통신 연결을 제공하도록 제작되었습니다. 최고 수준의 작동 안전성을 제공하기 위해 TÜV 인증 조명은 EN ISO 13849 및 EN 62061에 따라 최대 PL d 및 SIL 2의 안전 표준을 충족합니다.

신호 라이트는 빨간색, 녹색, 노란색, 흰색의 조명 색상으로 제공됩니다. 견고한 내해수성 V4A 하우징은 혹독한 옥외 환경에서 장기적으로 사용하도록 설계되었습니다. 상태 또는 특별한 기상 조건에 따라 조도를 조정할 수 있습니다.

신호 라이트로 이동하기
 커넥터 및 케이블

지향성 튜브는 신호 라이트를 수로에 맞춰 정렬합니다. 진입 신호 라이트의 기계적 설치에는 신호 시스템의 적합한 브래킷을 사용하십시오.
사전 구성된 케이블이 사용되어 설치와 시운전이 더 쉬워집니다. 필요에 따라 사용자 정의가 가능한 케이블 어셈블리를 사용해 유지 관리 작업을 빠르고 쉽게 완료할 수 있습니다.

일치하는 케이블 타입 및 브래킷에 대한 정보는 조명 설명서를 참조하십시오.

케이블 및 라인으로 이동하기

수로 설비의 중요 컴포넌트인 신호 시스템은 기계 지침에 따라 24시간 작동을 보장하는 동시에 에너지 효율성을 보장합니다.

Werner Pollmann, 애플리케이션 & 프로젝트 인프라
Werner Pollmann

이점

  • 기계 지침에 따른 PL d 및 SIL 2 인증을 받은 최고 수준의 운영 안전을 위한 시그널링 시스템
  • 내구성이 뛰어나고 견고한 해상용 라이트를 사용한 고가용성 시그널링
  • 사전 구성된 시스템을 사용한 손쉬운 시작 및 유지 관리
  • 진단 및 모니터링 기능을 통한 유지 관리 및 에너지 비용 최소화

연락처

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
수문, 가동교 및 게이트의 운항 안전을 강화하기 위한 프로젝트에 필요한 지원을 기꺼이 제공해 드리겠습니다.

참조 자료


 Niederfinow 선박 리프트

Niederfinow 선박 리프트

선박 리프트의 안전 신호 Niederfinow는 에너지 효율적인 신호 시스템을 설치합니다.

Oder-Havel 운하의 Niederfinow 선박 리프트는 록 체인을 교체하기 위해 처음 제작되었습니다 이 시스템은 36m의 리프팅 높이를 극복했습니다. 새로운 리프트 시스템에는 인원과 선박의 안전을 위해 피닉스컨택트의 LED 기반 신호 시스템이 장착되었습니다.

제어 및 자동화 솔루션은 EU 전역의 기계류 지침을 준수하고 높은 에너지 효율성을 보장하는 동시에 최신 유지보수 및 수리 개념을 사용할 수 있도록 합니다.

독일 Kiel-Holtenau의 수문 시스템

독일 Kiel-Holtenau의 수문 시스템

통신 신호 라이트 Kiel 운하의 안전한 신호

약 100킬로미터 길이의 Kiel 운하는 세계에서 가장 분주한 인공 수로 중 하나입니다. Kiel-Holtenau의 수문은 높이 차이가 있는 두 바다 간을 연결합니다.

업그레이드 프로젝트의 일환으로 수문 시스템에 피닉스컨택트의 신호 시스템이 장착되었으며, 이를 통해 유지 관리가 간소화되고 에너지가 절약되었습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.