유선 및 셀룰러 네트워크에서 통신 시스템을 보호하는 방법에 대한 질문 사항이 있는 경우 이 문의 양식을 작성하여 당사 전문가인 Marcus Denker에게 직접 문의하십시오.
사전 예방적 유지 관리
그러나 Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG의 경우는 낙뢰 및 서지 보호를 사용하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 시스템 가용성을 향상시키기 위해 보호 장치 및 시스템의 실시간 모니터링을 사용하는 추가적인 조치가 수행됩니다.
서지 보호용 지원 시스템 – ImpulseCheck
메인 전원 보호를 위한 낙뢰 및 서지 보호 장치의 상태 창은 이제 표준 기능이 되었습니다. 그러나 간단한 인디케이터를 사용해 개별 보호 모드의 실제 부하를 결정할 수는 없습니다. 최악의 경우 인디케이터가 여전히 녹색으로 표시되지만 다음 과전압 이벤트 직후 빨간색(결함)으로 바뀔 수 있습니다. 보호 기능이 더 이상 제공되지 않고 또 다른 과전압 발생 시 시스템이 직접 영향을 받기 때문에 보호 플러그를 교체해야 합니다. ImpulseCheck는 라이브 케이블에서 일시적인 이벤트를 측정합니다. 측정 결과는 피닉스컨택트의 Proficloud 솔루션으로 전송되어 결과가 분석 및 해석됩니다. ImpulseCheck는 Proficloud에서 결과를 검색한 다음 관련 모니터링 장비(예: 빌딩 서비스 관리 시스템)로 전달할 수 있습니다. 이는 설치된 SPD의 현재 상태를 항상 확인할 수 있다는 것을 의미합니다. 기존에 손상된 부분을 발견하고 클라우드 또는 장치에 건전성 상태를 노란색 신호를 사용해 시각적으로 표시합니다. 이 경우 노란색은 규범적으로 명시된 SPD의 방전 용량에 도달했다는 것을 의미합니다. 보호 장치는 여전히 작동하지만 교체하는 것이 좋습니다.
ImpulseCheck는 보호 장치의 모니터링 외에도 시스템에 대한 통찰력을 제공합니다. 라이브 케이블의 센서를 통해 측정된 전자기 간섭에 기반하여 시스템 상태에 대한 결론을 도출할 수 있습니다.
라이브 케이블에 센서가 있는 ImpulseCheck
Telefónica가 얻을 수 있는 이점은 무엇입니까?
서지 보호는 모든 Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG 위치에 설치됩니다. 또한 안정적인 작동에 필수적인 민감한 영역에서 ImpulseCheck를 사용하여 SPD를 모니터링합니다. 설치된 모든 ImpulseCheck 장치에서 수집된 데이터는 Modbus/TCP를 통해 데이터 센터의 빌딩 서비스 관리 시스템으로 전송됩니다.
ImpulseCheck를 당사의 기존 시스템에 연결하고 전체 기술에 대한 데이터를 수집하여 장기적인 평가 및 모니터링을 수행합니다. 또한 클라우드 기반 접근 방식을 통해 피닉스컨택트가 해당 분야에서 수행하는 추가 개발의 혜택을 누릴 수 있습니다.
Robert Krüger, IT 센터 선임 전문가, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
한편으로는 지원 시스템이 보호 장치의 부하를 감지하고 서비스 콜아웃 계획을 개선하는 데 도움을 줍니다. 다른 한편으로, 설치 시 이상 징후를 시각적으로 확인하고 오류가 발생하기 전에 수정할 수 있습니다.
미래에 대한 투자
ImpulseCheck는 높은 수준의 가용성을 보장하는 것 이외에도 기존의 셀룰러 통신 환경에서 이루어지는 다른 프로젝트에도 사용됩니다. 낙뢰에 대한 추가 데이터를 얻기 위해 60 m 높이의 기지국에 ImpulseCheck가 설치됩니다. 얼마나 자주 발생합니까? 전류가 시스템에서 어떻게 분배됩니까? 이 것이 고가용성의 달성과 함께 기존 셀룰러 통신 환경에서 ImpulseCheck를 사용하려는 이유입니다.
Oliver Tananow, 전기 공학 센터 선임 전문가, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG에서 운영하는 기지국
높은 위치에 설치된 금속 구조의 기지국은 낙뢰와 같은 대기 간섭에 특히 취약합니다. 작동을 보장하기 위해 공급 장치를 보호하는 것 외에도 전송 기둥의 컴포넌트가 선택된 셀룰러 통신 위치에 설치된 ImpulseCheck 센서에 연결됩니다.
이러한 측정의 목적은 낙뢰 전류가 기지국에 어떻게 분산되는지 이해하기 위한 것입니다. 획득한 데이터를 기반으로 셀룰러 통신 시스템에 대한 더 나은 보호 개념을 만들 수 있습니다.