지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

지속 가능성에 대한 그래픽 PLC 인터페이스

마지막 단계까지 고려한 지속 가능성 제품 개발에서 재활용까지

지속 가능성은 PLC-INTERFACE 릴레이의 전체 수명 주기 동안 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 모든 단계와 영역에서 프로세스를 지속적으로 최적화하고 탄소 중립을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 피닉스컨택트의 모토는 혁신과 열정에 대한 우리의 원동력이기도 합니다.

PLC-INTERFACE 릴레이 – 지속 가능한 미래를 위한 스위칭 장치
포장 감소, 쉽고 빠르게 교체 가능한 릴레이, 제품 문서의 탄소 발자국 투명성, 최적의 제품 재활용을 위한 쉽게 분리 가능한 소재(플라스틱, 부품 및 금속).

또 다른 중요한 목표는 피닉스컨택트가 세운 향후 10년 동안의 목표인 탄소 중립 제조입니다.

전체 수명 주기에 걸친 CO₂ 투명성 탄소 중립적인 미래를 만들기 위해서는 전체 제품 수명 주기에서 얼마나 많은 CO₂가 생성되는지 알아야 합니다. 피닉스컨택트는 제품 환경 풋프린트를 사용해 투명성을 확보하고 제품당 CO₂ 배출량과 배출량을 자세히 보여줍니다. 향후 모든 피닉스컨택트 제품에서 이 문서를 확인할 수 있으며 이를 통해 기계 및 시스템의 탄소 풋프린트를 확인할 수 있습니다.

CO₂ 문서, QR 코드, 릴레이의 제품 수명 주기가 포함된 노트북