기능 안전을 충족하는 Power-to-X 피닉스컨택트는 인증된 부품과 엔지니어링 전문성을 바탕으로 전체 안전 수명 주기에 걸쳐 수소 시스템의 기능 안전을 지원합니다.

안전 구성 요소가 있는 컨트롤 캐비닛

Power-to-X 애플리케이션은 수소와 같은 폭발성 물질과 관련이 있기 때문에 기능 안전에 대한 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다. 계획되지 않은 반응이나 시스템 오작동은 이러한 에너지 운반체와 결합하여 위험한 반응을 일으킬 수 있습니다. 수소 프로젝트에서 기능 안전을 완벽하게 보장하는 방법은 무엇일까요? 피닉스컨택트가 종합적인 컨설팅 서비스, 인증된 부품 및 광범위한 프로젝트 경험을 바탕으로 해답을 제시해 드립니다.

SIL IEC 61508 마크가 있는 수소 용기

SIL 인증 부품을 통한 보호

Power-to-X 시스템은 수소와 같이 반응성이 매우 높은 매체에서 작동합니다. 따라서 높은 안전 기준이 필요합니다. IEC 61508 및 IEC 61511에 따른 기능 안전은 위험한 상황을 방지하기 위한 구체적인 조치를 취함으로써 사람과 환경을 보호합니다.

피닉스컨택트는 부품뿐만 아니라 통합 안전 솔루션도 공급합니다. 피닉스컨택트의 SIL 인증 컨트롤러, I/O 모듈 및 세이프티 릴레이 등과 같은 구성 요소와 엔지니어링 서비스는 프로젝트의 안전한 구현을 보장합니다. 피닉스컨택트는 전문 지식을 바탕으로 설계 및 문서화에서 검증에 이르기까지, Power-to-X 애플리케이션의 전체 안전 수명 주기에 걸쳐 고객을 지원합니다.

전해조의 열 교환기

수소 애플리케이션의 위험 요소

1. 누출로 인한 압력 변화
갑작스러운 압력 저하는 위험한 가스 누출의 징후일 수 있습니다. 따라서 조기에 발견하기 위해서는 압력 변화율을 안전하게 평가하는 것이 필수적입니다.

2. 누출로 인한 가스 유출
가스 농도를 안전하게 모니터링하면 누출 발생 시 보호 조치가 자동으로 작동되도록 할 수 있습니다.

3. 과열로 인한 화재
안전한 온도 모니터링은 과도한 온도로 인한 화재나 폭발을 방지합니다.

4. 과압으로 인한 파열
과도한 압력은 파이프나 용기를 파손시킬 수 있습니다. 안전한 압력 모니터링을 통해 펌프나 컴프레서를 적시에 끌 수 있습니다.

5. 범람으로 인한 환경 피해
임계치에 도달한 유량 레벨은 운영을 위태롭게 합니다. 수위 모니터링 시스템은 필요에 따라 밸브와 펌프를 제어하고 오버필링 또는 언더필링을 방지합니다.

피닉스컨택트와 함께 시스템을 안정적으로 보호하십시오.

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
수소 프로젝트의 기능 안전과 관련된 모든 문제 및 요구 사항에 대해 조언해 드리겠습니다.

사람과 환경을 보호하기 위해서는 Power-to-X 애플리케이션에서 기능 안전이 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 SIL 인증을 받은 다양한 안전 자동화 솔루션 포트폴리오를 제공하며, 위험 분석에서 구현에 이르는 폭넓은 서비스를 제공합니다.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, 비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
Thomas Oesselke

전해조를 예로 든 안전 모니터링

전해조는 수소 생산의 핵심 요소이며 효율적인 작동을 보장하기 위해 포괄적인 모니터링이 필요합니다. 이를 위해서는 측정값을 쉽게 읽을 수 있도록 표준화된 방식으로 측정값을 표시해야 합니다. 또한, 통합 진단 기능을 통해 단선 탐지 등과와 같은 경우처럼 고장 위치를 ​​신속하고 손쉽게 찾아낼 수 있습니다. 제조사 간 통합을 통한 상위 시스템 연계는 높은 시스템 가동 효율성을 보장합니다.

전해조의 모든 관련 구성 요소에 대한 피닉스컨택트 제품 포트폴리오에 대해 알아보기:

대화형 이미지 맵: 전해조의 기능 안전을 위한 제품 포트폴리오
수소 농도 모니터링
임계값 기능이 있는 피닉스컨택트의 리피터 파워 서플라이/입력 시그널 컨디셔너로 수소 농도를 지속적으로 모니터링하십시오.
자세히 알아보기
수소 농도 모니터링
텡크 트레이스 히팅의 안전한 모니터링
과열과 같은 위험 상황을 최소화하기 위해 피닉스컨택트의 안전 모델은 탱크 트레이스 히팅을 안전하게 모니터링할 수 있도록 합니다.
자세히 알아보기
텡크 트레이스 히팅의 안전한 모니터링
안전한 시스템 종료
피닉스컨택트의 비상 정지 스위치는 오작동 발생 시 전해조를 신속하고 제어된 방식으로 안전한 상태로 전환하는 데 필요한 지원을 제공합니다.
자세히 알아보기
안전한 시스템 종료
안전한 온도 모니터링
피닉스컨택트의 Ex i 온도 측정 변환기는 전해조의 과열 가능성을 조기에 감지할 수 있도록 합니다.
자세히 알아보기
안전한 온도 모니터링
포괄적인 안전 자동화
PLCnext Technology 기반의 안전 시스템은 필요한 모든 안전 센서와 액추에이터를 통합하고 표준 공정 제어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기
포괄적인 안전 자동화
백서
Power-to-X 시스템을 위한 포괄적인 안전 및 보안

본 백서에서는 안전과 보안이 Power-to-X 시스템의 안전한 작동을 위한 기반이 되는 이유와 준수해야 할 표준 및 규제 요건을 설명합니다. 여기에서는 전해조, 연료 전지, 수소 유통과 관련된 실제 사례에 초점을 맞춥니다.

지금 다운로드
백서 - Power-to-X 시스템을 위한 포괄적인 안전 및 보안
안전 수명 주기

전체 가치 사슬에 걸친 안전

안전 수명 주기는 프로세스 산업의 기능 안전을 이루는 근간입니다. 계획 및 통합부터 운영에 이르기까지 모든 단계는 서로 연계되어 있으며 최소한의 위험으로 시스템 가용성을 보장합니다. 종합적인 안전 관리 시스템을 통해 모든 단계에서 프로세스를 더욱 안전하게 만드는 방법에 대해 알아보십시오.

Power-to-X를 위한 사이버 보안

기능 안전과 산업 보안 – 피닉스컨택트와 함께 최고 수준의 안전과 보안을 확보하십시오.

기능 안전과 산업 보안은 불가분의 관계입니다. 디지털화와 자동화 시스템 통합이 증가함에 따라 사이버 위협에 대한 새로운 취약점이 나타나고 있으며, 이는 두 분야를 모두 고려하는 포괄적인 보안 개념이 필요하다는 것을 보여줍니다. 사이버 공격으로부터 시설과 시스템을 보호하는 피닉스컨택트의 포괄적인 360° 보안 개념에 대해 알아보십시오.