프로세스 산업 분야의 기능 안전 프로세스 산업은 안전과 가용성에 대해 가장 높은 기준을 요구합니다. 피닉스컨택트는 인증된 솔루션과 포괄적인 전문성을 바탕으로 IEC 61511 구현을 지원합니다.

프로세스 산업의 안전 엔지니어

안전한 프로세스 플랜트 및 기계를 계획, 설치 및 운영하는 경우 최신 지침과 법률에서 제공하는 기본 틀을 준수해야 합니다. 이러한 표준은 준수해야 할 최첨단 기술의 최소 수준을 반영합니다. IEC 61511 표준 시리즈는 프로세스 산업에서 시스템의 기능 안전 적용을 규제합니다.

기능 안전을 구현하는 시스템 통합 부서와 마찬가지로 시스템의 기획자, 제조 업체, 운영자도 구현에 대한 책임이 있습니다. 요구 사항이 개정되면 그에 따라 검증 문서, 프로세스 및 직원 교육을 정기적으로 조정해야 합니다. 기존 시스템에 하위 단위를 수정하고 통합하기 위해서는 지속적인 점검이 필요합니다.

피닉스컨택트는 다음을 제공합니다:

  • IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 인증된 프로세스 플랜트의 안전 애플리케이션을 위한 안전 구성 요소
  • 폭발 위험이 있는 환경에서 사용을 위한 ATEX 인증의 견고한 안전 기술
  • IEC 61508에 따른 안전한 진단 및 간편한 검증 테스트

애플리케이션

프로세스 산업 분야에서 인간, 재산 및 환경에 대한 광범위한 잠재적 위험 요소가 존재합니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해 운영 및 규제 기능을 통해 프로세스 제어 엔지니어링 시퀀스를 유지합니다. 시스템은 통합 안전 기술 시스템으로 보호됩니다.

제품

피닉스컨택트는 프로세스 산업의 기능 안전 애플리케이션을 위해 안전 커플링 릴레이에서 안전 컨트롤러에 이르는 다양한 SIL 인증 제품을 제공합니다.

표준 및 지침 프로세스 산업에서 보호 기능 설계에 대한 요구 사항

프로세스 산업의 경우 시스템의 안전한 작동을 위한 기본 요구 사항과 관련하여 기능 안전에 대한 특별한 설계 지침이 존재합니다. PCE 안전 장비에 대한 국제적으로 조화된 절차는 IEC 61511에 명시되어 있습니다. 이 절차의 중요한 부분은 기능 안전 관리와 연계된 안전 수명 주기입니다. 이 절차의 개별 단계들은 상호 의존성이 매우 높기 때문에 안전 장비의 전체 수명 주기에 걸쳐 모든 요구 사항을 고려할 수 있게 합니다.

안전 수명 주기 계획, 시스템 통합 및 운영에 대한 정보

시스템 계획자를 위한 안전 수명 주기
시스템 통합자를 위한 안전 수명 주기
시스템 운영자를 위한 안전 수명 주기
시스템 계획자를 위한 안전 수명 주기

  • 안전 계획
    검증 및 확인을 포함하여 시스템의 기능 안전(FS)을 달성하는 데 필요한 활동을 계획합니다.

  • 위험 평가
    모든 위험을 체계적으로 식별하고 평가하며, 위험을 적절히 줄이기 위한 조치를 수립합니다.

  • 보호 계층 할당
    계획된 조치를 개별 보호 레벨에 할당하고 안전 기능에 필요한 SIL을 설정합니다.

  • 기능 안전 관리
    안전 수명 주기 관리 및 자원 계획 수립을 위한 관리 시스템을 구축합니다.

  • 기능 안전 평가
    안전 계획과 기능 안전 관리가 올바르게 적용되었는지에 대한 반복적인 평가입니다.

시스템 통합자를 위한 안전 수명 주기

  • 안전 요구 사항의 사양
    안전 기능을 포함한 안전 시스템의 요구 사항 명세입니다서.

  • 검증 계획
    지정된 안전 기능을 점검하기 위해 필요한 작업을 계획합니다.

  • 안전 시스템의 설계 및 계획
    안전 요구 사항 및 안전 기능 구현, 안전 무결성 검증에 대한 세부적인 계획입니다.

  • 조립 및 스타트업
    안전 시스템의 설치 및 시운전입니다.

  • 검증
    검증 계획에 따라 기능 테스트를 시행하고 위험 평가에 따라 적절한 위험 감소의 증거를 제공합니다.

시스템 운영자를 위한 안전 수명 주기

  • 운영 및 수정
    운영 중 및 시스템 수정 시에 기능 안전을 유지합니다.

  • 해체
    더 이상 필요하지 않은 안전 기능을 비활성화하고 완전히 제거합니다.

프로세스 산업

프로세스 안정성 현재 법적 요구 사항 준수

프로세스 산업에는 사람과 환경에 대한 다양한 잠재적 위험 요소가 존재합니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해서는 __IEC 61511__의 요구 사항을 충족해야 합니다. IEC 61511은 체계적인 오류를 방지하기 위한 기능 안전 관리를 제공합니다. 무작위로 발생하는 오류를 제어하려면 안전 기능을 올바르게 설계해야 합니다. 또한, 폭발 방지 요구 사항을 준수해야 합니다. 법률에 따른 규제가 증가하고 안전 규정이 늘어나면서 폭발 방지 기본 원리에 대한 이해가 필요해졌습니다.

안전한 프로세스 플랜트로 가는 길 기능 안전 관리의 구현

안전 수명 주기는 다음 과정을 설명합니다:

프로세스 안전 위한 안전 수명 주기

상세하게 잘 문서화된 위험 분석은 안전한 프로세스 플랜트를 구축하기 위한 기초입니다. 이를 바탕으로 개별 단계에서 다음과 같은 문서를 생성할 수 있습니다:

  • 안전 요구 사항의 사양
  • 하드웨어 설계 및 SIL 평가
  • 소프트웨어 문서
  • 안전 기능의 검증

이러한 과정이 계획을 세우지 않고 적절한 관리 시스템 없이 진행되면 체계적인 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 오류는 위험이 발생하기 전까지는 발견되지 않을 수 있습니다. 따라서 안전한 프로세스 플랜트로 가는 길은 위험 분석(HAZOP 포함) 이전부터 시작됩니다. 개별 단계에서 체계적인 오류가 발생하는 것을 방지하기 위해 플랜트 제조업체와 운영자는 기능 안전 관리 시스템이 필요합니다.

비디오 시리즈
프로세스 산업 분야의 기능적 세이프티

HAZOP은 무엇을 의미하며 결합 기능은 무엇입니까? 피닉스컨택트의 세이프티 제품 관리자인 Manuel Ungermann은 프로세스 엔지니어링 시스템의 안전한 켜기 및 끄기와 관련된 용어, 주제 및 제품에 대해 설명합니다.

지금 보기
프로세스 산업 분야의 기능적 세이프티

FAQ 기계 안전성에 대해 자주 묻는 질문

1. IEC 61511이란 무엇입니까?
IEC 61511은 프로세스 산업의 기능 안전에 대한 요구 사항을 정의하는 국제 표준입니다. 이는 안전 계장 시스템(SIS)과 같은 안전 관련 시스템의 전체 안전 수명 주기를 규제합니다.

2. IEC 61511은 어떤 산업과 관련이 있습니까?
이 표준은 화학, 제약, 석유 및 가스, 식품 생산, 상하수도 관리 회사 등과 같은 프로세스 산업에서 운영되는 조직을 대상으로 합니다.

3. IEC 61508과 IEC 61511의 차이점은 무엇입니까?
IEC 61508은 모든 산업의 기능 안전을 위한 포괄적인 표준입니다. IEC 61511은 프로세스 산업을 위한 산업별 파생 표준이며 IEC 61508의 원칙에 기반합니다.

4. IEC 61511을 준수하는 피닉스컨택트 제품은 무엇입니까?
IEC 61511을 준수하는 피닉스컨택트 제품에는 안전 커플링 릴레이, 시그널 컨디셔너, VIP I/O 마샬링 제품 및 ATEX 인증 부품 등이 있습니다.

5. 피닉스컨택트는 IEC 61511의 구현을 어떻게 지원합니까?
피닉스컨택트는 인증된 제품 외에도 프로세스 산업에서 기능 안전을 표준에 맞춰 구현하는 방법에 대한 교육 과정, 웨비나 및 맞춤형 조언을 제공합니다.

6. SIL(안전 무결성 수준)이란 무엇입니까?
SIL은 안전 관련 시스템의 안정성을 설명합니다. IEC 61511은 4가지 SIL 수준을 정의하며, SIL 4가 가장 높은 안전 수준입니다.

7. 비상 정지(ESD) 중에는 어떤 일이 발생합니까?
비상 정지는 위험 발생 시 안전한 정지를 의미합니다. 프로세스 플랜트에서 비상 상황이 발생하는 경우 최우선 과제는 사람과 환경을 보호하는 것입니다. 위험을 최소화하기 위해서는 영향을 받은 시스템을 즉시 종료하는 것이 필요합니다. 이러한 경우 비상 정지(ESD) 시스템이 개입합니다. 피닉스컨택트의 안전 커플링 릴레이는 비상 상황에서 영향을 받는 애플리케이션을 안전하게 끕니다.

8. 화재 및 가스 시스템이란 무엇입니까?
화재 및 가스라는 용어는 경보 시스템이 초기 단계에서 작동될 것임을 의미합니다. 프로세스 산업에서는 비상 정지 시스템 외에도 화재 및 가스 시스템이 필요합니다. 화재가 발생하거나 폭발성 가스가 새어 나오는 경우 위험에 대한 조기 경보를 발령해야 합니다. 피닉스컨택트의 안전 커플링 릴레이는 비상 상황에서 사이렌과 경고등을 안정적으로 작동시킵니다.