24시간 연중무휴 작동을 유지하기 위해 총 4개의 펌프가 콘스탄스 폐수 처리장의 유입 펌프장에 설치됩니다. 비용을 줄이고 환경을 보존하려면 펌프장을 지속적으로 사용할 수 있어야 할 뿐만 아니라 작동 시에 높은 수준의 에너지 효율성을 보장해야 합니다. 즉시 설치 가능한 피닉스컨택트의 컨트롤 캐비닛 솔루션인 펌프 모니터를 사용하면서 콘스탄스 시의 폐기물 관리를 담당하는 사람들은 두 가지 요구 사항을 손쉽게 충족하는 시스템을 찾을 수 있었습니다.
펌프의 가용성 및 효율성 최적화
사전 예방적 유지 관리
에너지 소모량 및 마모 감소
펌프는 시스템의 핵심으로 알려져 있지만 막대한 에너지를 소비하고 유지 관리 비용이 많이 듭니다. 그 이유는 종종 계획 단계에서 성능 변수를 잘못 선택하거나 작동 중 작동 모드가 잘못되었기 때문입니다. 펌프 유지 관리 인디케이터의 단발성 판독은 오류를 야기하는 장기적인 마모 과정의 스냅샷일 뿐이며, 시스템의 현재 상태에 대한 적절한 정보를 제공하지 않습니다. 사전 예방적 유지 관리는 최첨단 센서를 통해 시스템 및 어셈블리를 영구적으로 모니터링하는 것입니다. 적절한 시기에 마모에 대한 징후를 감지하면 더 이상의 피해와 오류를 피할 수 있습니다.
디지털화는 산업용 및 도시 용수 관리 분야 모두에서 유지 관리 및 에너지 관리를 최적화하는 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 최근에는 사전 예방적 유지 관리가 유지 관리에 대한 새로운 접근 방식으로 자리 매김했습니다.
펌프 모니터
펌프 및 모터에서 더 효율적이고 제어된 방식으로 유지 관리 수행
시스템 운영자는 펌프 모니터를 사용하여 시스템 가용성을 높이고 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다. 펌프 모니터링을 위한 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션은 에너지 비용과 시스템 마모를 동시에 줄여줍니다. 베이링 및 기계 진동이 통합 센서 모듈에 의해 기록됩니다. PROFINET 또는 OPC 통신을 통해 표준화된 방식으로 상위 레벨 제어 시스템에 연결됩니다. Resylive 웹 포털 또는 IoT 플랫폼 Proficloud.io에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
즉시 사용 가능한 펌프 모니터 컨트롤 캐비닛 솔루션으로 사전 예방적 유지 관리를 간단하게 구현
오작동이 실제로 발생하기 전에 탐지
최적화된 시스템 가용성
진동 패턴 및 베어링 이미지 분석
기계, 전기 또는 수압에 관계없이 모든 관련 측정 파라미터를 모니터링하는 것은 상태를 평가하는 데 필수적입니다. 베어링 및 기계 진동이 중요한 파라미터입니다. 이러한 파라미터는 기계의 고해상도 센서에 의해 기록되고 통합 센서 모듈에 의해 모니터링 및 사전 평가됩니다. 관련 값을 모니터링하면 베어링의 공동화 현상에서 초기 성능 저하에 이르기까지 손상 시작을 초기 단계에 감지할 수 있습니다.
기계적, 전기적 및 유체 역학적 변수를 고려한 시스템 상태의 포괄적인 평가
에너지 효율적인 플랜트 운영 고려
감소한 에너지 소모량
펌프 및 구동 모터의 시스템 효율성 개요
전체 펌프장 시스템에서 펌프의 이상적인 작동 지점인 최적 지점을 알고 있는 상태에서 마모와 같은 요인으로 인한 변화를 지속적으로 모니터링하면 에너지 효율적인 작동을 달성하는 데 도움이 됩니다.
펌프 모니터는 시스템의 실제 에너지 절약 가능성을 보여줍니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 최적의 시스템 효율성을 결정하고 최적 지점 분석을 제공합니다. 모든 관련 값은 명확한 신호등 인디케이터 및 절대 숫자로 사용자에게 표시됩니다. 변경이 발생하는 즉시 확장된 보기에 변경 이유가 표시됩니다.
펌프의 에너지 절약 가능성
전 계 어디에서나 중요한 모든 데이터에 액세스
수명 주기 관리
솔루션의 클라우드 통합
펌프 모니터를 IoT 플랫폼 Proficloud.io에 통합하면 전세계 모든 곳에서 언제든지 데이터에 액세스할 수 있습니다. 인텔리전트 네트워킹은 변수 분석을 위한 추가 옵션을 제공합니다. 펌프 모니터를 통해 시스템 수명 주기의 모든 측면을 관리할 수 있습니다.
현재 시스템 상태의 웹 시각화
사전 예방적 펌프 유지 관리
온라인 상태 및 효율성 모니터링
펌프 모니터를 사용하여 언제 어디서나 펌프와 모터의 상태를 모니터링하십시오. 펌프 모니터링을 위한 솔루션을 사용하면 플랜트 검사가 더 이상 필요하지 않기 때문에 시간과 인건비가 절약됩니다. 상위 레벨 제어 시스템 및 통합 웹 시각화와의 온라인 연결 덕분에 플랜트의 상태를 한 눈에 파악할 수 있습니다.
인텔리전트 신호 라이트 기능을 통해 진행 상황을 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다. 오작동이 있는 경우 멀리서 즉시 대응하고 가능한 마모 또는 오류에 즉시 대처할 수 있습니다.