ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ACBテクノロジ 電源ユニットの障害によってシステムがダウンしないことを確実にするため、動作信頼性に関する要求が高いアプリケーションでは、冗長化電源ソリューションが必要です。アクティブ冗長化モジュールQUINT ORINGにはACB Technologyが搭載されています。ACB Technologyにより、電源から同じように電流を供給することが確実になり、これにより冗長システムの寿命が2倍になります。

制御盤内の冗長化モジュール

寿命も延ばしエネルギーを節約

高い安全要件のシステムでは、冗長化電源によって電源ユニットの故障でダウンタイムが発生しないことを確実にします。ACB Technology(Auto Current Balancing:自動電流バランシング)は、電源ユニットを均等に利用することによって、冗長化運転の電源の寿命を延長します。

負荷電流の対称分散の電源

負荷電流の対称分散

電源の対称負荷

ACB Technologyは、冗長運転電源の寿命を延長します。
電源ユニットを均等に利用することで。非対称性による結果、1つの電源ユニットのみで負荷が供給されることが多く、他の電源ユニットは無負荷動作で稼働します。これは稼働中の電源ユニット上での熱負荷、またこれによる急激な経年劣化をもたらします。最新のMOSFETテクノロジの使用により、熱負荷が最大70%減少します。このように損失電力が低いことから、制御盤の全コンポーネントの温度が上昇せず、冗長化システムの全体的な寿命が倍増します。

  • 冗長電源の均等負荷分布
  • 両方の電源の熱負荷を低減
  • 冗長化モジュールの寿命が倍増
電源の対称的利用の表示

対称的利用の表示

対称的利用の表示

棒グラフは2台の電源が均等に利用されていることを示しています。ユーザーはどちらの入力電圧が高く、どちらの電源負荷が大きいかを一目で確認することができます。

状態を簡単に確認できます。問題をすばやく検出してすぐに調整できます。表示方法はNAMUR推奨に準拠しています。

クリティカルな状態の検出と回避

QUINT ORINGモジュールは負荷電流を監視し、設定値を上回る場合はすぐに警告を出します。システム拡張時にユーザーが一方の冗長化電源に他の負荷を接続すると冗長性が失われます。

例えば、それぞれ5 Aの定格電流の2台の電源が、5 Aを必要とするコントローラに給電している場合、さらに3 Aの負荷が接続されると、この負荷は電源のパワーリザーブから給電されます。 必要な8 Aの電流は、電圧降下せずに供給されます。

ただし冗長性はなくなるため、一方が故障すると他方の機器から8 Aを供給することはできません。冗長ではなくなったことはLEDですぐにシステムオペレータに通知されます。

QUINT ORINGモジュールは負荷電流を監視

例1:冗長性あり、例2:冗長性なし