当社の持続可能なマーキング部材は、バイオサーキュラーおよびサーキュラーの原料から作られています。バイオサーキュラー原料は、使用済み食用油、食品廃棄物、農業副産物、トール油などの生物由来の廃棄物から作られます。サーキュラー原料は、高品質なリサイクルに基づいています。既存のプラスチック廃棄物、使用済みタイヤ、繊維廃棄物からリサイクルされたプラスチックや、当社の製造工程から出る端材や製造残渣が含まれます。このアプローチにより、当社は廃棄物を減らし、資源の消費を削減することができます。
お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。
フエニックス・コンタクトは、テクノロジとイノベーションへの情熱を持ち、持続可能な未来を創造しています。当社の行動は、資源を保護し、環境と気候を守るという原則に導かれています。当社では、環境への影響を評価し、CO₂削減や資源効率の向上に取り組んでいます。当社の持続可能な識別ソリューションを使用すれば、制御盤全体のカーボンフットプリントを削減するのに役立ちます。リサイクルされた廃棄物を処理することで、資源が節約され、従来の製品と同様に優れたマーキング部材が生まれます。
特長
- すべての制御盤コンポーネントの持続可能な識別のための、多用途マーキングソリューション
- マーキング部材のカーボンフットプリントを、場合によっては80%以上削減
- リサイクルされた廃棄物から原料を抽出することで、資源を節約するとともに廃棄物の発生を防止
- 品質は従来のマーキング部材と同等
持続可能な識別ソリューション
当社の省資源マーキング部材で、制御盤に持続可能なマーキングを行ってください。当社の幅広いマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適に設計されています。制御盤構築やその他の分野での、端子、ワイヤ、ケーブル、装置、プラントの識別用の幅広い材料が含まれます。
当社の持続可能なマーキング部材は、製品型式の末尾に「.../GP」と付いていることで識別できます。例えば、UCT-TM 5/GP*などです。「GP」は、「Green Product(グリーンプロダクト)」の略語です。詳細情報、CO₂削減量、および製品の環境フットプリント(PEF)の包括的な算出結果については、各製品ページをご覧ください。
廃棄物のリサイクル
持続可能なマーキング部材は、主に廃棄物をリサイクルして得られる原材料から作られています。これには、例えば食品産業や製紙産業からの廃棄物も含まれます。こうすることで、マーキング部材のカーボンフットプリントを削減し、廃棄物の削減に積極的に貢献し、環境に配慮した行動を促進しています。
カーボンフットプリントの削減
当社は、持続可能なマーキング部材で産業用識別の新たな基準を打ち立てます。廃棄物をリサイクルしたマーキング部材を使用することで、カーボンフットプリントを、場合によっては80%以上削減できる場合もあります。省資源素材による識別は、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます。
製品が環境に及ぼす影響を可能な限り正確に示せるよう、フエニックス・コンタクトは各製品のエコロジカルフットプリントを調査しています。このため、フエニックス・コンタクトでは「製品の環境フットプリント」(略称:PEF)を作成しています。このフットプリントの算出においては、最大18種類の環境指標を考慮しており、特に製品のCO₂値に大きな重点を置いています。PEFの算出方法は、各製品ページの「ダウンロード」欄に掲載されています。
品質に関する妥協なし
同品質でグリーンマーキング。当社の持続可能な識別ソリューションは、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。
持続可能な識別ソリューションの概要 制御盤に持続可能なマークを付けましょう。
当社は持続可能なマーキング部材を総合的に開発しています。廃棄物に由来する原材料や、廃棄物削減に最適化された製品設計から、既存のツールやグリーン電力を利用した製造まで。当社はこのようにして、イノベーションと責任ある行動を組み合わせることで、より気候に優しい未来を実現します。
持続可能なマーキング部材に関するFAQ
持続可能なマーキング部材の原材料は、廃棄物、残留物、高品質のリサイクル材から調達しています。これらの原材料は、従来のプラスチックと同じ技術的特性を持つため、品質を損なうことなく既存のプラスチック材料に統合することができます。従来と同様に信頼性が高く、環境負荷のはるかに少ない製品をお届けします。持続可能なプラスチックを使用することで、循環経済の強化と二酸化炭素排出量の削減に積極的に貢献することができます。
リサイクルに加え、__カーボンハーベスティング__は、CO₂を空気中から直接抽出し、新素材の原料として利用する有望なアプローチです。このプロセスにより、すでに排出されたCO₂を回収し、プラスチックや化学基材に変換できます。これは化石資源に依存しない代替炭素源となり、長期的にCO₂削減に貢献することができます。この技術はまだエネルギー消費が大きくコストがかかりますが、大きな可能性を秘めています。カーボンハーベスティングは今後、気候に配慮したプラスチック製造の重要な要素となるでしょう。
ISCC PLUSは国際的に認められているサステナビリティ認証で、再生可能な原材料、バイオベース原材料、サーキュラー原材料が、製品の製造に使用されていることを証明するものです。原材料の原産地から最終製品まで、サプライチェーン全体が、透明性、信頼性、トレーサビリティのある方法で認証されています。当社はこのようにして、使用する素材が問題のある供給源からではなく、生態学的・社会的に責任ある方法で入手されたものであることを確保しているのです。
私たちは持続可能な製品シリーズを着実に拡大していますが、「可能な限り」ではなく、「必要な限り」という原則に従っています。当社にとってサステナビリティとは、単に代替素材を使用することではありません。製品を総合的にとらえ、CO₂削減と資源効率向上のために的を絞った対策を実施しています。当社はお客様とともに、真の付加価値を提供する製品のみを開発しています。これにより、当社の持続可能な製品ラインアップは、実用的かつ需要志向で、エコロジー的に健全な方法で成長することができます。