Niagaraのエンジニアリング – 標準化され、拡張性が高く、効率的 無料のNiagaraライブラリとツールを活用して、室内およびHVACオートメーションのエンジニアリング工数を削減し、建築プロジェクトをより迅速に完了できます。

Niagaraエンジニアリングツールの画面
Niagaraエンジニアリングツール

Niagaraのエンジニアリングを効率化するシステム

Niagaraを用いたビルディングオートメーションでは、従来のエンジニアリング手法はすぐに限界に達してしまいます:
カスタムプログラミング、プロジェクトごとに異なる構成、そして大量データの手作業による処理により、多大な工数を要するだけでなく、エラー発生のリスクが高まり、試運転期間も長期化します。
Emalyticsは、こうした課題に具体的に取り組みたいと考えているNiagaraのシステムインテグレータ向けのために設計されました。プロジェクトごとにロジックを一から開発するのではなく、再利用可能なファンクションブロックと、室内やHVACオートメーション向けの明確な構造を活用して作業を進めることができます。
簡単にパラメータ化したり、組み合わせたりして、プロジェクトをまたいで活用することができます。
その結果、個々のシステムから複数拠点にわたるプロジェクトに至るまで、エンジニアリングの負担が軽減され、一貫性のあるプロジェクト構造が実現し、実装が大幅に迅速化されます。
同時に、使い慣れた開発環境はそのまま利用できます:
すべてのライブラリとエンジニアリングツールはNiagaraにシームレスに統合されており、既存のプロジェクトでもそのまま使用できます。

Niagara向けエンジニアリングツール
わずか数ステップで開始

エンジニアリングツールは、Niagara Marketplaceから無料で入手できます。モジュールをステーションに直接取り付けて、追加の設定なしで利用を開始できます。

Niagara向けエンジニアリングツールをご覧ください
Niagara Framework®のロゴ
emalyticsHVAC

拡張性の高いHVACエンジニアリングのためのemalyticsHVAC

emalyticsHVACは、複雑なシステムを、HVACエンジニアリング向けに明確でモジュール化された構造へと変換します。各システムのロジックを個別にプログラミングするのではなく、機器、制御システム、および動作状態やアラーム状態に対応した標準化されたファンクションブロックを使用して作業を行います。
これにより、複雑な関係であっても、透明性が保たれ、理解しやすく、維持しやすい状態が確保されます。同時に、このロジックは、空間、時間、エネルギーの概念と連動するように設計されています。その結果、Niagaraを用いたビルディングオートメーションのための統合されたオートメーションアーキテクチャが構築されます。
個別の換気システムから複数拠点にわたるプロジェクトまで、emalyticsHVACは、標準化され、拡張性があり、再利用可能なシステム構造の基盤を提供します。

emalyticsRoom

標準化された室内オートメーションを実現するemalyticsRoom

emalyticsRoomは、ビルディングオートメーションの中でも特に複雑なレベルである室内に、体系的な構造をもたらします。照明、遮光、温度、空調の各分野において、統一されたロジックに基づいて室内オートメーションを行うことができます。
部屋ごとに独自のソリューションを開発するのではなく、実績のあるファンクションブロックをパラメータを使用して簡単にカスタマイズできます。これにより、開発工数の削減とテストの簡素化を実現し、すべての部屋で一貫した動作が確保されます。
オフィス、ホテル、学校、イベント会場など、どのような施設であっても、emalyticsRoomを使用すると、一度作成した構造を、必要な数の部屋に簡単に適用できます。これにより、Niagaraを用いた室内オートメーションは、計画性があり、再利用が可能で、拡張性のあるものとなります。

Niagaraエンジニアリングツールを用いた構築

効率的な一括処理のためのNiagaraエンジニアリングツール

主な違いはエンジニアリングのプロセスにあります:emalyticsHVACには、Niagaraのエンジニアリングツールが統合されており、これにより、大量のデータを体系的かつ効率的に処理することが可能です。
データポイント、名称、タグ、アラーム、および履歴は、Niagara内で直接、一元的かつ一貫性を持って、再現性のある方法で管理することができます。手作業で個別に処理するのではなく、一括変更の明確なワークフローが構築され、結果も標準化されます。
これにより、エンジニアリング工数と試運転期間を大幅に短縮できるほか、エラーの発生要因を最小限に抑え、品質、時間、コストの各面で明確なメリットをもたらします。このようにして、従来のビルディングオートメーション工学が、産業用途に対応したプロセスへと変革されていきます。

担当者

Bernhard Tillmanns、Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
最新化または建設プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

よくある質問(FAQ)

NiagaraエンジニアリングツールについてのFAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
NiagaraエンジニアリングツールについてのFAQ

Niagaraエンジニアリングツールおよびライブラリは、標準化されたファンクションブロックやツールにより、Niagara Frameworkの機能を拡張し、より効率的なエンジニアリングを実現します。プロジェクトごとに機能やデータ構造、ワークフローを一から作り直すのではなく、再利用可能なライブラリと、室内やHVACオートメーション向けの標準化されたシステムを活用して作業を進めることができます。これにより、プロジェクトをより一貫性を持って実施できるようになり、エンジニアリングの負担が軽減され、繰り返し行われるタスクを大幅に迅速に完了できるようになります。

FAQ

フエニックス・コンタクトのNiagaraライブラリは、一般的なHVACアプリケーション向けの標準化されたファンクションブロックを提供しています。暖房、冷房、熱回収、除湿のための機器、クローズドループ制御回路、シーケンス制御、および運転戦略は、各機能を個別にプログラミングすることなく、体系的に実装できます。これにより、複雑な制御戦略の透明性がさらに高まり、拡張しやすくなり、長期的に維持しやすくなります。

FAQ

多くのファンクションブロックには、動作状態、エラーメッセージ、メンテナンス機能、および手動操作がすでに組み込まれています。そのため、視覚化や文書化が容易で、上位システムとの統合も容易な、標準化されたアラームおよびステータス構造を実現できます。インテグレータは、一貫したプロジェクト標準のメリットを享受できるとともに、アラームや診断に関する時間のかかる手戻り作業を回避できます。

FAQ

これらのエンジニアリングツールにより、Niagara内で大量のデータを一元的に処理することが可能になります。データポイント、名前、タグ、アラーム、履歴、その他のプロパティは、構造化された形式でエクスポートし、カスタマイズした上で、再度インポートすることができます。これにより、数百から数千もの変更を、再現性があり一貫性のある方法で実施することが可能になります。その結果、時間を節約できるだけでなく、エラーの発生源を減らし、複数のプロジェクトにわたる標準化を容易に実現できます。

FAQ

これらのエンジニアリングツールやライブラリは、個々の建物から国際的な複数拠点への展開まで、あらゆる規模のプロジェクトに適しています。特に、繰り返し使用されるシステム構成、標準化されたルームコンセプト、大量のデータポイントを扱うプロジェクトにおいて、効率的で拡張性の高いNiagaraエンジニアリングの基盤を構築します。システムインテグレータは、再利用性の向上、一貫した品質、そしてプロジェクトの実施期間の大幅な短縮といったメリットを享受できます。