Light + Building 2024:持続可能なビルを重視
Light + Building 2024展示会
Light + Building 2024では、「Planning, installing, and operating for tomorrow, today」のスローガンの元、将来に備えた建物を見つける道程にお客様をご招待します。例えば、ESGの順守、CO₂削減、優れた設計の製品の効率的な使用、持続可能なビルオペレーションのトピックを取り上げます。
当社の専門家が、お客様と協力して持続可能なビルの未来を築くのを楽しみにしています。ホール11.0、ブースD74でお待ちしています。
当社ブースを体験してください Entdecken Sie unsere Themen-Highlights und Schwerpunkte durch einen Klick in den Messestand.
Planning for tomorrow, today
ビル設計では、持続可能な将来と効率的なビルオペレーションに基礎を置きます。しかしこれは、Head of Vertical Market Building TechnologyであるSebastian Palmer氏が説明するように、不可欠で業界にまたがる設計を通してのみ達成することができます。
Installing for tomorrow, today
優れた設計の製品の効率的な使用。Product Marketing Manager System Protection TechnologiesのAxel Rütherが、制御盤向けの当社製品が持続可能なビルにも貢献する方法をご説明します。
Operating for tomorrow, today
ドイツでの炭素排出量の約1/3は、建物が原因となっています。建物をより将来に備えたものにするにはどうしたら良いでしょうか?Marketing Manager Vertical Market Building TechnologyのLena Kuhlmannが、最初のアイデアをいくつか紹介します。
ビルの未来が今始まります。ご準備はできていますか。
All Electric Societyは、カーボンニュートラルな方法で生成されたエネルギーが、十分な量でいつでもどこでも利用可能になる世界のことです。しかし、持続可能な将来を実現するための多くの技術的ソリューションが既に利用可能であるのに、なぜ将来的な発展を待つ必要があるのでしょうか。
また、屋上設置型の太陽光発電システム、地下室の熱電併給プラント、ドアの前の充電ステーションなど、現代のビルでは、セクターカップリングは既に現実のものとなっています。生成、変換、貯蔵、配電から最適化されたエネルギー使用に至るまで、この未来に向けた技術的ソリューションをご紹介して、All Electric Societyを実現します。ご準備はできていますか。