MTP DESIGNER 発売までの期間を短縮し、高レベルな柔軟性を実現:MTP DESIGNERで、MTP準拠のモジュールをすばやく簡単に作成することができます。

MTP準拠のモジュールを作成中のコンピュータの前に座る人

課題


作成

増大する複雑性と要件

絶え間なく変化する社会においては、例えばシステムオペレータとシステムインテグレータは、短期間で変化する顧客要件に直面することが増えています。このため、製造システムは必要な市場要件に短期間で適応する必要があります。
モジュール式パッケージ(Module Type Package:MTP)を使用することにより、ユーザーはシステムのモジュール化において高い柔軟性を確保することができます。モジュールは再使用できるので、リソースも節約することができます。ただ、モジュールの自動化には多大な時間が必要であり、これをPOLに統合するのは非常に複雑な作業です。熟練作業者が不足している今、これに対応できるスペシャリストを確保するのはますます困難になっています。モジュール作成プロセスには多数の手動作業が伴うため、エラーの発生機会も多くなります。

ソリューション


MTP DESIGNERのロゴ、背景に画面

MTP DESIGNERによりエンジニアリングが簡単に

MTP DESIGNERは、加工工場においてモジュールを簡単かつ短時間で作成できるモジュール式エンジニアリングツールです。

このため、P&IDはプロセスエンジニアリングツールおよびプログラム本体から自動的にインポートでき、モジュールオートメーション用のサービスも生成可能です。モジュールのエンジニアリングはこれに基づいて行われます。モジュールはVDI/VDE/NAMUR 2658規格に準拠して生成されます。
これと並行して、P&IDに基づきコントローラのローカル表示が自動生成され、同時にその後のデータ伝送用にすべてのインターフェース(OPC UAタグ)が定義されます。次に、MTPファイルがオペレータにエクスポートおよび転送され、プロセスオーケストレーションレイヤー(Process Orchestration Layer、POL)への統合が行えるようになります。

フエニックス・コンタクトは、ABB(System 800xA)、COPA-DATA(ZENON)、Siemens(SIMATICS PCS neo)、Yokogawa(CIサーバ)などのさまざまなPOLプロバイダによるMTP DESIGNERのテストをすでに成功させています。

ステップ1:P&IDの統合

MTP DESIGNERのステップ1には、お使いのシステムのP&IDの伝送が含まれます。以下の動画では、当社のエキスパートOleg MakarovがP&IDツールからMTP DESIGNERへのすばやく簡単なデータのインポートを実演します。これが、MTP DESIGNERでのプロジェクト作業の基本となります。

ステップ2:プロジェクトの作成

MTP DESIGNERを使用すると、MTPファイルをPOLに統合することができます。
次に、MTP DESIGNERで作成したPLCプログラムがPLCnext Engineerに伝送されます。これによって、AXC F2152などのすべてのPLCnext Control上で、生成したファイルを利用できるようになります。このツールはモジュールのローカル表示も生成できるため、簡単にモジュールを試運転することができます。

モジュールエンジニアリングツールの製品シリーズには、関数とインターフェースについて記したライブラリ2個が含まれています。「モジュール式パッケージ(Module Type Package)FB」ライブラリには、PLCnext Engineerで使用可能なさまざまなファンクションブロックが含まれています。この拡張版である「モジュール式パッケージ(Module Type Package)HMI」ライブラリは、PLCnext Engineerへの統合が可能で、MTPコンポーネントの適切な表示を作成することができます。

MTP DESIGNERにおけるサンプルプロジェクトの作成

インタラクティブイメージマップ:MTP DESIGNERユーザーインターフェース
プロジェクト構造
プロジェクト構造には、プロジェクトで使用されるすべての要素が表示されます。また、このエリア内でサービスや手順を作成・管理することができます。
作業スペース
ここでは、P&IDマッピングイラストレーションが表示・管理されます
特性
ユーザーは、インターフェースやECLASSなどのオブジェクトに関する詳細を確認することができます。また、ここではプロジェクトの編集も行うことができます。
工具
すべての静的オブジェクトと動的オブジェクトがここで管理されており、ここから作業スペースに挿入することができます。
情報
このウィンドウで、ユーザーはファイルのインポートやエクスポートに関する詳細を確認することができます。このエリアには、潜在的なデータトラフィックエラーも表示されます。

システムメーカーである当社には、システムの作成から文書の提出に至るまでのサポートが可能な、簡単で信頼性の高いツールチェーンが必要です。MTP DESIGNERを使用すると、MTP準拠で一貫性があるシステムを実現し、コントローラ用のソフトウェアをプログラムすることができます。このプロセスの一部では、フエニックス・コンタクトのPLCnext Controlも使用しています。

Michael Nussbaumer - Pruess GmbH, Managing Director
Michael Nussbaumer

MTP DESIGNERの特長

  • MTPモジュールを並行して開発しながら、POLに直接統合可能
  • プログラミングではなくコンフィグレーション – ファンクションブロックはP&IDにより自動生成可能
  • カスタム化したHMI用ローカル表示をすばやく簡単に生成可能

お問い合わせ先


Anja Lang
Anja Lang
垂直市場管理 - プロセス産業 | 製品管理
貴社のプロジェクトでMTP DESIGNERを使用する上での特長についてご紹介します。