鉄道インフラにおける信頼性の高い電源 一部の信号テクノロジ部品については、動作電圧範囲を厳密に遵守しなければなりません。安全な鉄道運用に関するアプリケーション例で、詳細をご確認ください。

信号伝達システム付きの線路

アプリケーション

給電電圧が高すぎると信号ひずみが生じるため、操作の安全性が脅かされる安全関連の信号テクノロジ部品があります。したがって、このような機器の動作電圧範囲は、いかなる状況でも超えてはなりません。ただし、ここで言う過電圧はkV範囲における過渡過電圧ではなく、パーセント範囲での過電圧を指します。制御コマンドと信号テクノロジの安全関係モジュールに給電する電源には、安全文書の一環として出力電圧の大きさを考慮する必要があります。関連する予防措置を実装してエラーを予防する必要があります。独立した永続的電圧監視でこれらの要件を満たすこともできますが、非常に複雑です。

ソリューション

アプリケーション例:動作電圧範囲内で鉄道機器に給電

動作電圧範囲内で鉄道機器に給電

故障を事実上排除するため、フエニックス・コンタクトの製品ラインアップには、出力に二重のサージ保護を備えた電源があります。これにより、電源は二次側に例えば24 Vの電圧を確実に給電することができます。常時機器の状態をチェックできる点も、もう一つのメリットです。

Kontakt (ja)
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
電源

鉄道インフラ向け電源

適切な製品の詳細: