IoT Gateway向けのユニバーサルケースコンセプト 柔軟で堅牢、高い信頼性 – MyOmega Systems GmbH社はゲートウェイのケースソリューションとしてUCS電子機器用ケースを使用しています。ここで産業プロセスのデジタル化で重要な役割を果たしています。

物流用のユニバーサル電子機器用ケース
  • MyOmega Systems GmbH社はニュルンベルク(Nuremberg)のテクノロジ企業で、モノのインターネット(IoT)を物流およびブドウ園に取り入れています。
  • IoTアプリケーション向けに、柔軟なユニバーサルケースのコンセプトに基づくゲートウェイを開発する必要がありました。
  • フエニックス・コンタクトのユニバーサル電子機器用ケースUCSが、「d3」ゲートウェイ用のケースソリューションとして選択されました。
  • ゲートウェイの高い機能的柔軟性は、UCSケースシリーズの適応性に基づいています。

お客様情報


機械、製造、物流の監視と制御―MyOmega Systems GmbH社では、これがIoT戦略の一部としての「IoTエコシステム」の基幹ミッションです。「私たちは確立されたプラットフォームの経験に基づいてMYNXG IoTエコシステムを開発しました。」とMyOmega社のGeneral ManagerであるBernd Möller氏は説明します。

課題


カメラセンサによるレベル検知

Logistics 4.0:TracoBinカメラセンサによるレベル検知

MYNXG IoTプラットフォームの強みを非常によく示すアプリケーションの1つに、Cパーツ(通常低価格で高い調達コストを伴う部品)の物流があります。Cパーツ管理は調達プロセスの最適化に関するものです。物流チェーンの非常に重要な瞬間は常に、パーツの再注文が必要であることを認識することです。

Cパーツと呼ばれ、標準化された小型積載物のキャリアに保管されている部品の取り扱いは、問題があることが多いです。カンバン(Kanban)システムが解決策になります。この製造プロセス管理法では、供給と消費の場所での材料の実際の消費に注目します。「ここに示す弊社の物流アプリケーションでは、カメラセンサが小型積載物キャリアの充填レベルを検知し、関係するデータをd3ゲートウェイに伝えます」とMöller氏が説明します。「この自動化プロセスにより、在庫レベルを大幅に削減することができます。」

ソリューション


モジュール型ケースUCS

モジュール型ケースUCSにより、d3ゲートウェイの製造が簡素化されます。

ケースの選定では、MyOmega社はフエニックス・コンタクトのユニバーサルケースシステム(UCS)を選択しました。「弊社のハードウェアは産業環境で堅牢で信頼性が高くなければならないため、UCSケースシリーズは弊社にとって非常に便利なソリューションです」とMöller氏はその判断を説明しています。「さらに、ケース部品がモジュール型であることが非常に重要です。」

UCSケースは2つのまったく同一のハーフシェル、取外し可能な側面プレート、色のコントラストがはっきりしたコーナーインサートで構成されています。マザーボードの取付けにも使用されます。「非常に豊富なインターフェースにより、ユーザーの要件を満たすように、ゲートウェイを簡単に適合させることも可能です」とMöller氏は説明します。「ケースシステムUCSでは、関連する側面プレートを要件に適合させるだけで、簡単に4つすべての側面プレートを調整することができます。」

コーナーインサートの色は選択でき、すばやくまたコストを最適化したカスタマイズが可能です。2つのハーフシェルと側面プレートの色、それにモジュール型システムの個々の部品を合わせて、幅広い設計コンセプトを実行することができます。さまざまなアクセサリを使用することにより、d3ゲートウェイを必要に応じて制御盤内のDINレールや壁面への取付け、卓上への設置が可能です。

「弊社のハードウェアは産業環境で堅牢で信頼性が高くなければならないため、UCSケースシリーズは弊社にとって非常に便利なソリューションです。

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, 創設者兼CEO
MyOmega Systems GmbH社の創設者兼CEOの、Bernd Möller氏

MyOmega Systems GmbH社の創設者兼CEOの、Bernd Möller氏

伝送されたデータのMYNXGプラットフォーム上での表示

伝送されたデータのMYNXGプラットフォーム上での表示

小型積載物キャリアに組み込まれたインテリジェントなカメラモジュールTracoBinシステムが、868MHzの狭いISMバンドを使用してデータをd3ゲートウェイに送信し、そこで処理および解析を行って、重要な情報がクラウドに転送されます。最高1,500個のセンサが6時間おきに画像を伝送するため、ここで処理する大量のデータは迅速にクリアになります。もしこれが、その後の処理とゲートウェイ経由のクラウドへの通信のため、非常に低いレベルに限定できれば、ほとんど遅延のない動作が実装できます。その後MYNXGプラットフォーム上で表示され、モニタに出力されます。

製品


ユニバーサルケースUCS

ユニバーサルケースUCS

UCSシリーズのユニバーサルケースは、組込み機器に最適なソリューションです。IP40のケースは標準的な形状のプリント基板を外的影響から確実に保護します。組立式の側面プレートによって、カスタム指定の基板上高さのモジュール型ケースソリューションを実現します。

ポイント:


 UCSケース

MYNXGプラットフォームは既存のインフラに理想的に適用でき、ユニバーサルケースシステム(UCS)シリーズケースに基づくd3ゲートウェイは、産業プロセスのデジタル化の中心的な要素です。UCSケースシリーズは、ゲートウェイの将来の拡張段階に、確固たる基盤も提供します。Möller氏が説明します。「当社のゲートウェイの非常に高い機能的柔軟性が、UCSケースシリーズの適応性にマッチしています。」 MyOmega社のIoTプラットフォームは、「イニシアティブミッテルシュタンド(Initiative Mittelstand)」からも注目されました。これはドイツの中小企業の業績をたたえるものです。2018年には、MyOmega Systems GmbH社は産業および物流カテゴリーでIT Innovation Awardを受賞しました。