効率的なケーブル識別プロセス PMB Slovakia社は、フエニックス・コンタクト社のカスタマイズされたソリューションを活用し、ケーブル識別プロセスの最適化を進めています。THERMOMARK E シリーズとカスタマイズされたソフトウェアソリューションを組み合わせることで、ケーブル識別を大幅に簡素化する効率的なプロセスが実現します。

PMB Slovakia社で稼働中のTHERMOMARK E.WRAP印字システム
PMB Slovakia社の製造施設の外観

お客様情報 PMB Slovakia, s.r.o.社

PMB Slovakia社は、幅広い産業用途向けのケーブルハーネスおよびお客様仕様に合わせた配線ソリューションを専門に製造するメーカーです。2006年の設立以来、同社は国際的な顧客にとって信頼できるパートナーとしての地位を確立し、ケーブルアッセンブリの開発および量産の両方を提供しています。厳しい製造環境において、PMB社は小ロット生産や特注品から大量生産品に至るまで、あらゆる製品を製造しています。効率的で信頼性の高い識別プロセスは、生産性、トレーサビリティ、一貫して高い製品品質を確保する上で重要な役割を果たしています。PMB社は、品質、柔軟性、そして最新の製造技術を特に重視しています。

初期の状況と目標

これまでは、PMB Slovakia社では、標準的なロールプリンタを用いて、開放型の製造エリアでケーブル識別作業が行われていました。ラベルは個別に印字され、手作業で仕上げた後、手作業で貼り付けられました。このプロセスは多大な労力を要し、品質や効率にばらつきが生じてしまいました。製造需要の増加に伴い、PMB社は、業務を最適化し、手作業を削減し、プロセス全体の信頼性を向上させるソリューションを模索しました。同時に、使いやすさも重要な役割を果たしました。従業員は、自分のワークステーションで、直感的かつ直接、シスムを利用できる必要がありました。ある重要な要件により、このプロジェクトは非常にユニークなものになりました。PMB社は、デスクトップPCや複雑な認証ソフトウェアがなくても動作するソリューションを求めていたのです。

THERMOMARK E.WRAPを使用してケーブルマーキングを行っているPMB Slovakia社の従業員

手順とアプローチ

このプロジェクトは、フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK E シリーズに関する積極的なプレゼンテーションから始まりました。PMB社は、THERMOMARK E.WRAPアプリケータによって効率向上の可能性があると、すぐに認識しました。しかし、デスクトップPCなしで動作させるという要件は、標準的なソリューションだけでは対応しきれない課題となりました。その結果フエニックス・コンタクトは、現地チームと自社のソフトウェア専門家との間で緊密な連携を開始しました。お客様と緊密に連携し、いくつかのテスト段階を経てカスタマイズされたソリューションを開発し、継続的に最適化を行いました。実際の運用環境下でアプリケーションの検証を行うため、この期間中は貸与された機器が使用されました。この協調的な取組みと、充実した技術サポートが相まって、最終的には導入に成功しました。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは効率化を確実に実現:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動処理によりラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
ケーブル製造におけるTHERMOMARK E シリーズの印字システム

ソリューション


THERMOMARK E.WRAPによる自動ケーブル識別

プリンタ THERMOMARK E.WRAP

PMB社で使用されているTHERMOMARK E.300 Dプリンターは、THERMOMARK E.WRAPアプリケータと組み合わせて、E-WML……ワイヤ、ケーブル、ホースなどの円筒形の物体の識別用として、自己ラミネート式のワイヤラップラベルを処理します。このシステムは、シールラベルの印字と貼付を1つのステップで自動的に行います。保護ラミネートにより、この識別ソリューションは、汚れや摩耗から保護された非常に耐久性の高いマーキングを実現します。ラベルはしっかりと巻き付けられているため、かさばることがなく、例えばケーブルダクトなどを通して、電線やケーブルをスムーズに引き通すことができます。

バーコードスキャナーを使ってマーキングプロジェクトを選定しているPMB Slovakia社の従業員

カスタム指定のソフトウェアソリューション

このアプリケーションの中核をなすのは、プリンタを直接制御できるカスタマイズされたソフトウェアソリューションです。PCベースのワークフローに頼るのではなく、関連するすべてのマーキングデータが一元的に処理され、機器に直接送信されます。製造においては、プロセスは意図的にシンプルに保たれています。オペレータはバーコードをスキャンして適切なマーキング作業を選択し、プリンタのディスプレイ上で主要なパラメータを直接設定し、最小限の手間で処理を開始できます。柔軟に設定可能なラベルには、使用可能なスペースに応じて、例えばシリアル番号や、暦週や暦年といった製品固有の製造データに加え、動的に調整されたコンテンツなどを含めることができます。このソリューションは、対象を絞ったプログラミングを行うことで、TCP/IPを介してプリンタ本体に直接実装されました。フエニックス・コンタクトは、JScriptやプリンタ固有のコマンド言語などのテクノロジを活用して、お客様の要件にきめ細かく対応したアプリケーションを開発しました。

  • より高い生産性:
    マーキングは、1つの工程で印字・貼付が行われます。これにより、中間工程が省かれ、プロセスが大幅にスピードアップします。

  • 手作業の負担軽減:
    自動化されたプロセスと直感的に分かるワークフローにより、従業員の作業負荷が大幅に軽減され、エラーの可能性が最小限に抑えられ、一貫して高い品質が確保されます。

  • 高度な柔軟性:
    バーコードスキャンによってマーキングプロジェクトを柔軟に選択でき、多種多様な製品バリエーションや変化する製造要件に最適です。

  • PC不要の簡単操作:
    プリンタはバーコードスキャナによって起動されます。プリンタのディスプレイ上で、個々のパラメータを設定したり、進捗状況を確認したりでき、ソフトウェアは必要ありません。

当社は、フエニックス・コンタクトとの緊密な連携と、業界標準を超える的を絞った開発を通じて、現代のケーブルアッセンブリに対する要件に最適に適合し、将来性のあるソリューションを構築しました。

Michal Kucej - PMB Slovakia, s.r.o, Quality & Workshop Manager
PMB Slovakia, s.r.o.社のロゴ
PMB Slovakia社で、印字システムの操作方法に関する研修を行っている人

ポイント:

THERMOMARK E シリーズの導入と、カスタマイズされたソフトウェアソリューションを組み合わせることで、PMB社は識別プロセスを根本的に最適化しました。印字・貼付を1つの効率的な工程に統合することで、準備作業が不要となり、手作業の負担が大幅に軽減され、ワークフローが大幅にスピードアップします。同時に、標準化されたワークフローにより、プロセスの信頼性がさらに高まります。ヒューマンファクタの影響は最小限に抑えられ、エラーのリスクが低減され、一貫性のある高品質な識別が確保されます。さらにこのソリューションは、その貼付において高い柔軟性を備えています。さまざまなマーキング形式をすばやく選択してカスタマイズできるため、多岐にわたる製品や小ロット生産であっても、変化する要件に効率的に対応できます。また、PCに依存しない動作により、製造環境への統合が容易になり、日常の製造業務における複雑さも軽減されます。