Fremtidsbillede bliver til virkelighed i All Electric Society Park
Langs adgangsvejen til Phoenix Contact på lokationen i Blomberg er der skabt et nyt indgangsområde på et areal på ca. 7.600 m².
Det centrale her er en frit tilgængelig park, der gør fremtidsvisionen for All Electric Society håndgribeligt for alle og forklarer det på en forståelig måde. Et karakteristisk træk er et "træ" med en krone af solceller, der har en diameter på 12 m, midt i rundkørslen ved parken. Solcellepanelet kan dreje rundt om sin midterakse, så det altid er i den rigtige vinkel i forhold til solen.
Parken anskueliggør, hvordan All Electric Society kan blive en realitet, idet den viser flowet af energi lige fra udvinding, konvertering, lagring og distribution til optimeret energiforbrug. Virkelige applikationer illustrerer, hvordan sektorkobling fungerer, og hvilke teknologier der gør det muligt. Parken repræsenterer et billede af den virkelige verden i en nedskaleret form. Glaskuber til de respektive anvendelser, udendørs installationer og en pavillon med kontrolrum og mødelokaler udgør parkens udstillingsområder. Dette viser et helhedorienteret billede af den sparsomme brug af ressourcer baseret på eksisterende teknologier.
Oplev sektorkobling i All Electric Society Park
Den røde tråd gennem parken udgøres af strømmen af energi og data. Med dette tema placeres applikationer i en meningsfuld sammenhæng, og deres gensidige påvirkning vises. Udgangspunktet er produktion af vedvarende energi med sol og vind. I parken er det solarmoduler, der leverer den bæredygtige elektricitet. De er placeret på tagene af kuberne og ladestationerne, er integreret i pavillonens facade og brugt som gulvpaneler. Der er installeret omkring 550 solarmoduler i parken, og de leverer 155.000 kWh elektricitet om året. Vindenergi er i parken eksemplificeret med en vindmøllenacelle, som man kan gå ind i, og et vindtræ. Selv små vindbevægelser får dens grønne plastikblade, der fungerer som turbiner, til at dreje rundt og generere energi. Med sine 36 blade, de såkaldte aeroleaves, kan vindturbinetræet generere i alt 10,8 kWp elektricitet.
Da ressourcerne fra sol og vind ikke altid er tilgængelige i samme mængde, skal det være muligt at lagre overskudsenergi og frigive den igen, når der er brug for det. Til det formål bruges f.eks. batterilagringssystemer. Det betyder, at energiforbrugerne kan forsynes med denne energi når som helst, når der er behov for det. Energiforbrugerne i parken er bygningerne, de elektriske ladestationer og applikationerne i selve parken. Disse forbrugere bruges også til at demonstrere forskellige optimeringstiltag, der tjener til at reducere energibehovet og ressourceforbruget.
Den elektriske forbindelse mellem energiproduktion, -lagringsenheder, -forbrugere og mellemspændingsnettet foregår via en lokal netværksstation. Et energistyringssystem sikrer en balance mellem producerende enheder, lagringsenheder og forbrugere. Energien leveres således i de nødvendige strøm- og spændingsområder. Dette system registrerer alle relevante karakteristiske data og styrer de tilsvarende energistrømme via den lokale netværksstation. I All Electric Society Park er der dog ikke kun brug for elektrisk energi, men også andre energikilder. Kuberne og pavillonen i parken skal for eksempel forsynes med varme eller kulde. Denne energistrøm styres af et uafhængigt energistyringssystem til opvarmning og køling. Her tages der også højde for og anvendes varmetab, der opstår under omdannelsen af energi. Der anvendes en islagertank med to varmepumper.
De to uafhængige energistyringssystemer "elektrisk energi" og "varme/køling" kombineres og styres centralt i et overlejret energistyringssystem. Dette styrer hele parken på alle energiområder.
Energieffektivitet som en vigtig byggesten i All Electric Society
Effektivitetstiltag, der reducerer energiforbruget, er lige så vigtige som at indsamle og evaluere data om energiforbrug og energiproduktion for at kunne styre energistrømmen. Dette er et vigtigt punkt, når All Electric Society skal gøres til virkelighed. Kun med en yderligere reduktion i efterspørgslen efter primærenergi gennem effektivitetstiltag kan en energiforsyning baseret på vedvarende ressourcer fungere. Parken viser, hvordan dette kan gøres med energioptimeret bygningsdrift.
Effektivitet er også tæt forbundet med bæredygtighed. Dette aspekt er der også taget højde for i parken: Pavillonen er bygget efter "Cradle to Cradle"-princippet, hvor der kun er kun brugt materialer, der kan genbruges. Denne tilgang til en kontinuerlig og konsekvent cirkulær økonomi sætter bæredygtig produktion i forgrunden.
All Electric Society Park står for bæredygtig brug af ressourcer og er dermed et eksempel på realiseringen af All Electric Society.
Parken har været åben for besøgende siden september 2023. På den side, der er linket til nedenfor, ligger der omfattende information, som kan give et første overblik. På den måde kan besøget planlægges på forhånd.