Det er lidt større end en fodboldbane. Med All Electric Society Pavillion som centrum for parken formidles det, hvad All Electric Society betyder hos Phoenix Contact, og hvordan sektorkobling bidrager til en optimal strøm af vedvarende energi.
Velkommen til the All Electric Society Park
Oplev, opdag og udforsk fremtiden:
Hvor pålidelige er vedvarende energikilder? Hvor får vi energi fra, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser? Hvorfor er der forskellige måder at oplade en elbil på? Og hvordan kommer den grønne elektricitet egentlig ind i bilen, ind i en bygning eller i produktionen?
Svarene på disse og andre spændende spørgsmål finder du i vores All Electric Society Park: Oplev live med os i Blomberg, hvordan energi produceres, lagres, distribueres, og hvordan energiforbruget optimeres – og hvordan alle disse områder hænger sammen.
Planlæg dit besøg hos os
- Åbningstider All Electric Society Pavilion og Cubes: Mandag til søndag fra 7:00-21:00.
- Der er fri adgang til All Electric Society Park, som kan besøges når som helst.
- Adgang: Besøget er gratis.
- Målgruppe: Parken er velegnet til alle aldersgrupper. Forklaringen af applikationerne er især udformet for at hjælpe børn og ikke-specialiserede besøgende med at forstå emnerne omkring All Electric Society.
- Adresse: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg
Overblik over the All Electric Society Park
All Electric Society Park er designet, så du selv kan arbejde dig igennem. Der findes forskellige informationskilder til dette formål.
Du kan se følgende på skærmene i glaskuberne og i pavillonen:
- Oversigt over All Electric Society Park med alle energi- og datastrømme og informationsvinduer i "PARK"-visningen.
- Forklarende videoer, der passer til terningens tema i "CUBE"-visningen.
- Visningen "EXPERTS" giver mere detaljerede tekniske oplysninger.
Det er touch-skærme, så man selv kan vælge, hvad man vil se. I glaskuberne er der indbygget interaktioner, der passer til pågældende emne. Med disse legende elementer kan du selv prøve, hvad teknologien i All Electric Society kan gøre.
QR-koder findes på forskellige genstande i hele parken. Disse kan scannes med en smartphone for at få yderligere oplysninger om objektet.
Det bedste sted at starte dit besøg er The All Electric Society Pavilion. Det står dig frit for at vælge de andre stationer.
Hvad er the All Electric Society?
I the All Electric Society anvendes kun elektrisk energi baseret på vedvarende energi. Bæredygtig handling er ikke automatisk ensbetydende med at undvære. Det drejer sig om at sikre, at de eksisterende ressourcer anvendes optimalt og er lige tilgængelige for alle mennesker i verden.
Dette er muligt ved hjælp af sektorkobling: Sammenkobling af alle relevante livs- og arbejdsområder som f.eks. mobilitet, energi, infrastruktur og industri til et samlet system. Her distribueres energi i overensstemmelse med efterspørgslen og på en automatiseret måde. Så den altid er tilgængelig, hvor der er brug for den.
En god idé for fremtiden, kompakt præsenteret
Den sikrer, at vindenergianlæg drives i stor højde: nacellen. Normalt er dette følsomme område kun tilgængeligt for specialister, men i vores park har du ikke kun mulighed for at se maskinhuset på nært hold, men også for at komme ind i det.
På området vil interaktive glaskuber give de besøgende mulighed for at opleve the All Electric Society's tematiske områder på en legende måde. Alle kuber er intelligent forbundet med hinanden. Det betyder, at man altid ved, hvor meget energi der er til rådighed, og hvor der er brug for den.
Omkring 550 solcellemoduler i All Electric Society Park sikrer, at den kan forsynes fuldt ud med vedvarende energi. Ud over tagmoduler eller solcellemoduler integreret i vinduer er der 26 m² gangbare solcellebelægninger integreret i fortovene.
Forbinder alt indbyrdes i All Electric Society Park. Der strømmer elektricitet gennem kabler med en samlet længde på 7 km, mens yderligere 12 km kabel er nødvendige for dataforbindelsen.
All Electric Society Park - Making Off
FAQ
Ja. Der er også adgang med kørestole, barnevogne osv.
Nej. I All Electric Society Park forklares de grundlæggende principper for en bæredygtig og levedygtig verden på en sådan måde, at de tekniske løsninger kan forstås også uden forudgående kendskab.
Ja, type 2 AC ladestationer med 22 kW (32 A/400 V) er tilgængelige mod et gebyr. Disse ladestationer giver mulighed for ad hoc-opladning via et girokort og opladning via roamingtakster.
Du bør afsætte 60 til 90 minutter til dit besøg, så du kan se det hele i ro og mag. Det afhænger selvfølgelig af, hvor meget du er interesseret i de enkelte emner.
Toiletterne er placeret i kælderen i All Electric Society Pavillon. Der er adgang via den udvendige trappe på siden af bygningen.
Kørestolsbrugere bedes ringe på klokken ved døren til trappen i pavillonens stueetage. Vi gør derefter vejen til liften mulig.