Løsninger til baneteknik

I 100 år har vi bistået vores kunder som en pålidelig partner inden for baneindustrien. Et køreledningsarmatur helt tilbage i 1923 var det første produkt på markedet. Også i fremtiden vil vi være der for dig: Med smarte løsninger til baneteknik, der muliggør en sikker drift samt digitalisering af baneinfrastrukturen.
ICE kører igennem en banegård

I praksis


Vores Railway Competence Center Oplev Phoenix Contact-produkter på en rigtig jernbaneapplikation

Railway Competence Centre, som demonstrerer vores jernbanespecifikke produkter i en virkelig applikation, blev etableret hos Phoenix Contact. Dette omfatter feltelementer i jernbaneinfrastrukturen som f.eks. signaler, sporskifter og hjulsensorer. Styringsopgaverne simuleres i koblingshuset, hvor du kan opleve funktionerne på første hånd. Her kan du gøre dig bekendt med brugen af Phoenix Contact-produkter og diskutere udfordringerne i baneindustrien med vores eksperter. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte os.

Tordenvejr ved jernbanestationen

Scheidt & Bachmann bruger CLIXTRAB til overspændingsbeskyttelse i kontrol- og sikkerhedsteknologi

Det reviderede DB-direktiv 819.0808 stiller høje krav til overspændingsbeskyttelseskoncepter i elektroniske og digitale signalsystemer. Signalanlægsproducenten Scheidt & Bachmann bruger CLIXTRAB-overspændingsbeskyttelse fra Phoenix Contact til dette formål.

For at vi ikke skal miste tid med de mange elektriske til- og frakoblingsprocesser, der udføres under test og simuleringer, besluttede vi os for den direkte Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, Forskning og udvikling
Rudolf Mühlenbein fra Voestalpine Signaling
Direkte Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact i diagnosesystemet fra Voestalpine

Voestalpine Signaling satser på Push-in-klemmer til togdrift for større sikkerhed

Tidsbesparelse og nem håndtering var afgørende kriterier for Voestalpine Signaling, da de skulle vælge den rigtige tilslutningsteknik til deres diagnosesystemer til jernbanetransport. Find ud af, hvordan Voestalpine overvandt udfordringerne inden for sikkerhed og godkendelse, og hvorfor samarbejdet med Phoenix Contact blev en vigtig del af deres løsning.

Grundlæggende viden om baneteknik


Railway Guide
Vejledning i EN 45545 – brandbeskyttelse i skinnekøretøjer

Korrekt anvendelse af normer og standarder danner grundlaget for en smidig jernbanedrift. En vigtig standard er EN 45545, som regulerer brandbeskyttelse i skinnekøretøjer. For at gøre denne jernbanerelevante standard mere forståelig har vi udarbejdet denne vejledning med fokus på "Elektroteknisk udstyr". Her får du baggrundsoplysninger om EN 45545, EN 45545-2 og kravene til elektriske komponenter. Få vigtige oplysninger til kontrol og evaluering af brandsikring.

Download nu
Forsiden af vejledningen til EN 45545 Brandsikring af skinnekøretøjer med fokus på "Elektroteknisk udstyr"

Interferensspænding Forståelse og beregning af interferensspænding

Med denne video vil vi gerne informere dig om principperne for baneteknik. Få mere at vide om beregning af interferensspændingen i kabler, der er lagt ved siden af sporet. Det giver dig mulighed for at vurdere virkningerne på din applikation og udlede foranstaltninger til sikker og pålidelig jernbanedrift.