Energi efter behov takket være batterilager

Realiser effektive og pålidelige batterienergilagringssystemer (BESS) med innovative komponenter og teknologier fra Phoenix Contact.
Vedligeholdelsespersonale ved siden af batterilagre med solcelleanlæg
Kvinde foran batterilager med solnedgang og vindenergianlæg i baggrunden

Batterienergilagringssystemer Når solen går ned, begynder vores arbejde

Solen skinner ikke hele tiden, og vinden blæser ikke hele tiden, men der er brug for energi hele tiden. Batterilagringssystemer er løsningen på en uafhængig energiforsyning på trods af ustabile energiproducenter. For at sikre pålidelig drift af dit batterilager tilbyder Phoenix Contact en omfattende produktprogram til batterilagre i forskellige størrelser og anvendelser.

Oplev vores serviceydelsesprogram til dit batterilager


Dine fordele med Phoenix Contact


  • Omfattende, harmoniserede produktløsninger i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (f.eks. IEC, UL)
  • Komponenter, systemer og teknologier, der er gennemprøvede i praksis, til pålidelig og servicevenlig drift af batterilageret
  • Enkel integration takket være standardiserede grænseflader, automatiseringsløsninger og fælles protokoller
  • Skalerbarhed og fleksibilitet takket være modulære løsninger til tilpasning til forskellige systemstørrelser
  • Kompetent projektrådgivning i et partnerskab med vores BESS-eksperter inden for batterienergilagringssystemer, der identificerer optimeringspotentiale og de bedst mulige løsninger

Anvendelser af batterilagringssystemer

Brinttank
Batterilagre kan integreres i hybridsystemer, der kombinerer forskellige P2X-teknologier, såsom Power-to-gas (brint) og Power-to-heat (varme). Det giver mulighed for en fleksibel og effektiv udnyttelse af den producerede energi.
Vind- og solcellepark med batterilagringssystemer
For at modvirke volatiliteten hos producenterne af vedvarende energi vil netunderstøttende lagring i storskala spille en central rolle i det fremtidige energilandskab. De sørger for den nødvendige stabilisering af nettet ved manglende solskin eller vindstille vejr.
Ladestationer til elektromobilitet
Energilagringssystemer er en vigtig komponent i en pålidelig ladeinfrastruktur. Selv på steder med begrænset netkapacitet gør de det muligt at installere lynladestationer uden behov for omfattende opgraderinger af nettet.
System til lagring til hjemmebrug i garagen
I private husholdninger bruges batterilagre ofte i kombination med et solcelleanlæg, en vekselretter og en vægboks. Her bruges de til at optimere egetforbruget. På den måde opnås omkostningsbesparelser og energiuafhængighed.
Anvendelse af jævnstrøm i produktionen
Batterilagre kan nemt integreres i industrielle jævnstrømsnet. De er en fleksibel løsning til at klare spidsbelastninger og øger anlæggets effektivitet. Samtidig er der betydeligt færre konverteringstab.
Indenfor i et datacenter
I datacentre sikrer energilagre en uafbrudt strømforsyning, selv i tilfælde af strømsvigt. På grund af følsomheden og det mulige tab af data er høj tilgængelighed afgørende for driften.

FAQ: Batterilagringssystemer


Indvendigt billede af et energilager
Menneskehånd, der holder kloden
Et batterilager i AES Park indvendig
Et hav af lys på halvkuglen
Indvendigt billede af et energilager

Forkortelsen BESS svarer til det danske begreb batterienergilagringssystem. Et batterienergilagringssystem (BESS) er en vigtig komponent i moderne energiinfrastruktur. Denne teknologi gør det muligt at lagre elektrisk energi effektivt og frigive den igen, når der er brug for det. Det vil være et afgørende bidrag til at sikre en mere ensartet og pålidelig energiforsyning i fremtiden.

Menneskehånd, der holder kloden

I lyset af den stigende andel af vedvarende, flygtige energikilder i det globale energimix er batterilagringssystemer et uundværligt værktøj til at gennemføre en bæredygtig og effektiv energiomstilling. Når alt kommer til alt, skal der også sikres en kontinuerlig energiforsyning i fremtiden. Batterilagringssystemer implementerer intelligent og optimeret energistyring ved at lagre overskudsenergi på tidspunkter med lav efterspørgsel og frigive den på spidsbelastningstidspunkter. Svingende købs- og forbrugsmængder udlignes således. Derfor er batterilagringssystemer en væsentlig komponent i en elektrificeret verden og derfor en vigtig søjle i All Electric Society.

Et batterilager i AES Park indvendig

Batterilagringssystemer har mange fordele, som gør dem til en attraktiv løsning for husholdninger og virksomheder. De gør det muligt at bruge egenproduceret elektricitet effektivt og være mindre afhængig af eksterne energikilder. Det øger energiuafhængigheden, fordi man ikke behøver at købe elektricitet fra nettet. Batterilagre bidrager også til omkostningsbesparelser, da de udnytter lagret energi i dyre spidsbelastningsperioder og dermed reducerer elomkostningerne. Batterilagre understøtter også brugen af elektricitet fra vedvarende energikilder og hjælper med at reducere CO₂-udledningen. De bidrager derfor positivt til miljøbeskyttelsen.

Et hav af lys på halvkuglen

Den nødvendige batterilagringskapacitet vil vokse uforholdsmæssigt meget i de kommende år. Der forventes at være behov for en samlet kapacitet på 2.500 GWh i 2030. En stor del af dette udgøres af netunderstøttende storskala-lagringssystemer.
Denne udvikling drives frem af den massive udbygning af vedvarende energi. Det skyldes, at den installerede kapacitet forventes at stige med 5.520 GW frem til 2030. For at kompensere for udsving i tilførslen og sikre netstabiliteten på lang sigt kræver den dermed forbundne øgede volatilitet i energisystemet effektive lagringsløsninger.

Whitepaper
Grøn energi til fremtidens samfund

Energilagre spiller en central rolle i et All Electric Society (AES). Whitepaperet undersøger betydningen af energilagring som et kerneelement i AES og analyserer egnede lagringsteknologier til sektorkobling. Få mere at vide om anvendelsesmulighederne og markedsudviklingen for de forskellige typer af energilagringssystemer.

Download Whitepaper gratis
Lagring af batterienergi

Energilagringssystemer i form af batterier gør energiforsyningen mere uafhængig og klimavenlig. Kun ved hjælp af sådanne teknologier kan man sikre optimal udnyttelse af den tilgængelige energi.

Team af eksperter i batterilagring - Phoenix Contact,
Phoenix Contacts team af eksperter inden for batterilagring