Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.

  • Filtreler:
  • Uygulanan Filtreler (1):
Tablet bilgisayarla uzaktan erişim

mGuard Secure Cloud sürüm 3.1 pazara sunuldu

Phoenix Contact'ın mGuard Secure Cloud'ı dünya çapındaki makine ve sistemlere güvenli uzaktan erişim sağlar. Sürüm 3.1 hemen geçerli olmak üzere kullanıma sunuldu.

Toprak nemini ölçmek için LoRaWAN sensörü

Talep odaklı sulamanın temeli olarak çevresel izleme

Suyu sorumlu bir şekilde kullanmak her zaman önemli olmuştur ve bu özellikle iklim değişikliği zamanlarında daha da geçerlidir. Kapsamlı çevresel izleme, sel veya kuraklık gibi olağanüstü olayları daha yönetilebilir hale getirmeye yönelik ilk adımdır. Örneğin kentsel ortamlarda toprak nemi yeşil alanlarda ölçülür. Talep odaklı sulama bu şekilde gerçekleştirilir.

Temassız IO-Link iletimi için IO-Link kuplörleri

Temassız güç ve veri iletimi için yeni NearFi kuplörler

Phoenix Contact, temassız güç ve veri iletimi için portföyüne yeni IO-Link kuplörleri ekliyor. Yenilikçi ürün, mevcut otomasyon sistemlerindeki IO-Link cihazları arasında temassız veri alışverişi sağlar ve kullanıcılar için sayısız avantaj sunar.

Cellulink ürün gamı

Yeni endüstriyel dış mekân hücresel router'lar

Phoenix Contact uzaktan haberleşme portföyünü endüstriyel dış mekân hücresel router'ları içerecek şekilde genişletiyor. Cellulink ürün gamı, network özellikli cihazları dünya çapında hücresel şebekeye bağlar ve IEC 62443-4-2'ye uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

6 GHz bandı için iki yeni WLAN modülü

6 GHz bandı için yeni WLAN modülleri endüstriyel otomasyonu iyileştiriyor

Phoenix Contact, yeni 6 GHz frekans bandı için Wi-Fi 6E'ye (IEEE 802.11ax) uygun versiyonlarla Endüstriyel WLAN client modülleri portföyünü genişletiyor. Bu, Wi-Fi 6E modüllerinin yeni IEEE 802.11ax özelliklerinin tüm potansiyelinden yararlanmak için kullanılabileceği 24 yeni ücretsiz iletim kanalı sağlar.

FL SWITCH 5900

Endüstri için yeni 19 inç rak montajlı yönetilebilir switch'ler

Phoenix Contact, Hannover Messe 2025 fuarında 19 inç formatında yeni bir yönetilebilir switch portföyü sunacak. Dört adede kadar 10 Gigabit bağlantı noktasına sahip FL Switch 5900 serisi switch'ler, yüksek veri performansı, kapsamlı güvenlik işlevleri ve modern TSN mekanizmaları sunar.

Bir DIN rayı üzerinde Termitrab complete APL aşırı gerilim koruması

APL uygulamaları için yeni aşırı gerilim koruması

Phoenix Contact'ın Termitrab complete ürün gamındaki SPE ve APL uygulamaları için yeni aşırı gerilim koruması uluslararası standartları karşılar ve proses otomasyonunda potansiyel olarak patlayıcı alanlar için kapsamlı koruma sağlar.

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) özellikli WLAN 1000 serisi

Endüstriyel otomasyon için Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) özellikli güçlü WLAN modülleri

Phoenix Contact, endüstriyel network ürün portföyünü Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) teknoloji standardına uygun WLAN client modülleriyle genişletiyor. WLAN 1000 serisindeki yeni modüller, 160 MHz bant genişliğinde 2.402 Mbps'ye kadar WLAN brüt veri hızlarını destekler.

Bina otomasyonu için REG switch'ler

Bina otomasyonu için yönetimsiz switch'ler

Phoenix Contact, bu yılın Frankfurt Light + Building ticaret fuarında bina otomasyonuna yönelik yeni yönetimsiz REG switch serisini tanıttı. Bunların REG formatı, özellikle bina dağıtım panolarında kullanım için tasarlandıkları anlamına gelmektedir.

LoRaWAN armatür kontrol ünitesi

Sokak aydınlatması için LoRaWAN armatür kontrol ünitesi

Phoenix Contact'ın sokak aydınlatmasına yönelik yeni LoRaWAN armatür kontrol ünitesi, enerji tüketimini azaltmayı, armatürlerin servis ömrünü uzatmayı ve ihtiyaç duydukları bakım miktarını azaltmayı mümkün kılıyor.

Ethernet medya dönüştürücü ürün serisi

Yeni nesil Ethernet medya dönüştürücüler

Phoenix Contact, her biri belirli endüstriyel ortamlar ve zorluklar için tasarlanmış üç yeni medya dönüştürücü ailesini pazara sunuyor.