Makine emniyeti Makine emniyeti, modern makine imalatında merkezi bir unsurdur. İnsanları korur, üretim proseslerini güvence altına alır ve yasal gerekliliklere uyar. Phoenix Contact size fonksiyonel emniyet için kapsamlı çözümler sunar: Standartlarla uyumlu, ölçeklenebilir ve geleceğe dönük.

Güvenlik çitinde acil duruş
İnteraktif görüntü haritası: Makine imalatında fonksiyonel emniyet
Emniyet fonksiyonlarının optimal tasarımı
Makinenin güvenli işletimi için emniyet fonksiyonlarının standarda uygun ve ekonomik tasarımı.
Emniyet fonksiyonlarının optimal tasarımı
Emniyetin her yönü için kapsamlı destek
Planlamadan işletime kadar makinenizdeki emniyet uygulamasının tüm yaşam döngüsü boyunca uzman desteği.
Emniyetin her yönü için kapsamlı destek
Tutarlı dokümantasyon
Tutarlı ve standarda uygun belgeleme, doğrulanabilir yasal koruma için ön gerekliliktir.
Tutarlı dokümantasyon
Hızlı devreye alma ve onay
Emniyet fonksiyonlarının optimum tasarımı, makinenin hızlı işletmeye alınmasını ve onaylanmasını sağlar.
Hızlı devreye alma ve onay
Makinelerin güvenli şekilde ve standartlara uygun olarak planlanması
Ayrıntılı bir güvenlik değerlendirmesi, emniyet fonksiyonlarının optimum tasarımı için bir ön gerekliliktir. Bu, montaj ve işletmeye alma için gereken zamanı ve işçiliği büyük ölçüde azaltır.
Makinelerin güvenli şekilde ve standartlara uygun olarak planlanması

Ürüne genel bakış

Phoenix Contact, makine imalatında fonksiyonel emniyet uygulamaları için çok çeşitli SIL-onaylı ürünler sunmaktadır.

Başarı öyküleri ve uygulama örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Onlarca yıllık deneyimi, yenilikçi ürünleri ve küresel ağı ile Phoenix Contact, makine imalatında makine emniyeti için güvenilir ortağınızdır. Risk analizi ve uygun bileşenlerin seçiminden devreye almaya ve güvenlik işlevlerinizin doğrulanmasına kadar sizi destekliyoruz.

Makine emniyeti neden belirleyicidir?

Günümüzün giderek otomatikleşen endüstriyel ortamında, makine ve sistemlerin güvenilir bir şekilde korunması esastır. Makine emniyetine yönelik çözümlerimiz, EN ISO 13849-1 ve EN 62061 Makine Yönetmelikleri gibi yasal gereklilikleri karşılamanıza ve aynı zamanda üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

  • İnsanların ve makinelerin korunması
  • Yasal standartlara uygunluk
  • Duruş sürelerinin en aza düşürülmesi
  • Daha yüksek sistem sürekliliği

Standartlara uygun güvenlik: Dünya çapında kullanılabilir

Phoenix Contact uluslararası güvenlik standartlarını uygulamanıza yardımcı olur. Ürün ve çözümlerimiz dünya çapında kullanılabilir ve makinelerinizi ihraç etmek için ilgili tüm gereksinimleri karşılar.

Desteklenen standartlar:

Makinelerin emniyetine ilişkin gereklilikler ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu, küresel odaklı makine üreticileri için belirleyici bir faktördür.

Dünya haritası
Dünya haritası
Dünya haritası
Dünya haritası

Avrupa'da Makine Yönetmeliği standardı belirlemektedir. Yönetmelik, uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen temel güvenlik gereksinimlerini tanımlar. Kullanmak isteğe bağlıdır, ancak yasal avantajlar sunar. Resmi bir onay gerekmez – CE işareti ve üreticiden alınan bir uygunluk beyanı yeterlidir. Onaylanmış bir kuruluş sadece yüksek riskli ürünler için devreye girmelidir. AB Makine Yönetmeliği 2023/1230 'un yeni gereklilikleri 27 Ocak 2027 tarihine kadar uygulanmalıdır.

Dünya haritası

ABD'de OSHA standartları geçerlidir ve bu standartlar öncelikle operatörlere hitap etmekle birlikte dolaylı olarak imalatçılara da yükümlülükler getirmektedir. ANSI ve UL standartları yasal olarak bağlayıcı değildir, ancak sözleşme gereği gereklidir. Pazar gözetimi yoktur, ancak işletmeye alma için bir NRTL'den (Ulusal Olarak Tanınan Test Laboratuvarı) test işareti gereklidir.

Dünya haritası

Çin birçok uluslararası standardı benimsemiştir, ancak bunlar her zaman güncel değildir. CCC sertifikası sadece belirli bileşenler için zorunludur. Makine emniyeti öncelikle gümrük kontrollerinden ve bölgesel standartlardan etkilenmektedir.
Japonya, ISO 13849-1 ve IEC 62061 gibi uluslararası standartları ulusal JIS standartlarına aktarmıştır. Avrupalı makine üreticileri için bu, ihracat yaparken ek teknik engeller olmadığı anlamına gelir.

SSS

Makine emniyeti hakkında sık sorulan sorular

1. Makine imalatında makinelerin emniyeti ne anlama geliyor?
Makine emniyeti, makinelerin neden olduğu tehlikeleri önlemeye veya en aza indirmeye hizmet eden tüm teknik ve organizasyonel önlemleri içerir. Makine Yönetmeliği gibi yasal gerekliliklere uyarak insanları, makineleri ve prosesleri zarardan korumak amaçlanmaktadır.

2. Fonksiyonel emniyet ile makinelerin genel emniyeti arasındaki fark nedir?
Makine emniyeti, tüm koruyucu önlemler için kullanılan genel bir terimdir. Fonksiyonel emniyet, özellikle acil duruş durumunda bir motorun güvenli bir şekilde kapatılması gibi güvenlikle ilgili kontrol fonksiyonlarını ifade eder.

3. Makine emniyetini tasarımıma nasıl entegre edebilirim?
Tasarım aşamasının başlarında bir risk değerlendirmesi yapın. Bu analiz, daha sonra sertifikalı bileşenler kullanılarak uygulanan uygun güvenlik işlevlerini tanımlamak için kullanılır. SISTEMA veya Pascal gibi araçlar doğrulama konusunda yardımcı olur.

4. Güvenlik önlemlerimin etkili olduğunu nasıl kanıtlayabilirim?
EN ISO 13849-2 veya EN 62061 uyarınca doğrulama, etkinliğin kanıtlanmasını sağlar. Bu, uygulanan güvenlik işlevlerinin gereklilikleri karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesini içerir. Belgelendirme, test raporları ve geçerli tüm TÜV sertifikaları doğrulamaya dahildir.