Emniyet kapısı switch'i

Akıllı emniyet kapısı izleme Birkaç emniyet kapısı switch'inin güvenli seri bağlantısı

Eğer tehlikeler tasarım önlemleriyle kabul edilebilir bir düzeye düşürülemiyorsa makinelerde daima güvenlik ekipmanı gereklidir. Üretim sürecine müdahale edilmesi gereken durumlarda,emniyet kapıları, paneller veya kanatçıklar gibi hareketli muhafazalar takılır. Çalışanlar işletim veya servis için emniyet kapısını açtıklarında, hareketli ve potansiyel olarak tehlikeli fonksiyonlar kapatılmalıdır. Emniyet switch'lerinden ve izleme komponentlerinden oluşan bir güvenlik kilidi ünitesi, emniyet kapısının konumunu izlemek için kullanılır.

Temassız emniyet switch'i PSRswitsch

Muhafazaların izlenmesi

Güvenlikle ilgili sistemleri kurarken yapılan yaygın bir uygulama, bir tek emniyet rölesiyle veya güvenlik değerlendirmesini üstlenen bir emniyet PLC'siyle birkaç emniyet kapısı switch'inin mantıksal seri bağlantısıdır. Kilitleme cihazlarının yedek mekanik kontaklarla mantıksal seri bağlantısı ile ilgilenirken, bir tek hata tespit edilemeyebilir. Bu nedenle, çok sayıda emniyet kapısının eşzamanlı olarak veya sorun giderme işleminin bir parçası olarak belirli bir düzende açılması muhtemeldir. Bu durumda, bir switch kontağının tek hatası tespit edilmeden kalacak ve bu da zincirleme olarak çok sayıda arızaya ve tehlikeli bir olaya yol açabilecektir. Bu nedenle, bir seri bağlantı için DIN EN ISO 13849-1'e göre maksimum diyagnostik kapsam DC akımına uyulmalıdır.

Emniyet kapısı switch'lerinin seri bağlantısı

Emniyeti sağlarken yapılan mantıksal seri bağlantı

PSRswitch, kompakt tasarımlı bir elektronik, RFID-kodlu, temassız emniyet switch'idir. Bir entegre zekâ ve uyumlu değerlendirme cihazı kombinasyonu sayesinde, kullanıcılara seri bağlantılar için bile müdahaleye karşı en yüksek düzeyde koruma ve güvenlik sunar. Sabit düzey emniyetli mantıksal seri bağlantı, iki güvenli giriş ve çıkış ile uygulanır. Çıkışlar doğrudan zincirdeki bir sonraki switch'in girişlerine bağlanabilir. Switch'te veya kablajdaki herhangi bir arıza (takılma arızaları) derhal algılanır ve hızlı yer tayini ve düzeltme için görüntülenir. Saha kablajında artan maliyet baskısına yanıt olarak, doğrudan cihaz üzerindeki bir 8-pinli M12 bağlantısı sensörden distribütörlere ve güvenli I/O modüllerine kadar uyumlu SAC kablolama konsepti sağlar. Kablolamayı basitleştirmek için, doğrudan switch üzerinde bir başlatma devresi (reset düğmesi) uygulanabilir ve böylece kontrol panosu için uzun kablo geçişlerine ihtiyaç kalmaz.

RFID transponder teknolojili temassız PSRswitch emniyet switch'i

Müdahaleye karşı yüksek koruma

RFID transponder teknolojisi, uzun süredir güvenli sensör teknolojisinin bir parçası olmuş, sensör ve aktüatör arasında sinyallerin kodlu değiş tokuşunu mümkün kılmıştır. Bundan dolayı, PSRswitch'ler üç farklı sensör ve bir üniversal aktüatör uygulamak suretiyle DIN EN ISO 14119'un iki kodlama seviyesini karşılamaktadır. Yüksek kodlama düzeyine sahip Unicode ve Fixcode sensörler, ilk aktüatör tanıtıldıktan sonra Fixcode sensörüne başka aktüatörlerin tanıtılamaması bakımından farklılık gösterir. Multicode sensörler daha düşük bir kodlama düzeyine sahip olup tüm aktüatörleri kabul ederler. Bu tip switch'ler, öngörülebilen herhangi bir şekilde atlanamayacak şekilde seçilmeli ve monte edilmelidir. Bu, örneğin operatörün ulaşamayacağı bir yere veya gizli bir konuma monte edilerek sağlanabilir.

IO-Link'li akıllı emniyet switch sistemi

IO-link üzerinden akıllı diyagnostik

Kapılar üzerinde sensör teknolojisinin anahtarlama durumunun teşhisi, devam eden işletim sırasında yüksek derecede kullanılırlık sağlamada yardımcı olur. Geleneksel kablolama durumunda, bu yaklaşım genellikle sadece büyük bir çabayla uygulanabilir veya hiç uygulanamaz. Bu bilgi sıklıkla “kapı açık” ve “kapı kapalı” gibi basit işletim durumlarıyla sınırlıdır. Bu bağlamda, PSRswitch, bir entegre IO-Link gateway'i yoluyla uyumlu emniyet rölesinden kontrolöre iletilen tam bir diyagnostik yaklaşımı sağlar. Her bir sensör sürekli olarak işletim durumlarını ve güvenli giriş - çıkışları izler. Eğer bir kapı açılır veya bir kablaj arızası tespit edilirse, emniyet çıkışları derhal kapatılır ve diyagnostik verileri bir paralel kablo üzerinden emniyet rölesine iletilir. Aynı zamanda bir IO-Link cihazı olarak konfigüre edilen emniyet rölesi, ekran için proses verilerini bir IO-Link master'a veya bir uyarı mesajı şeklinde makine ekranına gönderir.

İletişim
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300