Rapid și fiabil: Novum Automation se bazează pe tehnologia de tip push-in
- Novum Automation preia procesele anterior manuale și le automatizează pentru un control optim al instalației și o rentabilitate optimizată a investiției (ROI)
- În timpul echipării unei instalații de transport, Novum a devenit conștientă de tehnologia de tip push-in rapidă, simplă și fiabilă de la Phoenix Contact
- Novum se bazează acum pe produsele Phoenix Contact pentru majoritatea proiectelor sale, deoarece timpul de montare mai scurt și fiabilitatea ridicată economisesc bani pe termen lung
Profilul clientului Novum Automation
Novum Automation este o întreprindere mică, inovatoare de inginerie și producție cu sediul în Traverse City, Michigan. Novum Automation preia procesele anterior manuale, precum achiziția de date și verificările produselor de-a lungul întregului ciclu de viață și le automatizează pentru un control optim al instalației și o rentabilitate optimizată a investiției (ROI).
Reese Gallagher, deținător și dezvoltator de sisteme în cadrul Novum, explică: „Suntem încă o întreprindere destul de tânără și recent ne-am schimbat numele din Gallagher Engineering în Novum Automation. Suntem o echipă de cinci ingineri cu o gamă largă de interese. Vrem să ne facem treaba în cel mai bun mod posibil și să ne distrăm cu ceea ce facem. Am pus stacheta destul de sus pentru noi înșine.”
Reese explică: „Suntem într-un punct în domeniul nostru în care dispozitivul a fost instalat de 20, poate chiar 30 sau 35 de ani. Dispozitivele vechi necesită modernizare, deoarece o mare parte din vechea tehnologie nu mai este acceptată. Problemele apar și există o mare nevoie de modernizare a sistemelor de control din sistemele de producție. Vedem o cerere ridicată în nordul Michiganului, unde industria a crescut, dar sprijinul pentru lucrurile ce țin de control nu a urmat cu adevărat exemplul. Începem să vedem asemănări în nevoile clienților noștri.”
Modernizarea sistemului de control al instalațiilor de transport
Novum Automation se confruntă cu această problemă din nou și din nou în multe tipuri de aplicații, de exemplu la instalațiile de transport.
Novum avea un client care trebuia să modernizeze instalațiile de transport pe patru linii ale unei instalații de umplere. Sistemul original rula pe hardware învechit, ceea ce afecta productivitatea operațională.
Reese explică: „Multe firme de producție au transportoare care mută produsele prin instalația de producție.
Trebuie să existe o formă de sistem de control cu Handshake între mașini, astfel încât operatorii să știe când produsele sunt în întârziere sau blocate în instalație. De asemenea, oferim dispozitive pentru controlere Inline. Începem să construim un portofoliu de soluții standard. Se pare că asamblăm o mulțime de sisteme de control pentru instalațiile de transport.
Așa că ne-am întrebat de ce nu proiectăm doar o soluție standard pe care o putem comercializa special în acest scop.”
Novum a proiectat, dezvoltat și instalat un sistem de control complet funcțional pentru instalațiile de transport și l-a pus în funcțiune. Sistemul se bazează pe un controler logic programabil și hardware actuale, scalabile și sigure pentru viitor pentru construcția panourilor și este livrat cu documentație cuprinzătoare pentru a fi ușor de utilizat.
Noul sistem includea fotocelule digitale pentru a detecta blocajele sticlelor, convertizoare de frecvență variabilă (VFD) pentru a fluidiza procesele de accelerare și decelerare pe durata de exploatare a motorului, precum și noi convertizoare de curent alternativ care oferă o mai mare fiabilitate și siguranță.
Novum a trebuit să finalizeze toate cele patru instalații în doar patru luni ‒ deci întreprinderea a trebuit să lucreze rapid.
Cablarea blocurilor terminale de bază poate fi o sarcină care necesită mult timp.
Deși blocurile terminale de bază sunt una dintre cele mai de bază componente ale unui tablou de distribuție, uneori conductorii se slăbesc în timp și provoacă probleme.
Reese a spus: „După cinci ore de depanare am constatat că unul dintre blocurile terminale modulare nu a fost strâns complet și gravitația a scos conductorul.
Poate a intrat cineva și s-a lovit de el.
Conductorul s-a desprins și a trebuit să depanăm mii de puncte de contact și să ne dăm seama care conductor nu face contact.”
Tehnologia de tip push-in pentru o instalare rapidă și simplă
După ce a văzut câteva panouri construite cu produse Phoenix Contact, Reese a vrut să afle mai multe despre tehnologia de tip push-in (PT). „Când am devenit conștienți de acest lucru ne-am gândit: Stai puțin, există ceva în care doar conectezi conductorul? Și apoi rămâne pe loc, este fix și rezistent la vibrații? Ne-am întrebat de ce nu procedează toată lumea așa.”
Reese recunoaște că inițial a fost copleșit de amploarea gamei la Phoenix Contact, dar inginerul său responsabil de vânzări, Zack Vinski, l-a ajutat să se orienteze în cataloage.
„Zack ne-a oferit un sprijin ideal, astfel încât să ne putem găsi drumul și să ne concentrăm pe produsele potrivite.” Novum a specificat blocurile terminale pentru curenți mari PTPOWER și blocurile terminale modulare pentru senzori/actuatoare PTIO. PTPOWER oferă o posibilitate de conectare rapidă și ușor de utilizat pentru cablarea conductorilor mari de până la 350 kcmil (177 mm²). PTIO este proiectat pentru cablarea controlerelor moderne ale mașinilor. Aceste blocuri terminale modulare au același contur ca sistemul de punți de conectare CLIPLINE complete de la Phoenix Contact și oferă flexibilitate maximă.
Novum a avut un calendar foarte strâns pentru finalizarea controlerelor instalațiilor de transport. „Am construit patru astfel de sisteme în aproximativ patru luni”, a spus Reese. „A trebuit să construim sistemele extrem de rapid și unul dintre marile avantaje ale PTPOWER și ale blocurilor terminale modulare PT în general este economia de timp. Nu trebuie să înșurubăm nimic.
Obișnuiam să am cotul tenismenului de la înșurubarea blocurilor terminale foarte mult, așa că sunt un mare susținător al PT. Economia de timp ne-a ajutat să construim sistemele mai rapid. De asemenea, sunt protejate împotriva contactului direct, ceea ce este fantastic. Sunt de asemenea rapide și simple de utilizat. Nimic nu trebuie strâns.” El a spus că dimensiunea mică a PTIO-urilor este un alt avantaj. „Este un I/O bun pentru senzori. În esență, furnizați curentul electric și apoi continuați cu punțile de conectare. Această structură este foarte îngustă. Oriunde puteți plasa un senzor de proximitate, puteți direcționa și I/O foarte eficient. Curentul este deja pornit. Nu trebuie să furnizați surse de alimentare individuale. Este grozav și totuși puteți obține I/O direct de acolo. Deci acesta este un alt domeniu de utilizare, pe lângă variantele cu blocuri terminale de trecere standard.”
După utilizarea blocurilor terminale modulare de tip push-in, totul din jur părea învechit, așa că am întrebat clienții dacă doresc să o modernizeze.
Conexiuni în care poți avea încredere pe termen lung
Novum a efectuat o revizie completă a tuturor celor patru sisteme de control în cadrul unui program restrâns de patru luni.
Necesarul de spațiu al noului sistem ar putea fi limitat la doar două tablouri de distribuție, spre deosebire de trei sau patru tablouri în sistemul original.
Reese a spus că Novum utilizează PTPOWER pentru toate aplicațiile principale de distribuție a energie. „Acum utilizăm blocuri terminale modulare PT în aproape toate aplicațiile noastre. Selecția este atât de mare încât primiți și variante cu două niveluri. Și sunt chiar și cu trei niveluri. Varianta pentru motoare CA este foarte interesantă. În acest caz, pământul este de asemenea inclus, astfel încât să puteți implementa rapid o terminație pentru intrarea sau ieșirea în, respectiv dintr-un VFD.
Atunci cablarea de câmp poate fi introdusă și conectată direct.
După utilizarea blocurilor terminale modulare de tip push-in, totul din jur părea învechit, așa că am întrebat clienții dacă doresc să o modernizeze.” a spus Reese, că tehnologia de tip push-in și alte produse de la Phoenix Contact economisesc bani pe termen lung. „Produsele de la Phoenix Contact și în special blocurile terminale modulare de tip push-in economisesc mult timp la construirea unui panou. Și apoi cred că se văd și efectele pe termen lung ale unui produs de calitate. Fără intervenție externă nu se va strica în timpul utilizării în câmp. De aceea nu primim niciun apel care să spună că ceva nu funcționează.”
„Ceea ce îmi place la Phoenix Contact este că pot avea încredere în linia lor de produse. Nu trebuie să inspectez mai întâi produsele pentru testarea calității la fața locului. Nu trebuie să îmi fac griji că un produs se poate defecta într-un mod neașteptat după doi ani sau chiar la punerea în funcțiune”, a concluzionat el. „Când aleg Phoenix Contact am mult mai puține lucruri de care să-mi fac griji, dorm mai bine și știu că produsele pe care mi le-au vândut fac exact ceea ce sunt menite să facă.”